Arrow Electronic Components Online

ナット

ナットはトレッドボルトによく使われます。 それらは、機械製造や組立で最も一般的に使用される締結機構を提供します。それらは、電子部品や電気回路基板を安定性のために、しっかりした固定された取り付け面または構造に固定するために使用されます。

ナットは通常六角形の形状をしており、ナットの開け閉めに使う道具と正しくフィットします。これらの工具は通常、エンドレンチ、ソケット、または調整可能なレンチです。ナットの六角形の形状により、これらは簡単にトルクをかけてナットを締めたり緩めたりさせることができます。 ペンチはナットの形状を削ったり丸くしたりしやすく、必要に応じて締めたり緩めたりするのが難しくなるため、ナットには理想的ではありません。ナットのねじ山は通常右利きねじですが、左利きねじで穴あけ・タップしてナットとボルトを打つ場合は左利きねじにもなり得ます。

ナットは主にボルトのサイズによって異なるサイズで提供されます。また、さまざまな種類の金属から製造されることもあります。金属は安価な軟質金属から非常に高価な硬金属までさまざまです。用途によっては異なる金属強度が必要とされるため、ナットとその材料が設計用途に適していることが重要です。

280

総製品数

すべて表示