Arrow Electronic Components Online

フェライトコア

フェライトコアは、電磁装置の一部として使用するために特定の形状に成形された成形体のことです。フェライトは鉄酸化物、ニッケル、亜鉛、そしてマンガンなどの化合物からなる磁性材料です。フェライトコアは、磁石のような他のフェライトデバイスと区別され、硬いフェライトではなくソフトフェライトと呼ばれる柔らかい材料で作られています。コアに使われるようなソフトフェライトは、材料の磁気順序が非常に異なるため、強磁性ではなくフェリ磁性体に分類されます。

フェライトコアは、チョーク、トランス、サーキュレーター、RF用途のアンテナコアなどのデバイスに使われます。また、電源設計における変圧器やフィルタリング装置としても使用されます。素材の低圧磁力により、磁化状態を変化させる際、非常に大きな電力損失(ヒステリシス損失と呼ばれる)をほとんど発生させません。この材料は電流に対する高い電気抵抗を持ち、誤った電流を抑制して電力の散逸を引き起こし、効率を低下させます。

適切な用途には適した素材が重要です。材料は、用途に必要な周波数範囲と特性に最適化された、酸化鉄やその他の化合物の特別な組み合わせです。フェライトコアは用途に応じた性能最適化も設計されています。低周波放送帯アンテナは、コイルとフェライトの物理的な組み合わせが電波を集中させるため、棒状のコアを持っています。トロイダルコアはRFフィルタリングのような高周波用途に適した形状で作られています。ビーズはフェライトコアの特殊な形態で、ワイヤーが巻かれたり通されたりすることがあり、主に電源のノイズ抑制に使われます。

フェライトにはキュリー温度、別名キュリーポイントがあります。これは、材料の本質的な磁気モーメントが方向を変えるポイントです。典型的なフェライト用途で用いられる自発磁気はキュリー点で収縮します。材料は常磁性になり、その結果としてフェライトコアが内部に入っているデバイスが絶縁特性を失い、より多くの熱を放散し始めるという実用的な効果があります。これにより、部品の破損や回路の設計通りの動作不良につながることがあります。なぜなら、装置が意図した通りに動作しなくなったからです。

サーキュレーターは、フェライト材料で作られた受動的な3ポート部品です。これらはファラデー回転という特殊な原理で動作し、電流を一方の方向には流し、反対方向には流れないようにします。したがって、入力と出力を分離するのに理想的であり、RF設計において共有アンテナ設計における送信機と受信機の分離に使用されます。

3,478

総製品数

すべて表示