フェライトビーズ
フェライトビーズは、高周波のノイズやエネルギーを除去するためのフィルターの一種で、特定の周波数帯域でインピーダンスを増加させる効果的なフィルターです。周波数が上がると動的インピーダンスが生まれるため、特定の周波数帯域でより効果的なフィルターとなります。フェライトは透磁率の高い材料です。これは、磁場を集める特性を示し、線やコイルのインダクタンスや実質的なインピーダンスを増加させることができることを意味します。磁場を集められるため、磁場の急速な変化を制限し、高エネルギーのフィルターとして機能します。
フェライトビーズは、その周波数帯域において3つの電気的挙動を示します。まず、インピーダンスが周波数に対して線形に増加する誘導性領域またはバンドを示します。次に、ビーズの中間帯域に位置する抵抗性領域またはバンドを示し、この領域はインピーダンスが最も高いところでもあります。したがって、フェライトビーズは中間帯域で大きな損失機構として機能します。そして、バンド後半の高域で、周波数が上がるにつれてレッティブバンドから出て静電容量性として振る舞い始めます。
フェライトビーズはEMI抑制に有用であり、エネルギーをアンテナとして機能させる長いケーブルに結合し、その結合したエネルギーを放射することができます。このため、より高周波のエネルギーが得られる電気システムに接続された長いケーブルにフェライトビーズがよく使用されます。また、電源の電気的チョークとしても機能し、外部のノイズ源からノイズがシステムの入力端で電源に結合・伝導されるのを防ぎます。
4,715
総製品数