Arrow Electronic Components Online

基板取り付けEMIエンクロージャ

基板マウントEMIエンクロージャーは、通常、EMIが回路に侵入して性能に影響を与えるのを防ぐために、敏感な電子部品に装着されるよう設計された金属シールドエンクロージャーです。また、回路からの電流漏れや他の機器への干渉を防ぐためにも使用されています。これには、互いに干渉する可能性のあるサブシステムを持つ機器も含まれ、シールドが必要となる場合があります。

高速デジタル回路は、クロックや多くのクロックのサブマルチプルに関連する高調波、さらにかなりの広帯域ノイズを発生させます。このノイズはプリント基板から放射される可能性があり、各トラックが放射可能なアンテナとなります。基板上型EMIエンクロージャーは、電子回路の上に設置され、電子回路のグラウンドプレーン層やPCBの反対側にある別のシールドに接続することでこの問題を解決します。このPCBとの接続により、基板に取り付けられます。EMIエンクロージャーは、ファラデーが発見した金属エンクロージャーの体積が等ポテンシャルにある現象にちなんで、ファラデーケージ型エンクロージャーを作り出します。実際には、局所的な渦電流はインピーダンス差や誘導性ピックアップによって設定され、EMIを抑えるためにクロージャーの効果が低下する可能性があり、これらの影響を減らす材料を選ぶことができます。吸収材はエンクロージャーに追加することで、その能力を向上させることができます。改善は、通常スター接続のエンクロージャーの接地に注意することで、電流を抑制したり、電流の流れを強制したりすることで可能です。

カスタマイズされたEMIエンクロージャーは、メーカーから一度きりのエンジニアリングチャージ(NRE)と引き換えに入手可能であり、多くの場合、 素材には穴がありますが、これは性能に悪影響を及ぼしません。一部のエンクロージャーは2つの部分に分かれています。例えば、一部は囲いの壁、もう一部は屋根で、スプリング式、はんだ付け、ねじれたタブで固定されている場合もあります。この種のエンクロージャーにはさまざまな形態があり、中にはPCBにプレスフィットするものもあります。

773

総製品数

すべて表示