Arrow Electronic Components Online

バス交換スイッチ

バス交換スイッチは、デジタルバスを切り替える装置です。データバスの多重化、メモリのインターリーブング、スイッチング、またはシステムのバックプレーン上のバッファリングバスを提供できます。1ビットから32ビットまでの幅広いビット幅で提供されています。通常、非常に低い伝播遅延に対応しています。

バス交換スイッチは、2つのバスの物理的隔離、電圧レベルの変換、バス間のインターフェース規格の違い、バス間のデータ交換(クロスバーと呼ばれる)など、さまざまな機能を実行できるFETスイッチのアレイです。また、バッファとして動作し、バスの一部容量負荷を絶縁・再駆動することでバスの長さを延長できます。

バス交換スイッチの重要な特性には、入力・出力ポートのインピーダンスや直列回路の抵抗が含まれます。これらのバスは単端インターフェースではなく差動インターフェースであることもあります。バスが伝送線路で構成されている場合、バス交換スイッチはバス上で不要な信号反射を防ぎ、データの破損を防ぐために良好なインピーダンスマッチを提供する必要があります。 非送電線回路では、直列抵抗が重要な特性を持ち、信号を減衰させる分圧回路を形成します。この場合、オン抵抗(ロン)はできるだけ低くする必要があります。もう一つの重要な特徴は、バス接続を目的の状態に切り替えるのにかかる時間です。

バス交換スイッチは、入力が高インピーダンス状態になる前に存在していたバスレベルを保持できるなどの追加機能を提供する場合があります。これにより、バスが不確定なレベルで浮き上がってノイズや準安定状態が発生し、電力消費の増加を引き起こす状況を防ぎます。また、伝送線路とのマッチングを容易にし信号反射を減らす直列抵抗器を内蔵することも可能です。多くのバス交換スイッチは、電源オン接続でも存続したり、ホットスワップ

155

総製品数

すべて表示
製造業者