Arrow Electronic Components Online

LEDドライバー

LEDドライバーは、LEDやLEDランプに制御された電流と電圧を供給する装置です。LEDランプは、効率的に動作するよう設計された電気回路内で構成されたLEDのアレイを含むライトです。ドライバーは回路の電圧および電流の要件に合わせ、適切な動作を確保するために電流と電圧の両方を制御します。

発光ダイオード(LED)は、二端子半導体デバイスです。LEDのPN接合は、電流が流れると光子を放出する熱発光と呼ばれるプロセスを行います。LEDの色は使用される材料の種類によって決まり、それが半導体特有のエネルギーバンドギャップの特性を設定します。

LEDドライバーは、交流(AC)電源から電力を受け取り、これを一次電圧(PRI)と呼びます。ドライバーはこの一次電圧を整流し、二次側(SEC)側で一定の直流電圧を生成し、LEDランプを駆動します。LEDドライバーには、LEDランプ用の主高電圧(例えば12V)を低電圧に降圧するためのかさばる鉄芯トランスを備えることができます。ほとんどの家庭では、低コストで小型の形状のため、LEDランプの電圧を下げるためにパワーインバーターを使用しています。

多くのLEDドライバーにはLEDの強度を設定するための追加入力が含まれています。これは通常、電源をLEDに素早く切り替え、パルス幅変調(PWM)と呼ばれるプロセスで電源のオン/オフ比率(マーク/スペースとも呼ばれる)を制御することで実現されます。LEDドライバーには一定の電流を維持するための制御ループも内蔵されています。これにより、LEDは適切な強度出力で広い電圧範囲で動作でき、LEDが過剰駆動されないようにすることで、電球の寿命を縮めることを防ぎます。LEDの特性は温度によって大きく変化する可能性があり、その結果、注意深く制御しないと損傷を引き起こす可能性があります。

LEDドライバーが個別の集積回路を指す場合、電源として説明されている役割と同じ役割を果たしますが、より低いLED電圧や複数の異なる出力電圧、複数の制御チャネルをサポートする場合があります。能力は通常、チャネルごとの電圧と電流で表現されます

LEDドライバーは半導体市場で成長しており、効率的な長寿命照明ソリューションの需要に応えています。2020年までにはLED以外の光源の購入が困難になると予測されています。同時に、コストは白熱電球と同じで、消費エネルギーは85%少ないと予測されています。

4,187

総製品数

すべて表示