Arrow Electronic Components Online

レーザードライバー

レーザードライバーは、レーザーダイオードドライバーとしても知られ、時にはレーザーダイオードコントローラとも呼ばれますが、非常に高速なデジタルデータをレーザーダイオードを駆動するためのアナログ信号に変換するために使用されます。レーザーダイオードはCD、DVDドライブ、光ファイバーインターフェースなど多くの用途で使用されています。典型的な用途は、マルチレートLAN、MANファイバーチャネル、SONET/SDHインターフェースでのレーザーダイオードの駆動です。このような用途のデータレートは、極めて高速なシステムでは数十GHzに達することもあります。

これらは連続波レーザーダイオードの平均出力を閉じループ制御することができます。この場合、制御ループはレーザーダイオードへのバイアス電流を調整し、モニタリングフォトダイオード(MPD)の出力電流を一定に保ちます。レーザーの寿命終了やレーザーダイオードの劣化(差し迫った故障)に対する故障アラームを組み込むことができます。

レーザーでデータを送信するためには、デジタルデータストリームが変調されたアナログ信号に変換され、それがレーザー電流を変調します。デジタルデータストリームは差動ペアとして50オーム終端の差動アンプに供給されます。この差動デジタルストリームは、50オーム負荷を駆動するための差動電流モード出力に変換されます。レーザーダイオードは通常、マッチングを行うために抵抗器と直列に接続されています。これらのデバイスは入力にPECLまたはCMLスタイルの高速シリアルインターフェースを受け入れています。また、ドライバーを有効にするための有効入力があり、データの極性を選択して交換することも可能です。

10GHz以上をサポートする超高速デバイスには、ケーブルやコネクタの損失を補正するイコライザが搭載されています。このような標準には、10Gbitイーサネット(10GBASE-SR)のようなインターフェースが含まれます。ジッターノイズは高速通信において非常に重要です。ジッターはデータクロックに対して相位相ノイズであり、データストリーム自体に埋め込まれています。データの整合性を確保するために、数ピコ秒のジッター仕様が必要です。データは差動波形で送信され、アナログ信号で起こる連続したデータビット遷移を保存することで解析されます。重なり合うと「アイ」と呼ばれるパターンが生まれます。ジッターは目の開き度を決めます。リモート受信側がデータが正しく受信され、許容されるビット誤り率(BER)で受信されていることを確認するために、オープンアイを持つことが望ましいです。

90

総製品数

すべて表示