Arrow Electronic Components Online

RF FET

RF MOSFETは金属酸化物半導体電界効果トランジスタで、通常100MHzからGHz帯まで高周波で動作するよう設計されています。 多くの場合、これらの高周波で動作するためにトランジスタは線形領域に留まる必要があり、つまりドレインとソース接点の間の抵抗のように動作し続けます。 デバイスが飽和に達すると、動作速度が低下します。

RF MOSFETのほとんどの用途はパワー増幅モードで行われます。 線形モード動作では、入力信号を大きく変更する必要はありません。 これは、増幅される入力信号がMOSFETの電源を通るドレインの出力電流承載容量を自身に比例して調整することを意味します。

RF MOSFETをスイッチングデバイスとして使用する場合、信号をMOSFETを通って出力に変換するためにパルス幅変調技術を用いる必要があります。 トランジスタのオン・オフスイッチングモードでは交流信号や正弦波信号を直接伝送できないため、入力信号のデータはパルス幅データに変換され、MOSFETの増幅器を通過してより強い交流信号に変換しなければなりません。

1,114

総製品数

すべて表示