Arrow Electronic Components Online

ソリッドステートドライブ - SSDs

ソリッドステートドライブ(SSD)は、通常 NANDフラッシュセルを不揮発性メモリとして使用する記憶装置です。 これは、長年市場の主流であった従来の磁気ディスク型ストレージと比べて、多くの利点を持っています。 SSDは読み取りおよび書き込み速度が大幅に高速であり、消費電力が低く、機械的な可動部品を持たないという特徴があります。そのため、動作音がなく、起動時間もほぼ瞬時で、冷却装置を必要とせず、物理的サイズも小型化できます。 一方で、HDDが依然として市場で優位性を保っている最大の理由は容量あたりのコスト(Cost per GB)です。これはSSDに比べて大幅に安価ですが、その価格差は徐々に縮まっています。


SSDは、フラッシュメモリセルの記憶ノードにおいて、プログラム/消去(P/E:Program/Erase)サイクルをどれだけ繰り返せるかによって評価されます。これは、書き込みや消去の動作に必要な高い電圧によって、セル内部の物理的な絶縁層が徐々に劣化するためです。 一方、データの**読み出し(Read)**でははるかに低い電圧しか使用しないため、この操作はP/E動作のような大きなダメージをセルに与えることはありません。 最新のSSDやオペレーティングシステムでは、ドライブの使用状況を最適化し、**デバイス全体に均等に書き込み・消去を分散(ウェアレベリング)**する仕組みが採用されています。これにより、特定の領域だけが過度に使用されることを防いでいます。 一般的なコンシューマー向けSSDでは、およそ3000回程度のP/Eサイクルが目安とされています。一方、エンタープライズ向けSSDでは、10000回以上のP/Eサイクルに耐えるものも珍しくありません。>

0

総製品数

すべて表示