Arrow Electronic Components Online

コネクタRF

RFコネクタは、無線周波数(RF)信号をサブシステムモジュールや回路に送受信または送信することを可能にする装置です。通常、ケーブルや外部アンテナへの直接接続でサブシステムを相互接続することが可能です。基板間接続用のRFコネクタも利用可能です。典型的な用途には、モバイルラジオ、携帯電話、高性能データインターフェースなどがあります。

コネクタは、さまざまな種類、向き、インピーダンス特性、周波数、ターゲット用途要件で提供されています。板上にSMTやスルーホールの代替品で取り付けることができます。ケーブルでPCBに接続するシャーシマウント(バルクヘッド)コネクタも利用可能です。RFアダプターは、ケーブル変換のためのコネクタ間接続や、オス・メスインターフェース間の変換用にも存在します。

RFコネクタの主な電気的性能面には、コネクタの特性インピーダンス(コネクタが接続する配線に関連)、リターンロス(信号のマッチ&ndash、反射)、挿入ロス(信号の減衰)が含まれます。これらはRFシステムでは慎重に考慮されなければなりません。信号の損失は受信機の感度や送信出力の低下につながる可能性があります。RFコネクタが高周波データケーブル(例えばUHD SDIビデオフィード)で使用される場合、コネクタの品質は、デバイス間で使用できるケーブルの長さに影響を与えることがあります。

RF接続の典型的なインピーダンスは50オームと75オームです。コネクタはプラグ/オスとジャック/メスと呼ばれます。さまざまなコネクタが異なる機構と接合します。BNCコネクタにはバヨネット式のインターロックが付いています。NタイプとTNCはコネクタにねじ込むシュラウドを持ち、堅牢な接続を保っています。SMAやSMBもスレッド接続の他の例です。一部の(例えばFコネクタ)は、ピンではなくケーブルの中心芯導体をジャックに接続します。一部のミニチュア基板取り付け型や超薄型ケーブルコネクターは、接触圧力で滑らかなボア接続を用いています。これらは製品シャーシの内部で使用されることを想定していますが、計測機器にも見られます。その例として、UMC-MMXC RFコネクタがあります。

コネクタは通常指定された動作周波数帯域で使用されますが、全く帯域外で動作する用途でも使われます。ただし、回路全体の設計は損失を考慮しています。その例としてUHD映像が挙げられます。最大周波数仕様が1.5GHzの75オームBNCコネクタは、6Gbit/sシリアルデータを持つシステムで数dB程度の損失を示し、マッチングが悪いのが一般的です。映像システムは、受信機で受信信号を均等化することで、ケーブル自体の損失と同様にこれを補填します。

コネクタ選択で考慮すべき他の重要な特徴は、挿入力の要件、接続に使用される工具、そして性能を損なうことなく確実にサポートできる挿入回数です。多くのコネクタは極端な温度や環境、温度のサイクルなどにさらされるため、製品の使用環境要件を意思決定の一部として考慮することが重要です。

12,876

総製品数

すべて表示