Arrow Electronic Components Online

コネクタメモリーカード

メモリーカードコネクターは、取り外し可能なメモリを含む電子機器によく使われます。リムーバブルメモリの例としては、Micro SD、SIM、Micro-SIM、MMC、コンパクトフラッシュカードなどがあります。これらのカードは、電子機器と接続可能なプラグイン型メモリソースを可能にしますが、ハンダ付け型の用途はこの用途にとって最も合理的でも機能的な選択肢でもありません。

各種リムーバブルメモリーカードを電子機器に接続するには、シームレスなインターフェースを実現するために接続または結合する必要があります。シームレスな接続のためには、メモリーカードをはんだ付けしてからはんだ付けを外し、必要に応じて取り外すことが望ましいです。しかし、この方法は実用的ではありません。メモリーカードコネクターは、メモリーカードが電気的にはんだ付けされたかシステム電子機器に接続されているかのように動作しつつ、簡単に取り外せる自由性と幅を持たせる解決策を提供します。メモリーカードコネクターは、電気ピンを適切に配置してシステムのプリント基板上で適切にマッピングするコンセントとして機能し、メモリーデバイスに保存された情報やデータをメモリーカードと簡単に送信できるようにします。

メモリーカードコネクターは、正しい挿入と位置合わせを確実にするための溝がある受け口です。コネクターは必要に応じて電気的絶縁を提供し、電気的連続性を確保します。また、このコネクタはメモリーカードの保持特性も備え、望ましくないまたは計画外のシステムからのメモリーカードの取り外しを防ぎます。

751

総製品数

すべて表示