Arrow Electronic Components Online

電話回路

電話回線は、電話とサービスプロバイダーのローカル交換機を物理的に配線したリンクです。歴史的には、これはローカルループまたはラストマイルと呼ばれる2本の導体で行われ、一般に「普通の電話システム(POTS)」と呼ばれるものを使っていました。この2本の導体は、かつてチップとリングと呼ばれていました。現在では、このような接続はよりデジタルループ搬送波(DLC)や光ファイバー伝送によって改善・発展しています。

リング導体は、受話器がフックにあるとき、チップ導体に対しておおよそ-48ボルト直流(DC)の電位を持っており、近くの電源導体などのノイズ源からのハムを防ぐために、グラウンドへの参照はありません。電話が鳴ると、回線にはおおよそ10〜40Hzの交流(AC)で約90ボルトが流れます。

現代の電話回線は音声およびブロードバンドデータサービスを運んでいます。これにより、DLCシステムはデジタル加入者回線(DSL)とデジタル加入者回線(DSL)を単一のインターフェースで統合しました。 光ファイバーは電話加入者間の接続にも使われます。Fiber in loop(FITL)はDLCと同じ機能を果たし、カーブまで、または各加入者の施設内に直接まで延長できます。

アナログ電話ネットワークは依然として広く使われていますが、多くの国では有線接続のラストマイルを迂回するデジタルサービスに取って代わられています。有線アナログシステムは電話会社にとって維持費が高く、現在では高齢者や農村部の利用者が多いため、企業はより現代的な代替手段に投資しています。VoIP(VoIP)や通信会社による光ファイバーケーブル、セルラー、さらには衛星ネットワークによるサービスのバンドルは、より安価で高品質な選択肢を提供します。

今日、多くの人が有線電話回線から離れ、携帯電話や無線ブロードバンドサービスを利用することを選び、有線接続を完全にバイパスしています。アメリカでは、固定電話の接続を持つ世帯はわずか20%に過ぎません!「4G」といった破壊的イノベーションと「5G」の無線移動ネットワーク(最大1Gbit/sのデータレートが予測される)は、電話回線の概念をさらに弱めます。

0

総製品数

すべて表示