サージアレスタ
電気分野においてサージとは、送電線上の電圧が瞬間的に上昇する現象を指します。これらのサージは送電線自体やそれに接続された機器を損傷する可能性があります。主な原因としては、サージは通常、落雷、回線の故障、スイッチング操作などが挙げられます。サージアレスターはサージ電圧を制限する役割を果たします。
サージアレスターは、建物の前のガードのように保護対象の機器全体に接続されています。電圧が設計上の上限値(クランプ電圧)未満であれば、アレスターは線路全体に高い抵抗として働き、ほとんど電流を流しません。しかし、電圧が許容レベルを超えて上昇しようとすると、アレスターは抵抗を与え、サージの大部分を接地側へ逃がします。サージエネルギーがアレスターの許容範囲内であれば、ライン電圧は設計値に保たれます。サージが強くなると、電圧がこの値をやや上回ることがあります。
高出力送電線用のサージアレスターは、一般的に金属酸化バリスタ(MOV)タイプです。エアギャップは単独でもMOVと併用することも可能です。低電力用途や電子機器向けでは、半導体や受動部品が使用されることもあります。
サージアレスターは、サージリミッターまたは過渡電圧抑制器(TVS)とも呼ばれることもあります。
34
総製品数