Arrow Electronic Components Online

ガス放電管 - GDT

ガス放電チューブ(GDT)は、高出力スイッチの中でも最も古いものの一つです。初期のレーダーでマイクロ波電力スイッチングに使われ、現在も高電圧サージからの保護のために電力システムや通信システムで使用されています。これは圧力鍋の安全弁のような仕組みです。調理器具内の蒸気圧力がある限界を超えると、安全弁が開いて蒸気を放出し、内部の圧力が下がるまで続けます。GDTも似た仕組みですが、電気を放電します。 気体は絶縁体です。十分に高い電圧が近くの2点に加わると、気体分子は正イオンと負イオンに分解されます。イオン化した気体は電気を容易に伝導し、これが雷放電の原因です。高電圧が消えると、イオンは再結合して分子になります。気体は再び絶縁体となります。この原理は、電力線や通信線の一時的な高電圧から貴重な機器を保護するために用いられます。 実際のGDTは、不活性ガスで満たされた密閉管内の2つの電極で構成されています。電極間の距離、ガスの性質、内部圧力はすべて製造時に制御され、望ましい電圧以上の放電を可能にします。 この管は保護対象の機器や配線に電気的に接続されています。電圧が設計された安全レベルを超えた瞬間、管は高電圧をアースに通して導通します。装備は引き続き保護されています。

0

総製品数

すべて表示