Arrow Electronic Components Online

サイリスタサージ保護デバイス - TSPD

主要なメーカのサイリスタサージプロテクター をArrow.com でお買い求めください。仕様やサプライヤーごとに並べ替えて、低価格で適切な部品を見つけましょう。翌日配送が可能です。

サージ保護装置は、サージプロテクター、サージリミッター、または過渡電圧抑制器(TVS)とも呼ばれ、雷や突然の故障によるサージから保護するための高出力システムの重要な要素です。また、高価な機械やデータ回路を回線のサージから保護するために、はるかに低定格の機器も使用されます。サイリスタサージ保護装置(TSPD)はサージプロテクターのサブクラスであり、バール作用を通じてサイリスタを用いてサージ保護を行います。

この装置は、保護する負荷と並列に電源ラインに接続されます。 通常動作電圧ではTSPDはオフ状態にあり、これは端子間に非常に高い抵抗がかかっているため、非常に小さなオフ電流しか許されません。 ライン電圧がTSPDのトリガー閾値を超えると、ON状態に変わり、ほぼ短絡のように動作して、保護された負荷からライン電流を逸らします。この電圧は最大オフ状態電圧と呼ばれ、保護された負荷の定格電圧より低い電圧で選択されます。

サイリスタはラッチ装置です。一度点火すると、電流が「保持」を下回るまでオフになりません。交流回路では、次のゼロクロスポイント付近で自動的にオフになります。 直流回路では、サージが終わった後にデバイスの電流を保持電流以下に抑える手配が必要です。

TSPDの重要な仕様には、最大オフ状態電圧、サージオン状態電流、オフ状態電流、保持電流、オン状態電圧、オン状態電流が含まれます。

1,421

総製品数

すべて表示