マイクロフォン
マイクは音波を電気信号に変換するトランスデューサーです。この電気機械式装置は、空気圧の変動を対応する電気信号パルスのパターンに変換します。マイクによって、この変換を実現する方法は異なります。最も一般的な設計は、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクです。
ダイナミックマイクは、音波によって生じる圧力変動を電流に変換します。この方式はファラデーの法則に基づいています。この法則によれば、導体が磁場を通過すると電流が誘起されます。ダイナミックマイクでは、永久磁石を使って磁場を作り出します。最も一般的な設計では、膜に接続されたワイヤーコイルを導体として使用します。圧力変動によってコイルが磁場を通過するたびに、コイル内に電流が発生します。
コンデンサーマイクは、バックプレートとダイアフラムを備えたコンデンサのような構造を使用しています。バックプレートは静止していますが、ダイアフラムは空気圧の変動時に動くよう設計されています。このダイアフラムの動きにより、静電容量と電位が変化します。電荷(Q)、容量(C)、電位(V)は次の式で関係しています:Q = C × V。バッテリーは電位を供給し、ダイアフラムの動きによって生じる微小電流を増幅します。
マイクを選ぶ際に考慮すべき要素は、過負荷特性、線形性、感度、ノイズ、周波数応答です。
358
総製品数