Arrow Electronic Components Online

5 tecnologie all'avanguardia che stanno rivoluzionando i robot chirurgici

Robotica10 lug 2024
Robotica chirurgica avanzata in sala operatoria
Visualizza tutti gli articoli

I robot si sono evoluti significativamente, passando dal mondo della fantascienza a un utilizzo attivo nella produzione, nell'assistenza sanitaria e in molte altre applicazioni. Man mano che la tecnologia continua a migliorare, i robot acquisiranno nuove capacità, come l'assunzione di compiti chirurgici complessi. In questo articolo di Kontron, scopri 5 fattori che stanno portando allo sviluppo della prossima generazione di robot chirurgici.

1. Ascesa dell'intelligenza artificiale

Artificial intelligence (AI) is everywhere now, and one area it’s significantly impacting is surgical robotics. AI enhances precision, reduces human error, and provides real-time decision support. Sophisticated algorithms perform tasks like cutting tissue and providing real-time video analytics. For instance, the Touch Surgery Enterprise by Medtronic employs AI for automatic blurring of faces and protected information, ensuring patient confidentiality. Kontron's high-performance modules with AI capabilities provide the necessary computing power and reliability to handle the complex processing demands of advanced surgical applications.

2. Importanza dell'Apprendimento Automatico

Il Machine Learning (ML) è un'importante area dell'IA che migliora il controllo qualità, l'automazione e la personalizzazione. Nelle sale chirurgiche robotiche, l'ML addestra i robot nei modelli di rimozione dei tessuti, permettendo loro di rilevare deformazioni dei tessuti durante un intervento chirurgico e di modificare di conseguenza il piano chirurgico.   Questa analisi dei dati in tempo reale e il riconoscimento dei modelli conducono a interventi chirurgici più personalizzati e adattivi. Di conseguenza, i robot chirurgici possono migliorare continuamente le loro prestazioni, garantendo risultati migliori per i pazienti. Le soluzioni di edge computing ad alte prestazioni di Kontron, alimentate dai più recenti processori Intel™ Xeon D-2800 e D-1800, forniscono la potenza di calcolo e le capacità di elaborazione dei dati direttamente sul campo, garantendo che i robot possano analizzare efficacemente i dati e apportare regolazioni in tempo reale.

3. Impatto del feedback aptico

Precision is critical in surgical procedures, especially in robotic surgery, which relies on sophisticated haptic feedback. Haptic feedback transmits tactile information to surgeons through sensors in the robot’s end effectors, simulating the sensation of touch. Not having this clear sense of touch can result in botched surgeries or serious mistakes. Kontron’s SMARC™ module product line offers powerful processing capabilities and sensor integration, ensuring real-time “touch” feedback during robotic-assisted surgeries.

4. Crescita delle reti mobili di quinta generazione

Rimanere connessi è un tema globale, e le reti 5G lo rendono più facile che mai. Il 5G offre ai robot chirurgici una comunicazione a latenza ultra-bassa e ad alta larghezza di banda, consentendo la possibilità di interventi chirurgici a distanza e comunicazioni in tempo reale in tutto il mondo.   Questo progresso permette ai chirurghi di eseguire procedure con una precisione e una reattività senza precedenti, anche da posizioni remote. I moduli compatibili con il 5G di Kontron, come il COM-HPC® Mini, garantiscono una comunicazione affidabile e veloce per interventi chirurgici assistiti da robot (RAS) con precisione e reattività senza precedenti.

5. Avanzamento della visualizzazione 3D

Un'altra tecnologia chiave che guida il RAS è la visualizzazione 3D, che migliora la comprensione spaziale del chirurgo quando utilizza la console del sistema. Il chirurgo vede una visione ingrandita dell'area chirurgica trasmessa da una telecamera ad alta definizione. Questa tecnologia può essere utilizzata in tempo reale durante l'intervento chirurgico o per la pianificazione pre-chirurgica e la guida intraoperatoria avvalendosi di sistemi di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR).   Il MediClient di Kontron, una soluzione informatica di grado medico, supporta queste tecnologie avanzate di visualizzazione fornendo display touchscreen ad alta risoluzione, una connettività dati robusta e conformità igienica agli standard medici. L'integrazione del MediClient di capacità di calcolo ad alte prestazioni e di visualizzazione superiore garantisce operazioni chirurgiche precise ed efficaci.

Futuro dei robot chirurgici

Secondo Fortune Business Insights, il mercato globale per i Sistemi di Chirurgia Robotica (RAS) è previsto raggiungere i $22,381.6 milioni entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 21,5 percento. Questa crescita evidenzia la crescente domanda e il potenziale dei RAS nel migliorare i risultati per i pazienti. I vantaggi dei RAS includono procedure più sicure e risparmi a lungo termine sui costi. Tuttavia, i costi iniziali elevati e la necessità di tecnologia avanzata e formazione possono rappresentare delle barriere all'implementazione.   Progresso nell'IA, nell'apprendimento automatico (ML), nel 5G, nell'imaging 3D e nel feedback aptico stanno affrontando queste sfide e stimolando l'evoluzione dei RAS. Negli attuali sistemi RAS, i bracci robotici chirurgici sono controllati dai chirurghi tramite una console nelle vicinanze. Guardando al futuro, i robot chirurgici potrebbero eseguire autonomamente operazioni con un input minimo da parte dei chirurghi, che potrebbero non essere nemmeno nella stessa stanza.

Punti principali

In sintesi, cinque tecnologie chiave stanno guidando la crescita dell'industria dei robot medicali, trasformando le tradizionali sale chirurgiche in avanzati domini robotici:

  • Artificial Intelligence (AI) enhances precision, reduces human error, and provides real-time decision support in surgical robots.
  • Il Machine Learning (ML) permette ai sistemi robotici di adattarsi alle variazioni dei tessuti e di migliorare i risultati chirurgici attraverso l'analisi dei dati in tempo reale.
  • Haptic feedback provides surgeons with tactile feedback during robotic surgeries, improving precision and reducing the risk of errors.
  • Le reti 5G offrono una comunicazione a bassa latenza e alta larghezza di banda, facilitando interventi chirurgici a distanza e trasferimenti di dati in tempo reale.
  • Visualizzazione 3D migliora la comprensione spaziale per i chirurghi grazie a immagini ad alta definizione in tempo reale e sistemi AR/VR.

Tag articolo

Globale
Robotica
5G
Kontron
Apprendimento Automatico
Articolo

Contenuto Correlato