Arrow Electronic Components Online

Soluzioni TE Connectivity per l'era del "Tutto Smart"

Smart Everything27 lug 2022
Un ingegnere maschio che indossa un casco di sicurezza giallo utilizza un'interfaccia digitale per controllare bracci robotici in un contesto industriale.
Visualizza tutti gli articoli

In stabilimenti industriali di tutto il mondo, stanno prendendo forma visioni audaci per automatizzare e integrare processi produttivi complessi. Sempre più spesso, i produttori cercano di integrare tecnologie digitali che aumentino la flessibilità, migliorino l'efficienza, prevengano arresti imprevisti e accelerino la produzione. Questo introduce l'era della "fabbrica intelligente".

Per la maggior parte delle aziende, questo livello di produzione ed automazione efficiente è più un'aspirazione che una realtà. Ciò che è forse più significativo è che questo caso riguarda solo una piccola parte delle capacità che una fabbrica intelligente può eseguire. Nelle fabbriche digitali di domani, le operazioni quotidiane includeranno manutenzione predittiva, uso e aggiornabilità flessibile delle macchine, impronta di produzione e dei materiali grezzi dei beni, tracciamento e monitoraggio dei beni in produzione con personalizzazione di massa ed efficienza energetica.

Ci sono molte opportunità per generare valore. Ciò comporta rendere i dati di processo e i metadati delle macchine più disponibili e trasparenti per pianificatori e tecnici, fino al livello di macchina più granulare. Osservando le infrastrutture delle macchine attuali, c'è una grande quantità di dati che viene creata ma non è disponibile. La sfida è che le macchine hanno una struttura di controllo gerarchica che è - nella maggior parte degli aspetti - ottimizzata per il controllo della macchina veloce ed efficiente. I dati rilevanti per questa struttura di controllo vengono trasferiti con una latenza molto bassa, con il sistema di controllo che richiede tempi di ciclo nell'ordine dei millisecondi. Questo aumento dello stress sul controllo della macchina, che deve elaborare dati aggiuntivi che non sono rilevanti per la latenza. Per risolvere questo tipo di sfida, TE Connectivity affronta le questioni critiche da tre prospettive: Dispositivi, Connettività e Contenuto.

  • Dispositivi intelligenti: Determinare quali componenti consentiranno la creazione di dati, a partire da relè intelligenti passando per sensori aggiuntivi e connettori che funzionano come dispositivi intelligenti, raccogliendo – ad esempio – informazioni sul consumo energetico o monitorando le condizioni.
  • Connettività fisica: Posizionare più dispositivi intelligenti all'interno di una macchina crea connessioni aggiuntive, il che genera più dati da trasferire e allo stesso tempo, riduce le dimensioni e il costo dei nodi; ciò porta alla necessità di soluzioni di connettività alternative, inclusi il trasferimento dati guidato da onde e soluzioni wireless.
  • Collegamento del contenuto: Gestione di un percorso dati per dati a valore aggiunto; la soluzione di connettività dovrà gestire, aggregare, memorizzare e processare i dati, oltre a aprire un percorso sicuro per trasmettere i dati al sistema IT a livello aziendale.

TE offre un'ampia gamma di soluzioni di prodotto per aiutarti a risolvere il "tutto intelligente" che il domani porta, come:

Cosa intendiamo quando diciamo "tutto smart" e come si applica alle fabbriche smart? Stiamo parlando di applicazioni come: controlli di automazione che includono Programmable Logic Controllers (PLC), Human-Machine Interfaces (HMI), controlli distribuiti e dispositivi I/O; robot industriali e cobot; motori e azionamenti servo, armadi di controllo, automazione del magazzino e altro ancora.

Con l'arrivo della connettività nelle fabbriche, sia i consumatori che i produttori ne trarranno vantaggio. I consumatori beneficeranno di prodotti innovativi che arrivano sul mercato più velocemente. E i produttori beneficeranno di una maggiore efficienza e di un maggiore controllo sulla qualità della produzione, sulla manutenzione e sulla catena di fornitura.

TE sta trasformando il concetto di fabbrica intelligente in realtà operativa introducendo tecnologie di informazione e comunicazione ad alte prestazioni – prodotti che collegano computer, sistemi informativi, sensori, relè, robotica, strumenti, strutture edilizie, materiali e prodotti tra loro.

Tag articolo

Tutto Intelligente
Fabbrica Intelligente
TE Connectivity
Connettori

Articoli di notizie correlati

Mostra tutto