Arrow Electronic Components Online

Affidabilità dei connettori elettrici: Tipologie di connettori e problematiche

Connettori03 ago 2021
Cavo di rete danneggiato con fili esposti, posato su una superficie scura vicino a un laptop.
Visualizza tutti gli articoli

La affidabilità è un termine comunemente usato nella nostra vita quotidiana. Alcune auto sono ricercate per la loro elevata affidabilità; altre vengono evitate per il motivo opposto. L'affidabilità è una qualità desiderata in un amico, un capo, uno stipendio; tuttavia, il suo significato preciso può variare a seconda del contesto. 

Quando si tratta di connettori elettrici, tuttavia, l'affidabilità ha una definizione precisa. In parole semplici: l'affidabilità è “la probabilità che un connettore funzioni come richiesto per un determinato periodo di tempo, durante il quale è sottoposto a un determinato insieme di stress ambientali e/o meccanici.”

Questa definizione afferma che esiste un insieme definito di livelli di prestazione che devono essere mantenuti per un periodo di tempo definito mentre il connettore funziona sotto il set definito di condizioni. Poiché uno o tutti questi elementi possono cambiare con l'applicazione, una specifica di affidabilità del connettore è una funzione di tutti e tre.

Cos'è un connettore? Nozioni di base sulla costruzione

Quindi, che cos'è esattamente un connettore? Una definizione generale di connettore è che un connettore "fornisce una connessione separabile tra due elementi di un sistema elettronico senza distorsione del segnale o perdita di potenza inaccettabile."

Le due parti fondamentali di questa definizione sono "separabile" e "perdita di prestazioni inaccettabile", entrambe dipendenti dall'applicazione del connettore e dai suoi requisiti elettrici e ambientali.

Di seguito è riportato un disegno semplificato di un connettore, che mostra i componenti principali insieme a un primo piano della finitura del contatto e dell'interfaccia.

Cross-sectional diagram of a connector housing, contact spring, and contact interface, showing layers of copper alloy, nickel, and gold.

Figura 1:  Componenti elettrici del connettore. (Fonte: TE Connectivity)

La parte elettrica di ciascun collegamento consiste in un perno del connettore e una molla di contatto associata, che esercita una forza meccanica sul perno corrispondente per mantenere la continuità elettrica.  I perni e le molle sono ciascuno contenuti all’interno di un guscio rigido; i due gusci si accoppiano insieme, tipicamente con un meccanismo di chiave per garantire la corretta orientazione. 

Modalità di guasto e meccanismi dei connettori elettrici

Se niente fallisse mai, l'affidabilità dei connettori non sarebbe un problema. Tuttavia, osservando ciò che può andare storto in un connettore, possiamo distinguere tra modalità di guasto e meccanismi di guasto. Una modalità di guasto è il modo specifico in cui il connettore potrebbe non funzionare correttamente rispetto ai requisiti dell'applicazione—ad esempio, una resistenza di contatto che supera le specifiche o una forza di inserimento eccessivamente elevata sono entrambe modalità di guasto. Un meccanismo di guasto è la causa di una modalità di guasto—per esempio, le vibrazioni meccaniche e il sovraccarico elettrico sono entrambi meccanismi che potrebbero portare al guasto.

Ecco alcuni meccanismi di guasto comuni e le loro modalità di guasto tipiche:

Meccanismo di guasto Modalità di guasto tipica
Stress meccanico: vibrazione, urto, sollecitazioni di flessione sostenute, inserzioni e disconnessioni ripetute Danno al guscio del connettore e alla chiave; accoppiamento errato e danno al circuito; usura eccessiva che porta a connessioni intermittenti o aperte
Temperature eccessivamente alte Rottura dell'isolamento; aumento della resistenza di contatto
Temperature eccessivamente basse Danno ai componenti non metallici
Elevata umidità Aumento della resistenza di contatto, corrosione

Determinare i migliori connettori elettrici: Misurare l'affidabilità dei connettori

Come sviluppiamo metriche di affidabilità per i connettori? Nella maggior parte dei settori, l'affidabilità viene determinata utilizzando uno dei tre metodi disponibili: 

  1. Uso effettivo: monitora le prestazioni del prodotto in servizio.
  2. Predittivo: prevede l'affidabilità basandosi su un modello sviluppato attraverso studi empirici e/o test.
  3. Fisica del fallimento: identifica i potenziali meccanismi di guasto e sviluppa un programma di test accelerato per indurre guasti e, di conseguenza, prevedere le prestazioni nel mondo reale.

Per una serie di motivi, tuttavia, queste tecniche non sono adatte ai connettori. Metriche statistiche standard come MTTF e MTBF (Mean Time To Failure, ovvero Tempo Medio al Guasto, e Mean Time Between Failures, ovvero Tempo Medio tra i Guasti, rispettivamente) sono difficili da ottenere. In alternativa, i produttori di connettori forniscono un insieme di specifiche garantite di funzionamento elettrico e meccanico, oltre a una serie di test di qualificazione che i prodotti campione hanno superato.

Tag articolo

Globale
Vong Philavanh
Connettori
Articolo

Contenuti Correlati