Arrow Electronic Components Online

Esplorando USB-C e come si confronta con altri connettori USB

USB TIPO C02 apr 2024
Due connettori USB-C sono mostrati su uno sfondo nero con dettagliati schemi tecnici.
Visualizza tutti gli articoli

USB esiste da quasi vent'anni e negli ultimi quindici anni è diventato una pietra miliare della comunicazione tra computer. Ha sostituito una serie di diverse porte seriali ed è lo standard de facto per collegare quasi qualsiasi dispositivo a un computer. Nel corso degli anni, USB è stato aggiornato in termini di velocità e ha avuto diverse varianti molto popolari.   Tuttavia, la porta USB di tipo standard-A è rimasta la stessa fin dall'inizio. Questo connettore robusto era estremamente piccolo per il suo tempo; offriva buone prestazioni, era compatibile con il collegamento a caldo, aveva buoni tassi di trasferimento dati e poteva alimentare dispositivi molto piccoli. Per la metà degli anni '90, questo connettore era impressionante. Tuttavia, il supercomputer più potente del 1996 è ora meno potente della maggior parte delle schede video, quindi i tempi cambiano. E la porta USB sta subendo una grande rivoluzione con i connettori di tipo C.

Vantaggi di USB-C

Ci sono molte caratteristiche che distinguono il Tipo C da qualsiasi dei connettori USB precedenti, e la reversibilità è la più evidente. I connettori di Tipo C non hanno un verso univoco, quindi non c'è bisogno di armeggiare dietro i desktop o di osservare attentamente l'estremità del cavo e la porta per capire in che direzione inserire il connettore. I vantaggi di ciò sono piuttosto evidenti e dovrebbero portare a molta meno frustrazione nell'affrontare i connettori. Un altro vantaggio del USB-C è la reversibilità da un'estremità all'altra. Mentre la maggior parte dei cavi USB presenta un connettore di Tipo A su un'estremità e praticamente un altro tipo su quella opposta, il Tipo C è progettato per avere lo stesso connettore su entrambe le estremità, anche se i designer possono fare eccezioni per interfacciarsi con connettori legacy.   In passato, ciò non era praticabile perché il Tipo A era perfetto per i computer, ma risultava troppo grande per i dispositivi portatili più piccoli, come i telefoni. Oggi, poiché i desktop stanno diventando sempre più rari e laptop o tablet stanno prendendo il loro posto come nuova norma, un connettore USB di piccole dimensioni su entrambe le estremità è praticamente un requisito. Durante il periodo di transizione, questo potrebbe essere problematico e frustrante poiché sarà necessario un convertitore per collegare un USB di Tipo C a qualsiasi dispositivo elettronico. Tuttavia, una volta terminato il periodo di transizione, il risultato sarà che tutti i prodotti USB utilizzeranno lo stesso cavo. Dal punto di vista di un ottimista, è conveniente che il Tipo C sia retrocompatibile, necessitando solo di un convertitore per continuare a utilizzare quei dispositivi destinati a diventare presto di tecnologia superata.

Qual è la differenza tra USB-A e USB-C?

Guardando l'estremità di un connettore di Tipo A, si possono vedere quattro contatti metallici. Questi contatti corrispondono a alimentazione, massa, D+ e D-, con questi ultimi due che sono le linee dati differenziali. Le versioni Mini e Micro hanno introdotto un contatto aggiuntivo utilizzato per identificare i dispositivi USB on-the-go. Il Tipo C, tuttavia, ha 24 contatti differenti. Sebbene 24 possano sembrare eccessivi, ciò ha una logica. Per consentire l'inversione del cavo, ci sono due contatti specifici che identificano l'orientamento del cavo. Questi cavi sono in grado di trasmettere una quantità significativamente maggiore di energia rispetto agli standard precedenti, quindi otto contatti sono dedicati all'alimentazione e alla massa. I rimanenti sono destinati alle linee di trasferimento dati e ad altri contatti di tipo amministrativo. Potrebbe sembrare che, con questa riduzione delle dimensioni e l'aumento dei contatti, il connettore sarebbe significativamente meno robusto, ma è vero il contrario. Mentre il Tipo A è progettato per circa 1.500 cicli di inserimento e rimozione, il Tipo C è progettato per circa 10.000 cicli.

Alimentazione tramite USB-C

Il Tipo C supporta anche USB 3.0 e versioni successive per quanto riguarda la specifica di erogazione di energia, un importante miglioramento sotto molti aspetti. In termini di quantità, le porte USB ora sono in grado di trasferire fino a 100 watt mentre trasmettono dati simultaneamente. Fino a questo momento, era possibile trasferire grandi quantità di energia tramite cavi USB, ma solo quando questi trasferivano esclusivamente energia. Oggi, quella energia può essere trasferita senza limitare alcuna altra funzionalità. Questa energia è bidirezionale, consentendo il trasferimento in entrambe le direzioni sul cavo, non soltanto da un lato all'altro. Inoltre, il trasferimento di energia non è più limitato a soli 5 volt. Utilizzando una gestione intelligente dell'energia, un dispositivo può richiedere diversi livelli di tensione e quantità di corrente, offrendo una flessibilità estrema nel design.

Trasmissione video con cavi Type C

A causa della moltitudine di linee dati nei cavi Type C, essi sono in grado di trasmettere dati e video simultaneamente. Questo è stato dimostrato in demo trasferendo dati attraverso il cavo, facendo sì che tali dati vengano elaborati e restituiti come video attraverso lo stesso cavo. Questo è particolarmente impressionante poiché il video non presenta alcun rallentamento né artefatti strani, comportandosi molto simile a un cavo video dedicato. Questa capacità ha portato all'inclusione di un singolo porto USB Type C nel nuovo MacBook Pro di Apple. Poiché il cavo può gestire energia, trasferimento dati e video; questa singola porta è in grado di collegarsi a un hub che permetterà di utilizzare più periferiche e monitor aggiuntivi, mentre contemporaneamente ricarica il laptop. Ancora una volta, impressionante.

Standard di settore USB-C

Gli standard USB sono stabiliti da un conglomerato di giganti dell'industria che desiderano utilizzare questi connettori, ma chiunque può produrli. Questo è vantaggioso, poiché crea un mercato competitivo di produttori che si sfidano per creare non solo i migliori connettori, ma anche i relativi IC. Tuttavia, vi è un lato negativo in questo mercato competitivo. Poiché la maggior parte dei consumatori non è a conoscenza dei principi fondamentali dietro il cavo, ci sono produttori che realizzano prodotti che corrispondono all'aspetto fisico del connettore ma non agli standard di prestazione. Questi produttori vendono i connettori e i cavi sotto il marchio di compatibilità USB Type C 3.1, ma in realtà non forniscono le prestazioni pubblicizzate. Pertanto, è fondamentale che gli ingegneri scelgano un produttore rinomato come Amphenol che abbia testato e verificato che i suoi prodotti USB Type C siano pienamente conformi agli ultimi standard del settore.

Schermatura del connettore di tipo C

Oltre ai requisiti dei connettori di Tipo C, Amphenol utilizza anche un design di schermatura integrato che migliora l'integrità del segnale offrendo una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). Sebbene anche gli utenti occasionali nelle loro case noteranno probabilmente miglioramenti grazie a questo, la schermatura è particolarmente utile in ambito aziendale, industriale e scientifico. La schermatura riduce gli effetti delle incredibili quantità di EMI generate in tali condizioni di lavoro, rendendo l'ambiente lavorativo meno affollato nello spettro elettromagnetico.

Connessioni USB-C

Connessioni USB-C adeguate sono essenziali sia per prestazioni fisiche che elettriche robuste. Dal punto di vista elettrico, i segnali ad alta frequenza subiscono risonanza all'interno del sistema connettore se vengono utilizzati percorsi di massa discreti. Per contrastare ciò, tutte le parti messe a terra nel sistema, come i pin, il foglio EMC e il fermo, sono tutte direttamente collegate, riducendo la quantità di risonanza nel sistema del connettore, diminuendo così le interferenze EMI oltre che il crosstalk. Dal punto di vista fisico, Amphenol utilizza la saldatura laser per unire insieme l'involucro esterno, interno e la schermatura EMI, rendendoli più resistenti. Questo in confronto alla maggior parte dei produttori che collegano meccanicamente i diversi pezzi, rendendoli più soggetti a guasti sia per l'uso ripetuto che per eventuali abusi accidentali. Infine, mentre alcuni produttori utilizzano plastica economica e fragile per l'alloggiamento del connettore, Amphenol utilizza una speciale resina resistente all'usura che aumenta significativamente la durata e garantisce prestazioni superiori agli standard del settore.   Sebbene Type C e USB 3.1 abbiano una diretta concorrenza, questi miglioramenti significativi a un prodotto con una quota di mercato schiacciante ispirano molta fiducia nel fatto che questi cavi diventeranno il nuovo standard de facto nella connettività di computer e dispositivi portatili. Sebbene lo standard offra prestazioni impressionanti, puoi stare tranquillo: quando acquisti Amphenol, la qualità dei componenti soddisferà o supererà sempre le tue aspettative.   Informazioni su: Amphenol Commercial Products (ACP) è un leader internazionale nella fornitura di soluzioni di interconnessione per una vasta gamma di mercati e applicazioni, dai connettori tradizionali alle tecnologie di ultima generazione.

Tag articolo

Potenza
USB
Connettori
Amphenol
Prodotti