Arrow Electronic Components Online

Dimostrazione RECOM: Serie R-78

Regolatori24 gen 2021
Visualizza tutti gli articoli

Come alternativa a un regolatore lineare tradizionale, RECOM ha introdotto una serie di regolatori switching a basso costo e ad alte prestazioni con un footprint identico per un'implementazione semplificata. In particolare, la serie R-78 è universale per qualsiasi applicazione ed è persino pronta per essere utilizzata nell'IoT, dove la perdita di potenza è una preoccupazione significativa. Per saperne di più sui vantaggi del regolatore switching di RECOM, guarda il video sopra che evidenzia le capacità della serie R-78.

Per valutare la differenza della serie R-78 rispetto alla obsoleta serie di regolatori lineari LM78, questa dimostrazione confronta specificamente le tensioni e le correnti di ingresso e uscita tra i due componenti, oltre a evidenziare alcune delle principali differenze operative. Fin da subito, si può notare che il numero di componenti della LM78 comprende diversi elementi tra cui un dissipatore di calore, pasta termica, dadi e bulloni e, naturalmente, la manodopera aggiuntiva – mentre per la soluzione R-78 il numero di componenti è costituito da un unico codice prodotto.

È importante capire cosa sta succedendo qui e come funziona effettivamente un regolatore lineare. Un regolatore lineare è semplicemente un regolatore di tensione, quindi la corrente di ingresso e la corrente di uscita sono sempre le stesse. Un regolatore a commutazione, invece, è un convertitore di potenza. Quindi, quando la tensione di ingresso aumenta, la corrente di ingresso diminuisce. Questo ha il vantaggio di ridurre significativamente le perdite di potenza, evitando un eccessivo riscaldamento nell'applicazione. I nostri regolatori a commutazione funzionano con un'efficienza superiore al 90%, indipendentemente dalla tensione di ingresso.

Vediamo cosa significa realmente in pratica. Se configuro il regolatore lineare per produrre un'uscita di 5V, si nota che la corrente di ingresso e di uscita sono le stesse, il che significa che la perdita di potenza è piuttosto elevata. Dalle immagini termiche puoi vedere che ciò comporterà una quantità significativa di calore generata, riducendo la durata dell'intera applicazione. Sostituendo il regolatore lineare con uno dei regolatori switching R-78 di RECOM con lo stesso carico, si può notare che la tensione di ingresso rimane invariata, ma la corrente di ingresso richiesta è molto inferiore. Questo si traduce in una quantità maggiore di potenza trasferita al carico, anziché dissipata sotto forma di calore. Osservando l'immagine termica, possiamo vedere che la soluzione funziona a temperature molto più basse.

Il costo totale di proprietà di un design deve essere considerato in questo caso. Sebbene la distinta base iniziale (BOM) del regolatore lineare possa essere leggermente più economica rispetto a un R-78, altri fattori a lungo termine influiscono sul costo complessivo. È necessario considerare la dissipazione del calore che riduce la durata dei componenti circostanti. Inoltre, il conteggio delle parti viene ridotto, semplificando l'approvvigionamento e la gestione della distinta base. Infine, poiché i moduli sono pre-certificati e testati per la compatibilità elettromagnetica (EMC), il time-to-market migliora notevolmente rispetto alla creazione di una soluzione discreta con gestione termica integrata.

Tag articolo

Potenza
Globale
Gestione dell'energia
Articolo
RECOM Power GmbH

Contenuti correlati