Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Hyperconvergence Dell Technologies
Article

Comment réussir sa migration vers le cloud ?

04/03/2024

Les bonnes pratiques à suivre pour votre migration vers le cloud.

Le rapport sur l’état de la sécurité native du cloud montre que les entreprises qui utilisent le cloud exécutent presque la moitié (46 %) de leurs opérations dans le cloud et prévoient de passer à 64 % au cours des prochaines années.

Mais ce n'est pas parce que tout le monde le fait que cela veut dire que vous devez passer d'un environnement sur site au cloud ! Déplacer vos opérations vers le cloud présente de nombreux avantages. Mais avant de franchir le pas, vous devez être en mesure de répondre aux questions et préoccupations concernant la migration vers le cloud.

Les informations suivantes sont conçues pour vous aider dans cette tâche.

Une adoption en hausse

Un rapport récent prévoit que le marché du cloud computing passera de 626,4 milliards de dollars en 2023 à 1266,4 en 2028, selon un taux de croissance annuel composé de 15,1 % sur cette période. Divers facteurs favorisent l'adoption du cloud, notamment la montée en puissance de la transformation numérique, l'émergence de modèles commerciaux axés sur le télétravail et la capacité à accélérer l'amélioration de l'expérience client.

Toutefois, il est judicieux de considérer tous les aspects d’un investissement dans une infrastructure sur site, un stockage dans le cloud ou une combinaison des deux avant de se lancer. Avec une infrastructure sur site, le serveur est contrôlé, administré et entretenu par l’équipe IT de votre entreprise ou par un partenaire externalisé. Avec le cloud, un fournisseur met à disposition, installe et entretient le matériel, les logiciels et l'infrastructure sous-jacente dans ses data center pour le compte d'une entreprise. Ces données sont accessibles via l’internet. Le cloud hybride mélange infrastructure sur site et le cloud.

Avant de prendre une décision, voici certains éléments que vous pouvez prendre en considération pour vous guider :

Le Cloud

Avantages : La capacité à stocker des données, des documents et d'autres informations pertinentes dans le cloud offre de nombreux avantages : moins de responsabilités pour le personnel IT puisqu’un tiers se charge de la mise en œuvre, des correctifs logiciels, des mises à jour et plus encore ; un accès depuis n'importe où, que ce soit sur site ou à distance, et ce, que les employés travaillent sur un appareil mobile, un ordinateur portable ou une tablette ; des coûts initiaux réduits car les clients n’ont plus à acheter de matériel coûteux ; et un budget ajustable car ils ont la possibilité de payer uniquement ce qui est utilisé et de faire évoluer les ressources à la hausse ou à la baisse, souvent sur une base mensuelle.

Inconvénients : Bien que l'évolutivité puisse être une excellente chose, l'augmentation des serveurs ou des services peut entraîner une hausse des coûts. De plus, des connexions internet irrégulières, notamment en cas de télétravail, peuvent entraîner des retards ou même empêcher un utilisateur d'accéder à certains fichiers. En outre, si un fournisseur de cloud ne propose que des services de base sous forme de forfaits, votre client risque de se retrouver du mauvais côté d'une facture salée pour des services supplémentaires.

Serveurs sur site

L’infrastructure sur site peut sembler plus sûre et plus fiable, mais un examen plus approfondi des points positifs et négatifs peut mettre en évidence certains éléments qui méritent d’être pris en considération.

Avantages : Lorsque les employés utilisent des serveurs sur site, les coûts liés à l’internet sont inférieurs à ceux d’une utilisation cloud. Une entreprise a le contrôle sur son propre matériel, y compris les mises à jour, la maintenance, la gestion et les modifications, et peut personnaliser les logiciels sans dépendre d'une aide extérieure.

Inconvénients : 

Le personnel d'assistance informatique nécessaire pour déployer, gérer et entretenir les serveurs internes a un coût, tout comme l'investissement en capital et la maintenance continue pour les mises à niveau du matériel, les correctifs logiciels et les obligations en matière de licences. De plus, les systèmes sur site stockent souvent les sauvegardes de données sur place, ce qui présente des risques, notamment en cas de catastrophe naturelle ou de dysfonctionnement du système. Enfin, en cas de pic soudain d’activité, quelle est la facilité avec laquelle une entreprise peut faire évoluer son infrastructure pour répondre à ses besoins ?

Cloud hybride

S'il est important de comprendre les deux options séparément, il est également possible d'obtenir le meilleur des deux mondes en combinant ces solutions si cela convient à votre entreprise. Découvrons ce qu'il est possible d'accomplir en fusionnant ces deux options.

Avantages : En associant l'infrastructure sur site et le cloud, les entreprises peuvent tirer parti de nombreux avantages énumérés ci-dessus, dans un environnement symbiotique. Le cloud apporte flexibilité, évolutivité et coûts réduits, tandis que l'infrastructure sur site est fiable et privée. En combinant ces deux options, les déploiements peuvent se déplacer facilement d'une à l'autre, offrant ainsi aux entreprises la flexibilité de les compléter selon les besoins.

Inconvénients : Si les avantages sont nombreux, ils ont aussi un coût, au sens propre du terme. Entretenir un environnement cloud hybride peut s'avérer plus coûteux. La latence et la redondance des données peuvent également constituer des obstacles, car les données sont souvent partagées sur le réseau Internet, ce qui affecte la vitesse de transfert. De plus, il est plus difficile de conserver des copies de données pour assurer une disponibilité accrue. En somme, bien que l'on puisse bénéficier des avantages, on pourrait également rencontrer les inconvénients propres à chacune de ces solutions.

Plus vous en savez, mieux c'est.

La question de savoir si vous devez opter pour le « tout cloud », continuer avec des solutions sur site ou se tourner vers une voie hybride varie d'un client à l'autre. Mais plus vous connaîtrez les avantages et les inconvénients de chaque option, et le soutien qu’on vous apporte avec notre connexion Arrow, mieux ce sera.

Il se peut que vos client ne soient pas tout à fait prêts pour le cloud. Mais s’ils en font la demande - et nous pensons qu’ils vont le faire - alors une simple série de questions permettra de savoir si certaines charges de travail peuvent être déplacées dans le cloud ou s'il est encore trop tôt.

Vos clients s'adressent à vous pour obtenir des conseils d’experts, mais cela ne signifie pas que vous pouvez répondre à toutes leurs questions. C’est là que nous intervenons. Arrow peut vous aider à conseiller vos clients sur leur migration vers le cloud et sur la myriade de choix qui en découlent. Lorsqu’ils évoluent, vous évoluez aussi. Et s'ils ne sont pas prêts pour le cloud, ce n’est pas grave. Vous serez là pour les guider lorsqu'ils le seront. Tout le monde y gagne.

Avez-vous des questions ou besoin de conseils pour un accompagnement personnalisé ? Nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous ici