Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Red_Printed_Circuitboard_Closeup
Produkte

Red Hat

Der weltweit führende Anbieter von Open-Source-Technologien für Unternehmen.

Die Software ist kostenlos. Eine Subskription unersetzbar.

Satellite Surveillance Operation

Über Red Hat

"Creating better technology with open source"

Die Mission von Red Hat besteht darin, als Katalysator in Communities von Kunden, Partnern und Beitragenden zu wirken, um bessere Technologien auf Grundlage des Open Source-Gedankens zu entwickeln.

Heutzutage werden einige der komplexesten Herausforderungen von Open Source Communities gelöst. Die Möglichkeit, den Code einzusehen, Fragen zu stellen und der Community Verbesserungsvorschläge zu machen – für all das steht Open Source.

2 people in a modern hallway

Arrow und Red Hat

Die Arrow-Strategie "From Sensor to Sunset" wird durch das schlagkräftige Portfolio von Red Hat optimal ergänzt. Hochperformante Cloud-, Linux-, Middleware-, Storage- und Virtualisierungstechnologien, allesamt auf dem Open-Source Ansatz basierend, bilden den Grundstein auf dem Weg zur Digitalisierung.

Im Open Source-Umfeld stehen Sie oftmals vor komplexen Herausforderungen. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu einer Red Hat Partnerschaft und darüber hinaus. Wie werde ich Partner? Was muss ich tun, um Red Hat zu verkaufen? An wen wende ich mich bei Fragen? Wo finde ich wichtige Dokumente? Was kann ich tun, um mit Red Hat erfolgreich zu sein? Informationen zum gesamten Portfolio. Vertriebs- und Marketingunterstützung. Weiterbildung in den neuen Technologien.

Unser Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung, rufen Sie uns an unter +49 (0) 89 93099-0 oder senden Sie eine E-Mail an redhat.ecs.de@arrow.com

Serveurs Dell Technologies

Ein Überblick über das gesamte Red Hat Portfolio

Red Hat bietet sowohl eine breite Palette an Linux-Plattformen, Middleware- und Virtualisierungstechnologien, als auch Lösungen im Bereich Cloud, Storage und Management, sowie dazugehörige Services. Verschaffen Sie sich einen Überblick, was Ihnen Red Hat alles zu bieten hat.

CCTV_Camera_on_Streetcorner

DSOR

Designated Seller of Record (DSOR): Dies ist ein Programm, das Partnern wie Arrow ermöglicht, Software im Namen unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) wie Red Hat als Service über den AWS Marketplace zu verkaufen.

Nutzung von AWS-Verpflichtungen: Kunden können ihre vorhandenen AWS-Cloud-Guthaben verwenden, um Red Hat-Software zu erwerben, was ihnen Flexibilität und Kontrolle über ihre IT-Ausgaben bietet.

Vereinfachte Beschaffung: Das Programm rationalisiert den Kaufprozess, indem Arrow die Transaktionsdetails übernimmt und so den Bedarf an individuellen privaten Angeboten reduziert.

Man Standing In Front Of Ocean With His Hands In The Air

Zielgerichtete Lösungen: Es ermöglicht Arrow, verschiedene Red Hat-Produkte anzubieten, wie z. B. Red Hat Enterprise Linux und die Ansible Automation Platform, die für Cloud-, Container- und hybride Cloud-Umgebungen optimiert sind.

Mehrwertunterstützung: Zusätzlich zum DSOR-Programm bietet Arrow Support, Schulungen und andere Dienstleistungen an, um Partner zu unterstützen.

Jetzt mehr erfahren:

Business Colleagues Walking Outdoors

Red Hat OpenShift AI: Eine Plattform für KI-Anwendungen

Kernfunktionalität

Red Hat OpenShift AI ist eine Plattform zur Verwaltung des Lebenszyklus von prädiktiven und generativen KI-Modellen über hybride Cloud-Umgebungen hinweg Red Hat. Die Plattform läuft auf Red Hat OpenShift und bietet Werkzeuge über den gesamten AI/ML-Lebenszyklus hinweg Red Hat.

Casual Woman Listening To Music

Hauptmerkmale

  • Flexible Bereitstellung: Verfügbar als selbstverwaltete Software oder als vollständig verwalteter Cloud-Service, mit der Wahl zwischen On-Premise, Public Cloud oder Edge-Deployment Red Hat
  • Kompletter ML-Workflow: Ermöglicht Datenerfassung und -aufbereitung, Modelltraining und Feinabstimmung, Modellbereitstellung und -überwachung sowie Hardwarebeschleunigung Red Hat
  • Open-Source-Basis: Basiert auf populären Open-Source-Tools wie Jupyter, TensorFlow und PyTorch, die in eine flexible Benutzeroberfläche integriert sind Red Hat
Businesspeople_Walking_Across_Square_With_Suitcases

Geschäftlicher Nutzen

Die Plattform bringt Data Scientists, Engineers und App-Entwickler in einer einzigen Destination zusammen, die Konsistenz, Sicherheit und Skalierbarkeit fördert Red Hat. Sie beschleunigt die Bereitstellung intelligenter Anwendungen und hilft ML-Modellen, schneller von frühen Pilotprojekten in intelligente Anwendungen überzugehen Red Hat.

Autonomous AGV

Automatisierung mit Red Hat

Plattform-Übersicht

Red Hat Ansible Automation Platform ist eine vertrauenswürdige, vielseitige Lösung, die jeden Anwendungsfall bewältigen und überall laufen kann Red Hat. Die Plattform ermöglicht es Platform-Engineering- und DevOps-Teams, Automatisierung über physische, Cloud-, virtuelle und Edge-Umgebungen hinweg zu erstellen, zu verwalten und zu skalieren Red Hat.

Modern_Double_Decker_High_Speed_Train_1

Hauptfunktionen

  • Vereinfachte Automatisierung: Verwendet YAML, eine Datenserialisierungssprache mit englischsprachigen Wörtern, und verbindet Endpunkte ohne Agenten Red Hat
  • Umfassende Integration: Integriert mit SAP S/4 HANA, Microsoft SQL Server, Virtualisierungstechnologien, ITSM-Tools und über 100 branchenführenden Lösungen Red Hat
  • Neue KI-Funktionen: Ansible Automation Platform 2.6 integriert den neuen Ansible Lightspeed-KI-Assistenten direkt in die Benutzeroberfläche, der generative KI nutzt, um Benutzern bei der Fehlerbehebung und beim täglichen Automatisierungsmanagement zu helfen Red Hat

Betriebssystem-Automatisierung

Die Plattform optimiert das Management von Betriebssystemen wie Red Hat Enterprise Linux und Microsoft Windows in großem Maßstab durch schnelle Bereitstellung, laufende Konfiguration, Drift-Management und Anwendungsbereitstellung Red Hat.

Spacecraft Soyuz Oribiting The Earth

Red Hat Enterprise Linux Betriebssystem

Positionierung

RHEL ist die weltweit führende Enterprise-Linux-Plattform, zertifiziert auf Hunderten von Clouds und mit Tausenden von Hardware- und Softwareanbietern Red Hat. Red Hat wird von mehr als 90% der Fortune-500-Unternehmen vertraut Red Hat.

Air_Radar_System

Kernmerkmale

  • Stabilität und Sicherheit: Eine stabile, leistungsstarke Linux-Plattform mit integrierten Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen für den Betrieb kritischer Workloads überall in der Hybrid Cloud Red Hat
  • Neueste Innovation: Die neueste Hauptversion von Red Hat Enterprise Linux führt KI-Bereitschaft und erweiterte Funktionen ein, um die Linux-Kompetenzlücke zu schließen, Drift mit Container-Technologien einzudämmen und mit Post-Quantum-Sicherheit zu beginnen Red Hat
  • Hybrid-Cloud-Flexibilität: Bietet eine konsistente, stabile und leistungsstarke Plattform über Hybrid-Cloud-Deployments hinweg mit integrierter Verwaltbarkeit Red Hat
CCTV_Camera_on_Streetcorner

Sicherheit

RHEL verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen wie Security-Enhanced Linux (SELinux) und obligatorische Zugriffskontrollen, um Eindringlinge zu bekämpfen und regulatorische Compliance zu erfüllen Red Hat. Es ist Common Criteria- und FIPS 140-2-zertifiziert Red Hat.

Support-Modell

RHEL ist eine kommerzielle Linux-Distribution mit einem abonnementbasierten Support-Programm und einem konservativeren Release-Zyklus für Unternehmensanwender Wikipedia. Entwickler erhalten kostenlosen Zugang zu RHEL für die Softwareentwicklung, einschließlich Updates und Tausenden von Wissensdatenbank-Artikeln Red Hat.

Ansprechpartner

Red Hat Ressourcen