Arrow Electronic Components Online

Explorer l'USB-C et sa comparaison avec d'autres connecteurs USB

USB TYPE C02 avr. 2024
Deux connecteurs USB-C sont affichés sur un fond noir avec des schémas techniques détaillés.
Voir tous les articles

USB existe depuis près de vingt ans et est, depuis quinze ans, un pilier des communications informatiques. Il a remplacé une multitude de différents ports série et est devenu le standard de facto pour connecter presque n'importe quoi à un ordinateur. Au fil des années, l'USB a été amélioré en termes de vitesse et a connu plusieurs variantes très populaires.   Cependant, le port USB standard-A est resté le même depuis le début. Cette prise robuste était extrêmement petite pour son époque ; elle offrait des performances décentes, était utilisable à chaud, permettait de bons débits de transfert de données et pouvait alimenter de très petits appareils. Pour le milieu des années 90, cette prise était impressionnante. Cependant, le supercalculateur le plus puissant de 1996 est désormais moins performant que la plupart des cartes vidéo, donc les temps changent. Et le port USB subit une refonte massive avec les connecteurs Type C.

Avantages de l'USB-C

De nombreux éléments distinguent le Type C des anciens connecteurs USB, la réversibilité étant le plus évident. Les connecteurs Type C n’ont pas de sens haut ou bas, ce qui évite de tâtonner derrière les ordinateurs de bureau ou de scruter l'extrémité du câble et du port pour déterminer dans quel sens insérer le connecteur. Les avantages de cela sont assez évidents et devraient réduire considérablement la frustration liée à la manipulation des connecteurs. Un autre avantage de l'USB-C est la réversibilité de bout en bout. Alors que la plupart des câbles USB sont de type A à une extrémité et pratiquement d'un autre type à l'autre extrémité, le Type C est conçu pour avoir le même connecteur à chaque extrémité, bien que les concepteurs puissent faire des exceptions pour interfacer avec des connecteurs anciens.   Auparavant, cela n'était pas pratique car le Type A était idéal pour les ordinateurs mais beaucoup trop grand pour les petits appareils portables, tels que les téléphones. Maintenant que les ordinateurs de bureau deviennent de plus en plus rares et que les ordinateurs portables ou les tablettes les remplacent comme nouvelle norme, un petit connecteur USB à chaque extrémité est pratiquement une exigence. Pendant la période de transition, cela peut être problématique et frustrant, car un convertisseur sera nécessaire pour connecter un USB Type C à tout appareil électronique. Une fois la transition terminée, le résultat sera que tous les produits USB utiliseront le même câble. D'un point de vue optimiste, il est pratique que le Type C soit rétrocompatible, nécessitant simplement un convertisseur pour continuer à utiliser ces appareils bientôt obsolètes.

Quelle est la différence entre USB-A et USB-C ?

En regardant l'extrémité d'un Type A, quatre contacts métalliques sont visibles. Ces contacts correspondent à l'alimentation, à la masse, au D+ et au D-, les deux derniers étant les lignes de données différentielles. Les Mini et Micro ont introduit un contact supplémentaire utilisé pour établir l'identité des dispositifs USB "on-the-go". Le Type C, cependant, possède 24 contacts différents. Bien que 24 puisse sembler excessif, cela a du sens. Pour permettre l'inversion du câble, il y a deux contacts spécifiques à l'orientation du câble. Ces câbles sont capables de transmettre beaucoup plus d'énergie que les normes précédentes, avec huit contacts dédiés à l'alimentation et à la masse. Les autres contacts sont consacrés aux lignes de transfert de données et à d'autres contacts de type administratif. On pourrait penser qu'avec cette réduction de taille et cette augmentation du nombre de contacts, la robustesse serait diminuée de manière significative, mais c'est l'inverse qui est vrai. Alors que le Type A est conçu pour environ 1 500 cycles d'insertion et de retrait, le Type C est conçu pour environ 10 000 cycles.

Alimentation USB-C

Le Type C prend également en charge l'USB 3.0 et les versions supérieures en ce qui concerne la spécification de livraison d'énergie, une amélioration majeure à bien des égards. En termes de quantité, les ports USB peuvent désormais transférer jusqu'à 100 watts tout en transmettant simultanément des données. Jusqu'à présent, il était possible de transférer de grandes quantités d'énergie via des câbles USB, mais uniquement lorsqu'ils transféraient uniquement de l'énergie. Aujourd'hui, cette énergie peut être transférée sans limiter aucune autre fonctionnalité. Cette énergie est bidirectionnelle, ce qui permet qu'elle soit transférée dans les deux directions sur le câble, et non simplement d'un côté à l'autre. De plus, le transfert d'énergie n'est plus limité à seulement 5 volts. Grâce à une gestion intelligente de l'énergie, un appareil peut demander différents niveaux de tension et différentes quantités de courant, permettant une grande flexibilité de conception.

Transmission de vidéos avec des câbles Type C

En raison de la multitude de lignes de données dans les câbles Type C, ils sont capables de transmettre des données et de la vidéo simultanément. Cela a été démontré dans des présentations en transférant des données via le câble, en traitant ces données et en les renvoyant sous forme de vidéo via le même câble. Cela est particulièrement impressionnant, car la vidéo ne saccade pas et ne présente aucun artefact étrange, fonctionnant de manière similaire à un câble vidéo dédié. Cette capacité a conduit à l'inclusion d'un seul port USB Type C dans le nouveau MacBook Pro d'Apple. Comme le câble peut gérer l'alimentation, le transfert de données et la vidéo, ce port unique est capable de se connecter à un hub permettant de brancher plusieurs périphériques et moniteurs supplémentaires tout en rechargeant l'ordinateur portable. Encore une fois, impressionnant.

Normes industrielles USB-C

Les normes USB sont établies par un conglomérat de géants de l'industrie souhaitant utiliser ces connecteurs, mais tout le monde peut les fabriquer. Cela est avantageux, car cela crée un marché concurrentiel de fabricants qui s'efforcent de produire non seulement les meilleurs connecteurs mais aussi les CI de support. Cependant, il existe un inconvénient à ce marché concurrentiel. Comme la plupart des consommateurs ne connaissent pas les principes sous-jacents des câbles, certains fabricants créent des produits qui correspondent à l'apparence physique du connecteur mais pas aux normes de performance. Ces fabricants vendent les connecteurs et câbles sous le nom de compatibilité Type C USB 3.1 sans réellement fournir les performances annoncées. Par conséquent, il est crucial que les ingénieurs choisissent un fabricant réputé comme Amphenol qui a testé et vérifié que ses produits USB Type C sont entièrement conformes aux dernières normes de l'industrie.

Blindage du connecteur Type C

Au-delà des exigences des connecteurs Type C, Amphenol utilise également une conception de blindage intégré qui améliore l'intégrité du signal tout en offrant une meilleure protection contre les EMI. Bien que même les utilisateurs occasionnels à domicile puissent constater des améliorations grâce à cela, le blindage est particulièrement utile dans les environnements professionnels, industriels et scientifiques. Le blindage réduit l'effet des quantités considérables d'EMI générées dans ces conditions de travail, rendant l'environnement de travail moins encombré dans le spectre électromagnétique.

Connexions USB-C

Des connexions USB-C appropriées sont essentielles pour des performances physiques et électriques robustes. Électriquement, les signaux de fréquence plus élevée souffrent de résonance dans le système de connecteur si des chemins de masse discrets sont utilisés. Pour contrer cela, toutes les parties mises à la masse dans le système, telles que les broches, la feuille EMC et le loquet, sont toutes directement connectées, réduisant la résonance dans le système de connecteur, ce qui diminue également les interférences EMI ainsi que les diaphonies. Physiquement, Amphenol soude au laser l’enveloppe extérieure, intérieure et EMI ensemble pour les rendre plus solides. Cela se compare à la plupart des fabricants qui connectent mécaniquement les différentes pièces, les rendant plus sujettes à des défaillances causées par une utilisation répétée ou des abus accidentels. Enfin, là où certains fabricants utilisent du plastique bon marché et fragile pour le boîtier du connecteur, Amphenol utilise une résine spéciale résistante à l’usure qui augmente considérablement la durabilité et garantit des performances supérieures aux normes de l’industrie.   Alors que le Type C et l'USB 3.1 ont une concurrence directe, ces améliorations significatives apportées à un produit avec une part de marché écrasante inspirent une grande confiance que ces câbles deviendront la norme de facto dans la connectivité informatique et portable. Bien que la norme offre des performances impressionnantes, vous pouvez être assuré que, lorsque vous achetez Amphenol, la qualité des composants répondra toujours à vos attentes ou les dépassera.   À propos : Amphenol Commercial Products (ACP) est un leader international dans la fourniture de solutions d’interconnexion pour une large gamme de marchés et d’applications, allant des connecteurs traditionnels aux technologies de prochaine génération.

Étiquettes d'article

Puissance
USB
Connecteurs
Amphenol
Produits