Arrow Electronic Components Online

Les lampes LED en valent-elles la peine ? Le coût des ampoules LED par rapport aux avantages

Éclairage20 févr. 2024
Personne remplaçant une ampoule incandescente par une ampoule LED économe en énergie.
Voir tous les articles

L'éclairage LED est maintenant aussi courant que l'incandescent, et pour de bonnes raisons. Ces ampoules sont bien plus efficaces, aidant à rapidement prendre des parts de marché aux ampoules fluorescentes compactes (CFL) qui avaient d'abord cherché à remplacer les ampoules incandescentes.

Une analyse complète de la question du coût des ampoules LED par rapport à leurs avantages nécessite un certain approfondissement, mais en termes de consommation d'énergie en dollars/lumen, les ampoules LED sont les grandes gagnantes. Elles peuvent également faire bien plus que simplement éclairer une pièce à une luminosité et une température définies dans leurs versions « intelligentes », rendant ainsi ces ampoules encore plus attrayantes.

Le coût des ampoules LED vaut-il les économies d'énergie ?

En bref : le coût des ampoules LED en vaut absolument la peine comparé aux ampoules incandescentes. Les LED sont environ six fois plus efficaces que les ampoules incandescentes en termes de rendement lumineux par watt (W) consommé. Si vous avez des ampoules incandescentes qui restent allumées pendant une certaine durée dans votre maison, vous devriez envisager de les remplacer immédiatement.

Par exemple : une ampoule incandescente de 65W peut être remplacée par une ampoule LED équivalente qui ne consomme que 11W, soit 17% de la puissance de l'ampoule originale, pour un coût d'environ 3 $. Si vous utilisez cette ampoule pendant 5 heures par jour, vous économisez 54W (65W – 11W) sur 5 heures. Cela revient à 270 watt-heures, ce qui peut être exprimé en 0,270 kilowatt-heures (kWh). En multipliant par les prix de l'électricité aux États-Unis, qui sont de l'ordre de 0,10 $/kWh, cela signifie qu'une ampoule vous fait économiser 2,7 centimes par jour.

2,7 cents ne semblent pas beaucoup, mais multipliez cela par 365 jours/an, et ces économies atteignent 9,86 $ en une seule année, bien plus de 3 fois le coût d'une ampoule LED à 3 $. Si vous remplacez 10 de ces lumières, vous économisez environ 98,60 $/an, ce qui peut se réaliser sur de nombreuses années, car leur durée de vie est théoriquement 10 fois celle des ampoules incandescentes.

En seulement cinq ans, les LED pourraient économiser près de 500 $ en coûts énergétiques. Avec un coût de 30 $ pour 10 ampoules LED, la dépense initiale est en réalité assez avantageuse.

Comparé aux CFL, les économies d'énergie des LED sont moins spectaculaires, de l'ordre de 5W par ampoule. Remplacer des CFL par des LED (utilisées 5 heures par jour) permettra d'économiser environ 10 kWh/an, ce qui équivaut à environ un dollar en coûts énergétiques directs.

Autres avantages des LED basiques et intelligentes

Au-delà des économies directes d'énergie, les ampoules LED offrent de nombreux autres avantages. Les LED de base s'allument instantanément et produisent beaucoup moins de chaleur que leurs équivalents incandescents ou CFL. Moins de chaleur signifie des économies supplémentaires d'énergie dans les climats chauds, car vous n'avez pas à payer pour extraire cet excès d'énergie d'un espace de vie grâce à la climatisation.

La fonctionnalité d'allumage instantané des lumières LED peut également réduire l'hésitation à éteindre une lumière, en raison des problèmes potentiels de durée de vie réduite et des temps de chauffe observés avec les ampoules CFL.

De plus, compte tenu de leur longue durée de vie, on ne devrait pas avoir à remplacer les LED aussi fréquemment que les autres ampoules. Bien que cela soit inconfortable à titre personnel, pour une entreprise industrielle ou commerciale, où les équipes de maintenance sont payées à l'heure, cela représente également une véritable économie de coûts.

Enfin, l'éclairage LED peut être doté d'une certaine intelligence. À un niveau plus simple, les ampoules intelligentes peuvent être équipées de capteurs de mouvement intégrés pour s'activer lorsqu'une présence est détectée, ou même de capteurs de lumière du jour pour allumer les ampoules uniquement lorsque l'extérieur est sombre. En allant plus loin, de nombreuses ampoules possèdent des capacités sans fil intégrées et peuvent offrir une luminosité et une couleur réglables, ce qui leur permet d'être intégrées dans un système d'automatisation domestique offrant des possibilités pratiquement illimitées.

Les avantages des lumières LED en valent-ils la peine ?

Que ce soit d'un point de vue purement économique ou en raison des fonctionnalités supplémentaires potentielles, les ampoules LED basiques et intelligentes offrent une large gamme d'avantages. De telles améliorations devraient faire des ampoules LED un investissement intéressant pour presque tout le monde, tout en préservant votre argent.

Étiquettes d'article

Mondial
Éclairage
Énergie et puissance
Jeremy S Cook
Article
LEDs et éclairage LED

Contenu connexe