Arrow Electronic Components Online

Les dispositifs médicaux portables améliorent la qualité des soins médicaux pour les personnes âgées.

Appareils portables02 nov. 2023
Une femme d'âge moyen est assise à une table en bois, utilisant un appareil de surveillance du glucose et un smartphone.
Voir tous les articles

Alors que la population mondiale vieillit et que les établissements de santé et de soins assistés sont de plus en plus sous pression pour fournir des soins adéquats aux personnes âgées, les solutions de surveillance à distance basées sur l'IoT cellulaire comblent cette lacune en fournissant aux personnes âgées des dispositifs de surveillance pratiques, précis et à distance pour améliorer la qualité des soins médicaux pour les personnes âgées. Dans cet article, nous examinerons les dilemmes actuels en matière de soins médicaux pour les personnes âgées et les solutions proposées par Nordic.

Les personnes âgées sont encore sous-représentées dans l'utilisation de la technologie

Les pays du monde entier sont souvent confrontés à une population vieillissante, et les personnes âgées sont le principal groupe qui doit souvent se rendre à l'hôpital, ce qui représente un lourd fardeau pour les gouvernements. Cependant, la plupart des patients malades n'aiment pas aller chez le médecin ou se déplacer de leur domicile vers un établissement de soins pour personnes âgées, car en plus de l'inconvénient de quitter leur domicile de longue date, des facteurs tels que la perte d'indépendance, l'ennui, la solitude ou la peur d'être oubliés sont des raisons courantes pour résister à un déménagement dans un établissement de soins pour personnes âgées.   Bien qu'il existe peu de moyens de renverser le passage du temps et le processus de vieillissement, la technologie offre de plus en plus de façons d'aider les gens à s'éloigner des hôpitaux et des soins pour personnes âgées dans certains cas, et la prestation de soins de santé s'est déplacée pour devenir de plus en plus dépendante de la technologie et axée sur les données afin de s'éloigner des soins “virtuels” dans les hôpitaux ou les cliniques médicales. Cependant, bien que la pandémie ait pu accélérer l'adoption de la technologie, un obstacle majeur à l'adoption est que de nombreux adultes plus âgés ne font pas du tout confiance à la technologie ou ne la comprennent pas, ce qui rend difficile sa mise en pratique.   Selon une étude récente de Pew Research, bien que l'utilisation de la technologie par les personnes de plus de 65 ans ait considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, seuls 61 % des Américains de ce groupe d'âge possèdent un smartphone aujourd'hui, et seulement 75 % sont des utilisateurs d'Internet. La pénétration reste faible par rapport à la possession de smartphones (96 %) et à l'utilisation d'Internet (99 %) parmi les personnes de 18 à 29 ans. L'adoption est encore plus faible chez les Américains plus âgés en termes de dispositifs portables, avec seulement 19 % des personnes âgées de 55 ans et plus possédant de tels appareils en 2021, selon Statista. À l'avenir, il doit y avoir une augmentation progressive de l'adoption des solutions technologiques pour les seniors afin de les aider à rester chez eux ou d'aider les établissements de soins pour personnes âgées à offrir des soins plus efficaces face aux pénuries de personnel.

Illustration showcasing nRF Cloud services for device lifecycle management.

La commodité de l'IoT cellulaire améliore l'utilisation de la technologie pour les personnes âgées

Bien que le Bluetooth LE reste la technologie sans fil la plus populaire pour les objets connectés, l'IoT cellulaire gagne en popularité parmi les appareils portables liés à la santé car il élimine le besoin d'une connectivité intermédiaire, ne nécessitant ni smartphone ni passerelle pour l'utilisateur et aucune intervention pour une surveillance continue. Pour les personnes âgées, cela signifie pas de jumelage, pas de smartphones, pas besoin de se souvenir des mots de passe des réseaux Wi-Fi, simplement envoyer des données de manière fiable et sécurisée vers le cloud.   Parce que les personnes âgées rencontrent plus de difficultés à utiliser les nouvelles technologies, ces appareils portables doivent être faciles à utiliser et doivent être faciles à faire fonctionner sans devoir trouver une application sur leur téléphone ou essayer de se souvenir de leur nom d'utilisateur et de leur mot de passe. Cela est particulièrement important car le temps est essentiel pour les personnes disparues ou blessées.   Rassurant, LTE-M et NB-IoT l'IoT cellulaire à faible consommation offrent la norme d'or de la connectivité fiable et sécurisée pour les applications vitales. En termes de couverture, les opérateurs ont déployé le même réseau de couverture national que les réseaux cellulaires dans le monde entier. Cela signifie que la plupart des pays industrialisés, ainsi qu'un nombre croissant de pays en développement, offrent une couverture omniprésente NB-IoT et/ou LTE-M.   L'IoT cellulaire est également la technologie de communication la plus sécurisée, avec des fonctionnalités de sécurité intégrées qui font partie de la norme 3GPP. Une sécurité supplémentaire peut également être appliquée aux appareils au niveau des puces qui fournissent un processus de développement de produit à conception sécurisée. Par exemple, le nRF9160 SiP à faible consommation de Nordic intègre un modem LTE-M/NB-IoT, tirant parti de couches de sécurité supplémentaires de Arm TrustZone et Arm CryptoCell pour le cryptage de niveau Internet et la protection des applications. Ce niveau de sécurité offre aux développeurs et aux consommateurs une tranquillité d'esprit, notamment en ce qui concerne les appareils portables médicaux traitant et transmettant potentiellement des informations personnelles sensibles.

A stylish Ringly smart bracelet featuring a marble-patterned stone and gold accents is displayed alongside two smartphones

Les dispositifs portables pour la surveillance de la santé basée sur l'IoT cellulaire gagnent en popularité

Un certain nombre d'entreprises ont développé des dispositifs portables basés sur l'IoT cellulaire pour la surveillance de la santé des personnes âgées, qui peuvent être utilisés pour suivre et surveiller les individus atteints de la maladie d'Alzheimer, de démence ou d'autisme et peuvent être appliqués aux établissements de soins pour personnes âgées ou aux personnes vivant de manière indépendante. Ces dispositifs portables supportent la connectivité LTE-M et le positionnement GNSS, signalent la localisation du porteur à la famille, aux amis ou aux soignants lorsque le porteur est manquant, et intègrent un accéléromètre pour détecter si le porteur est susceptible de chuter.   De plus, il existe un certain nombre de dispositifs portables de santé connectés à l'IoT cellulaire en nuage qui surveillent et enregistrent en continu une gamme d'indicateurs de santé clés, y compris les oxymètres de pouls, la température et les capteurs d'unité de mesure inertielle (IMU) pour déterminer les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, la pression artérielle et la température, et même des capteurs ECG pour enregistrer la fréquence et le rythme cardiaques, ainsi que le positionnement GPS et la détection des chutes.   Les dispositifs portables peuvent également intégrer la connectivité IoT cellulaire et Bluetooth LE dans leurs nouveaux dispositifs de soins de santé portables pour répondre à la double utilisation des solutions de télémédecine/télésanté, ainsi que des dispositifs polyvalents, où le porteur peut se connecter à son smartphone et le dispositif peut agir comme une montre connectée pour consigner l'activité, les alertes d'inactivité, la surveillance du sommeil et la détection des chutes.   Ces fonctionnalités offrent une connectivité Bluetooth LE via le nRF52832 de Nordic, un support pour le relais des appels et des notifications des smartphones vers les dispositifs portables, et supportent également les profils de balise Bluetooth LE qui permettent la connexion d'accessoires de balise pour le suivi de localisation en intérieur.

Close-up of a Nordic Semiconductor nRF9160 SICA B1 chip showcasing its technical details and certifications

Système compact et hautement intégré-en-package

Introduit par Nordic, le nRF9160 est un système-en-boîte (SiP) à faible consommation d'énergie avec des modems LTE-M/NB-IoT intégrés et GPS, un système-en-boîte (SiP) compact et hautement intégré qui rend la dernière technologie LTE à faible consommation, le traitement avancé et les capacités d'accès sécurisé faciles à utiliser et adaptés à une variété de conceptions cellulaires Internet des objets (cIoT) à faible consommation pour un seul appareil.   Le nRF9160 dispose d'un processeur applicatif intégré Arm Cortex-M33, d'un modem LTE complet, d'un front-end radiofréquence (RFFE) et d'un système de gestion de l'énergie. Le nRF9160 est une solution IoT cellulaire de pointe, compacte, complète et écoénergétique. Le modem intégré nRF9160 prend en charge LTE-M et NB-IoT et peut fonctionner dans le monde entier sans aucune variante régionale. Toutes les fonctionnalités d'économie d'énergie, y compris eDRX et PSM, prennent en charge IPv4/IPv6, les niveaux de transport et de sécurité (TCP/TLS), et les mises à niveau du firmware du modem via une mise à jour de firmware sécurisée et cryptée par voie hertzienne (FOTA).   Le processeur applicatif intégré Arm Cortex-M33 du nRF9160 avec 1 Mo de mémoire flash et 256 Ko de RAM rend possible le développement d'applications avancées dans une solution à appareil unique et intègre un récepteur GPS pour fournir une variété de modes de fonctionnement pour s'adapter à une variété d'applications utilisant le suivi de localisation. Le nRF9160 dispose également d'interfaces polyvalentes intégrées et d'options périphériques, y compris ADC 12 bits, RTC, SPI, I²C, I²S, UARTE, PDM, et PWM.   Le nRF9160 utilise la technologie Arm TrustZone pour l'isolation et la protection des composants firmware et matériels, y compris la mémoire et les périphériques. Ses fonctionnalités de sécurité sont supérieures à des produits similaires. Arm TrustZone aide à créer des applications IoT fiables et sécurisées avec un démarrage sécurisé, des mises à jour de firmware de confiance et une exécution de racine de confiance sans compromettre les performances.   Le nRF9160 prend en charge Arm CryptoCell pour améliorer davantage la sécurité en fournissant des algorithmes cryptographiques et des ressources de sécurité pour aider à protéger vos applications IoT contre une variété de menaces d'attaques. CryptoCell est conçu pour des solutions cryptographiques haute performance optimisées pour les appareils à contraintes énergétiques. Le nRF9160 prend en charge les cartes SIM et eSIM pour la connectivité et l'authentification avec les opérateurs de réseaux mobiles.   Le matériel et le kit de développement nRF9160 sont en production de masse pour un développement de capteur-à-cloud complet de bout en bout, et Nordic continue de développer de nouvelles fonctionnalités et d'optimiser les performances. Le nRF9160 prend en charge les bandes LTE B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, et B66 et est également certifié.

Close-up of a microchip featuring visible text and numeric codes

SoC Bluetooth Low Energy avec prise en charge multi-protocole et multi-fonction

nRF52832, un autre système sur puce (SoC) de Nordic, est un SoC Bluetooth 5.4 polyvalent qui prend en charge Bluetooth Low Energy, Bluetooth Mesh, et NFC. nRF52832 est un SoC multiprotocole à usage général qui répond aux défis des applications des fonctionnalités avancées de Bluetooth Low Energy®, de la simultanéité des protocoles, et des ensembles de fonctionnalités et de périphériques riches. De plus, il offre beaucoup d'espace mémoire pour le flash et la RAM.   Le nRF52832 utilise plusieurs protocoles avec une capacité complète de simultanéité de protocole. Il prend en charge Bluetooth Low Energy, y compris une vitesse de transmission élevée de 2 Mbps. Bluetooth Mesh peut fonctionner simultanément avec Bluetooth Low Energy, permettant aux smartphones de provisionner, de mettre en service, de configurer et de contrôler les nœuds Mesh. NFC, ANT, et les protocoles propriétaires 2,4 GHz sont également pris en charge.   Le nRF52832 est basé sur le processeur Arm® Cortex™-M4 avec unité de calcul en virgule flottante, cadencé à 64 MHz. Il dispose de tags NFC-A intégrés pour des solutions de jumelage et de paiement simplifiées. Il possède de nombreux périphériques et interfaces numériques, tels que PDM et I2S pour les microphones numériques et l'audio, et atteint une consommation d'énergie extrêmement faible grâce à un système de gestion de l'énergie adaptatif sophistiqué intégré.

Conclusion

De plus en plus de solutions technologiques de surveillance à distance permettent aux personnes âgées de vivre plus confortablement chez elles, loin des hôpitaux et des centres de soins pour personnes âgées. La pandémie a accéléré l'adoption de solutions médicales sans fil, mais à l'heure actuelle, les utilisateurs de plus de 60 ans sont insuffisamment représentés dans la base d'utilisateurs. L'IoT cellulaire est privilégié par les dispositifs de surveillance à distance car il est fiable, sécurisé et ne nécessite pas de smartphones, passerelles ou intervention utilisateur. Les produits connexes auront un grand potentiel pour le développement futur du marché. La solution sans fil de Nordic réduira le volume et la consommation d'énergie des dispositifs de surveillance à distance, ce qui mérite d'être mieux compris et adopté par les fabricants intéressés à pénétrer le marché des applications de soins de santé.

Étiquettes d'article

Arrow Times
Médical & Santé
Internet des objets (IoT)
Article
APAC
Appareils portables

Contenu associé