Technologie Wi-Fi 5GHz et cellulaire 5G : quelle est la différence ?
Le rayonnement électromagnétique crée la lumière visible, permet le fonctionnement des fours à micro-ondes, provoque des coups de soleil et permet la communication sans fil. Les applications technologiques utilisent une large gamme de fréquences électromagnétiques au sein du spectre électromagnétique.
Les systèmes de communication Wi-Fi routers et cellulaires sont deux utilisations modernes qui reposent sur le spectre électromagnétique. Les routeurs Wi-Fi modernes peuvent créer du Wi-Fi '5GHz'. Les systèmes de communication cellulaires utilisent la technologie '5G'. Ce ne sont pas la même chose.
Quelle est la différence entre 5G et 5GHz ? Ces systèmes utilisent différentes parties du spectre électromagnétique et ont des capacités de performance très différentes. Cet article explique la différence entre 5G et 5GHz et les cas d'utilisation des deux technologies.
Qu'est-ce que la 5G et qu'est-ce que le Wi-Fi 5GHz ?
Fondamentalement, la technologie 5G et 5GHz utilisent toutes deux des ondes radio (radiation électromagnétique) pour permettre la communication sans fil. Cependant, elles utilisent différentes technologies d'ondes radio. De plus, 5G et 5GHz représentent deux technologies différentes.
Que signifie 5G ?
5G est une abréviation pour la cinquième génération de technologie de communication cellulaire sans fil. La téléphonie cellulaire 5G—le remplacement de la technologie 3G/4G/LTE—utilise des bandes de fréquences radio (RF) relativement similaires à celles de ses prédécesseurs cellulaires, plus une nouvelle bande de fréquences (NR) non utilisée auparavant pour les communications sans fil RF.
Les fréquences de la technologie cellulaire 5G à bandes basses et moyennes fonctionnent entre 600MHz et 900MHz (bande basse) et de 2,5GHz à 3,7GHz (bande moyenne). Les fréquences 5G à haute bande sont les nouvelles pour les télécommunications, allant de 24GHz à 71GHz.
Visitez notre article Qu'est-ce que la 5G ? pour en savoir plus sur cette technologie.
Que signifie 5 GHz ?
5GHz est l'une des plusieurs bandes de fréquences de fonctionnement réservées pour le Wi-Fi et d'autres technologies de communication sans fil non licenciées. La plupart des routeurs Wi-Fi modernes offrent deux options de bande RF lors de l'installation – 2.4GHz et 5GHz. Le Wi-Fi 2.4GHz est meilleur pour fournir Internet sur de longues distances et à travers des surfaces solides, mais les signaux Wi-Fi 5GHz ont une latence plus faible et des vitesses internet plus élevées que le Wi-Fi 2.4GHz.
Qu'en est-il de l'internet domestique 5G ?
En ajoutant à la confusion entre les deux technologies, de nombreux fournisseurs d'accès internet à domicile proposent désormais un service 5G qui est en réalité une combinaison des deux technologies.
Traditionnellement, internet est fourni à un domicile via un câble ethernet ou un câble à fibre optique appartenant au fournisseur d'accès internet. Ce signal internet est converti d'un signal filaire via un modem puis diffusé sans fil dans une maison via un routeur.
L'internet à domicile 5G supprime le besoin d'une connexion internet filaire. Au lieu de cela, il utilise un signal 5G sans fil fourni par un opérateur cellulaire. Ce signal cellulaire 5G est ensuite converti, via le modem, en un signal Wi-Fi (potentiellement un signal 5GHz) et diffusé via un routeur Wi-Fi.
Capacités 5G vs. 5GHz
Outre le fait qu'il s'agisse de technologies différentes, il existe plusieurs différences entre les capacités du 5G et du 5 GHz. En général, les capacités cellulaires du 5G sont bien plus vastes que celles du 5 GHz, mais chacune a sa propre valeur et ses cas d'utilisation.
1. Portée et qualité du signal : Étant donné que la technologie 5G occupe trois bandes de fréquences différentes, la portée de ces signaux varie également. Les fréquences à bande basse peuvent parcourir plusieurs milliers de mètres, tandis que les fréquences à bande haute ne peuvent parcourir que quelques mètres. Pendant ce temps, les signaux Wi-Fi de 5 GHz peuvent parcourir environ 15 mètres tout en maintenant un signal de qualité, mais le signal est rapidement affaibli par des interférences et des obstacles tels que les matériaux de construction et les personnes.
2. Vitesse : Encore une fois, la technologie 5G varie considérablement en vitesse selon ses différentes bandes de fréquences. Les fréquences 5G à bande basse peuvent atteindre des vitesses Internet de 50 à 250 Mbps. Cependant, les fréquences 5G à bande haute peuvent atteindre des vitesses théoriques allant jusqu'à 20 Gbps (soit 20x celle des vitesses typiques de la fibre optique câblée).
Par ailleurs, les signaux Wi-Fi de 5 GHz peuvent atteindre des vitesses théoriques d'environ 1,3 Gbps.
3. Capacité : Un autre avantage des fréquences 5G à bande haute est leur capacité à supporter plus d'appareils qu'un système typique de 5 GHz. Les systèmes Wi-Fi de 5 GHz peuvent généralement prendre en charge des dizaines d'appareils, tandis que les systèmes 5G à bande haute peuvent prendre en charge des centaines d'appareils. Ces seuils de support d'appareils sont une fonction directe des vitesses opérationnelles capables de chaque technologie, c'est pourquoi les systèmes cellulaires 5G sont largement utilisés dans des lieux publics comme les arènes plutôt que les systèmes Wi-Fi.
Que signifie la 5G pour l'avenir du Wi-Fi ?
Bien que les technologies cellulaires 5G et Wi-Fi 5GHz diffèrent, leurs applications et capacités sont relativement similaires. Le Wi-Fi est la norme pour le service sans fil à domicile et a été historiquement plus rapide que la communication cellulaire. Avec l'avènement de la 5G, ce n'est plus le cas. La 5G ne remplacera pas le Wi-Fi 5GHz à domicile de sitôt, mais dans la prochaine décennie, nous verrons probablement un changement dans les appareils connectés qui ne supportent actuellement que le Wi-Fi pour supporter les signaux Wi-Fi et 5G. Alors que les vitesses maximales théoriques et la latence de la 5G se réalisent, les applications à haute vitesse comme les jeux en ligne, la RV, la RA et les produits IoT à la périphérie ne nécessiteront plus de routeur Wi-Fi.
Recherchez la sélection de produits de communication sans fil de fabricants de premier plan sur Arrow.com. Trouvez des antennes, émetteurs-récepteurs RF, modems populaires et les plus vendus, et plus encore ci-dessous.
Newsletter
Êtes-vous sur la liste ?
Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des annonces de produits et les dernières nouvelles de l'industrie.

Étiquettes d'article