Arrow Electronic Components Online

La commodité inestimable de la connectivité sans fil

Connectivité17 mars 2023
Un gros plan d'une personne tenant un smartphone, interagissant avec des icônes de maison intelligente affichées numériquement autour de l'appareil.
Voir tous les articles

La connectivité rend le mode de vie numérique intelligent une réalité

Il est indéniable que l'affirmation selon laquelle « la principale raison pour la technologie sans fil est la commodité » est tout à fait vraie. Avec des milliards d'appareils IoT déployés dans nos maisons, véhicules, bâtiments de bureaux, usines, espaces publics et infrastructures de villes intelligentes, le désir des utilisateurs d'appareils électroniques pour la commodité sur la capacité à se connecter n'est pas une surprise. Avec le déploiement de l'Internet des objets (IoT) et de l'Internet de tout (IoE), tout, des appareils électroménagers intelligents et des objets portables aux voitures connectées et aux villes intelligentes, nécessite des connexions, et la déconnexion du réseau signifierait la déconnexion de la société. Il y a tellement en jeu dans le monde connecté dans lequel nous vivons et dont nous dépendons aujourd'hui.   La connectivité sans fil peut offrir quelque chose d'aussi simple qu'une connexion sécurisée à Internet de n'importe où à partout dans le monde, mais une solution profondément ingénierée peut permettre aux fournisseurs de services de fournir une expérience d'abonné favorable, de suivre les données de performance et d'intégrité jusqu'à leurs points d'accès et d'exécuter des opérations, de résoudre les problèmes à distance, rapidement et efficacement. La valeur d'une connectivité bien ingénierée est sans aucun doute immense.   Les réseaux Wi-Fi ont été déployés pour leur facilité de mise en œuvre, leur facilité à augmenter le nombre d'utilisateurs supplémentaires, la maîtrise des coûts d'infrastructure, leur extensibilité et leur portabilité. Les travailleurs nomades voient les réseaux sans fil dans les espaces publics comme un moyen facile de rester connecté, renforcé par la disponibilité des technologies 5G et Multiple Input, Multiple Output (MIMO*). La multimédia embarquée avec la diffusion en continu de vidéos haute définition (HD) en temps réel en déplacement n'est plus seulement une possibilité mais une réalité. Le personnel d'usine utilisant des routeurs industriels fonctionnant sur des plateformes d'applications IoT ou M2M (Machine-to-Machine) peuvent diffuser des vidéos HD sur des bandes LTE vers leurs systèmes d'affichage pour la formation ou la communication. Les possibilités sont illimitées.   *La technologie MIMO est utilisée pour les réseaux Wi-Fi et les technologies cellulaires de quatrième génération (4G) Long-Term Evolution (LTE) et de cinquième génération (5G) dans une large gamme de marchés, et peut également être utilisée dans les réseaux locaux sans fil (WLANs). Tous les produits sans fil prenant en charge IEEE 802.11n incluent MIMO. La technologie permet à 802.11n d'atteindre des vitesses supérieures à celles des produits sans 802.11n.   Avec de bonnes conditions de visibilité vers le ciel, les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSSs) peuvent fournir un positionnement avec des performances qui répondent aux exigences d'une multitude de services et d'applications, que ce soit embarqué ou à l'extérieur. Le réseautage, la navigation et la télématique - que ce soit pour les véhicules commerciaux connectés ou les voitures intelligentes - sont des cas d'utilisation de la technologie de connectivité où des antennes multifonctionnelles telles que l'antenne Molex Sunshade 5-in-1 Antenna (5G MIMOx2/Wi-Fi MIMOx2/GNSS) offrent un ajustement parfait.

A vibrant illustration showcasing a smart city ecosystem with interconnected technologies.

Le monde connecté des technologies sans fil dans les domaines de l'énergie verte, des villes intelligentes, des industries intelligentes, du transport intelligent, de l'agriculture intelligente et des maisons intelligentes.   Source : Getty Images

Une solution, de nombreuses possibilités

Electronic antenna components with visible wiring

Image en haut à droite : La Sunshade 5-in-1 Antenna Lite de la série 219264 comprend 2 antennes LTE, 2 antennes Wi-Fi et 1 antenne GNSS. Elle intègre des systèmes d'antennes 5G MIMO et Wi-Fi MIMO dans un radome d'antenne compact en matériau plastique de haute qualité et se fixe avec un adhésif au dos sur tout type de surface. Idéalement adaptée aux applications de télématique automobile, de transport et de surveillance à distance, ce produit a un câble d'alimentation provenant de la partie inférieure du boîtier de l'antenne.   Image en bas à droite : La Sunshade 5-in-1 Antenna Pro de la série 220573 offre une connectivité 2 x 5G/LTE, 2 x Wi-Fi et 1 x GNSS. Elle dispose d'antennes 5G/LTE MIMO et Wi-Fi MIMO intégrées dans un radome compact de haute qualité en plastique avec configuration de montage boulon-écrou. Comme la variante de la série 219264, l'antenne a un câble d'alimentation provenant de la partie inférieure du boîtier de l'antenne.   Offrant des plages de fréquences étendues pour gérer une combinaison de multiples protocoles de communication sans fil tout en assurant une connectivité à longue portée avec une efficacité de rayonnement élevée, l'antenne Molex Sunshade 5-in-1 répond aux demandes du marché pour une connectivité modulaire qui s'intègre rapidement et facilement dans une variété d'applications. Celles-ci vont des véhicules commerciaux à l'infrastructure informatique sans fil, aux systèmes de télécommunication, aux réseaux ou aux installations avec des environnements de fonctionnement difficiles.   Les capacités intégrées cellulaires (LTE, 5G) MIMOx2, Wi-Fi (Tri-bande)x2 et GNSS de l'antenne Sunshade 5-in-1 offrent un spectre de bande de fréquence étendu qui aide à surmonter les défis de conception des choix d'antenne limités qui fonctionnent uniquement dans un environnement et non dans un autre. En intégrant une série d'antennes qui prennent en charge une large gamme de fréquences de fonctionnement, les concepteurs d'applications sans fil peuvent accéder à la connectivité dont ils ont besoin pour des performances optimales de l'appareil.   La Sunshade 5-in-1 Antenna Pro à profil bas encapsule des antennes cellulaires LTE/5G pleine bande, Wi-Fi et GNSS dans un boîtier compact et robuste conçu pour supporter une classification IK10 élevée pour les applications anti-impact. Les caractéristiques de durabilité supplémentaires incluent une classification IP67 pour se protéger contre les conditions environnementales difficiles. L'antenne est disponible soit en configuration de montage avec adhésif au dos, soit boulon-écrou. Elle s'intègre facilement dans des applications telles que les véhicules intelligents et spécialisés, les boîtes T, l'IoT et l'IoT industriel, ainsi que les systèmes télématiques.   L'intégration d'une multitude de dispositifs électroniques dans des réseaux sans fil mondiaux a créé des défis pour les concepteurs de systèmes. Ces défis peuvent inclure le respect des exigences de conception pour une efficacité de rayonnement élevée sur une empreinte réduite et une surface métallique, ou peut-être des limitations de longueur de câble et de type de connecteur. Le connecteur SMA (Male) de l'antenne Sunshade facilite la longueur de câble ajustable et a des extrémités de connexion ajustables pour les connecteurs FAKRA et HFM. La Molex Sunshade 5-in-1 Antenna Pro offre des performances excellentes sur les surfaces métalliques et non métalliques.   Les deux antennes Sunshade 5-in-1 ne mesurent que 95 x 95 x 38 mm avec une longueur de câble de 1000 mm et fonctionnent avec une puissance RF de 2 Watts sur des plages de fréquences de : 698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz pour 5G/LTE MIMO; 2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz pour WI-FI MIMO et 1561-1602MHz pour GNSS. Linéairement polarisée, l'antenne a une température de fonctionnement de -40 à +85°C avec une mise en correspondance.   Deux numéros de pièces pour les antennes Sunshade 5-in-1 sont disponibles. Cela inclut la Sunshade 5-in-1 Antenna Pro (220573-1000) et la Sunshade 5-in-1 Antenna Lite (219264-0001). Plus d'informations sur les spécifications des produits et applications sont disponibles sur les sites web External Antennas ou Combo Antenna sur Molex.com.

Conclusion 

Avec la miniaturisation continue, la polyvalence et la portabilité des produits électroniques, les technologies sans fil et les solutions les déployant sont devenues plus intelligentes et de plus en plus connectées. Les technologies de connectivité de l'IoT, de l'IoE et de Vehicle to Everything (V2X) prêtent élan à la vitesse et au style avec lesquels les technologies sans fil avancent – l'antenne restant le pivot de ces développements – sans mentionner la commodité croissante que la connectivité et le fait d'être connecté apportent. Si l'antenne Sunshade 5-en-1 de Molex introduite dans cet article peut être décrite en trois mots, on pourrait dire qu'elle est multiforme, multicaractéristique et multifonctionnelle, et cela se vérifie probablement dans tous les aspects de sa construction, configuration et contribution à l'écosystème en expansion des technologies d'antenne.

Étiquettes d'article

Molex
Wi-Fi®
Arrow Times
Internet des objets (IoT)
APAC
Article

Contenu Connexe