Dispositifs médicaux portables : Connecter les patients à des avantages de santé sans précédent
La disponibilité pure et simple de la technologie portable – autrement dit le smartphone – a inspiré des niveaux inédits de familiarité et d'acceptation. Le format intuitif de l'affichage à écran tactile a offert des commandes intuitives et faciles à utiliser, mettant les consommateurs totalement à l'aise avec une fonctionnalité hautement sophistiquée.
La familiarité des commandes à écran tactile a été adoptée par de nombreux autres marchés. Même les équipements domestiques les plus ordinaires disposent désormais de commandes avancées, des machines à laver aux cafetières. Ces innovations ont été renforcées par l'autre aspect de la technologie des téléphones mobiles qui est devenu courant : l'Internet des objets (IoT). Pour la plupart d'entre nous, nos smartphones fournissent une passerelle vers l'IoT, nous permettant de nous connecter à notre maison lorsque nous sommes absents, de contrôler notre climatisation ou même de démarrer notre voiture à distance.
L'IoT a été rendu possible grâce à l'introduction de connexions Internet rapides. L'introduction du réseau de communication sans fil 5G permet le partage d'un volume énorme de données sans besoin de connexions physiques. Les appareils peuvent désormais utiliser Internet où qu'ils soient pour échanger des informations entre eux, réagissant rapidement aux besoins et conditions changeants. Cependant, le véritable potentiel de l'IoT réside en dehors du marché de consommation. Certaines des innovations les plus intéressantes, avec le potentiel d'améliorer considérablement les vies, se trouvent dans le secteur médical.
Innovations dans le domaine de la santé
Le secteur de la santé a adopté plusieurs innovations issues du marché des smartphones et les a utilisées pour créer la prochaine génération d'équipements médicaux. Leur petite taille et leur portabilité signifient que ces dispositifs sophistiqués ne sont plus limités aux limites de l'hôpital. Au lieu de cela, ces derniers dispositifs médicaux peuvent être transportés ou portés par le patient.
Ces appareils ont peu en commun avec les grandes machines encombrantes que l'on trouve dans les hôpitaux. La conception électronique miniaturisée et les commandes simples à écran tactile ont permis à la nouvelle génération de technologies portables de donner aux patients la liberté de continuer leur vie quotidienne, même tout en étant surveillés et même traités en fonction des données.
La montre connectée des dernières années est un parfait exemple de réduction de taille et de haute fonctionnalité.
Connectée via Bluetooth à un smartphone et équipée d'une interface tactile conviviale, la montre intelligente peut collecter des informations sur le porteur et les partager à distance avec son équipe de santé. En fait, la combinaison de la montre intelligente et du téléphone offre plus de connectivité et de puissance de calcul que de nombreux instruments utilisés en milieu hospitalier.
Les dispositifs médicaux portables révolutionneront les soins aux patients.
Un autre exemple plus performant se trouve dans les derniers moniteurs portables conçus pour les patients diabétiques. Ceux-ci offrent le mélange parfait entre une taille réduite et une grande fonctionnalité. Ils utilisent des capteurs pour mesurer les niveaux de sucre dans le sang en temps réel, créant d’énormes avantages pour la santé et le bien-être des patients et améliorant leur qualité de vie. Lorsqu'ils sont combinés avec des systèmes d'administration d'insuline, à la fois la surveillance et le traitement peuvent être assurés pendant que le patient poursuit sa vie quotidienne. En même temps, les données collectées et partagées via le réseau 5G permettront aux médecins de surveiller la santé à long terme du patient.
Cette augmentation de la demande pour les technologies portables et les communications de données signifie que des connecteurs fiables et sûrs fournis par des partenaires de confiance sont essentiels pour l'avenir de l'industrie médicale. Le développement de dispositifs sur le terrain et de l'auto-traitement verra les connecteurs placés entre les mains des patients d'une manière inédite.
Connecteurs pour dispositifs portables
L'un des plus grands défis pour les concepteurs est d'intégrer la sophistication nécessaire dans de petits appareils faciles à porter. Ceux-ci nécessiteront des batteries, des commandes, des capteurs et des écrans tous intégrés dans le plus petit format possible. Les connecteurs pour ces appareils portables doivent être compacts et légers, offrant les meilleures performances possibles dans le plus petit format.
Par le passé, les câbles en nappe étaient un choix populaire pour connecter des composants entre eux lorsque l'espace était limité. Cependant, les concepteurs modernes exigent des solutions plus compactes et offrant des performances supérieures. Les alternatives modernes aux câbles en nappe traditionnels sont connues sous le nom de câbles plats et flexibles (FFCs). Alors que les câbles en nappe sont constitués de plusieurs fils torsadés enfermés dans un isolant, le FFC utilise des conducteurs plats qui sont collés à un film plastique, créant ainsi un câble flexible beaucoup plus fin que les câbles en nappe torsadés.
Pour cette raison, les FFC sont idéaux pour les dispositifs médicaux portables où la taille est importante. Par exemple, la famille de connecteurs Easy-On de Molex offre des solutions à faible hauteur d'encombrement et à pas fin qui permettent une connexion rapide et sécurisée des FFC à une gamme d'autres composants.
Solutions RF et sans fil
L'intégration des derniers dispositifs médicaux dans le réseau 5G nécessite des connecteurs RF et des câbles haute performance. Les connecteurs RF micro-coaxiaux de la gamme MCRF offrent des solutions haute fréquence carte-à-fil qui permettent aux concepteurs de faciliter la connectivité sans fil LAN, GPS et Bluetooth. La prise de montage sur circuit imprimé à profil ultra-bas s'accouple avec des câbles pré-assemblés.
Pour les communications sans fil, les appareils auront besoin d'une ou plusieurs antennes pour transmettre et recevoir des données. Molex est l'un des plus grands fabricants de technologie d'antenne au monde. La combinaison de l'expertise technique, de l'expérience en matière de connectivité et de la présence mondiale a permis à Molex de développer une gamme complète de solutions pour la connectivité sans fil. La gamme comprend des petites antennes à montage en surface (SMT) ou des antennes câblées utilisant les assemblages de câbles micro-coaxiaux de Molex.
Antenne puce à montage en surface Molex, spécialement conçue pour la connectivité IoT.
Améliorer les vies
La dernière génération de technologie de santé à distance améliore la vie des patients dans le monde entier. Les dispositifs portables permettent aux patients de mener une vie plus épanouissante loin des hôpitaux ou des centres de santé. Ils peuvent également être surveillés de manière beaucoup plus efficace minute par minute, permettant un diagnostic plus rapide des conditions en développement et offrant de meilleurs résultats.
Pour ces raisons et bien d'autres, la connectivité des appareils est essentielle. Les concepteurs ont besoin de partenaires capables de fournir des solutions haute performance dans des formats compacts. En collaboration avec Molex, Arrow s'engage à offrir des solutions innovantes et fiables à ses clients et à offrir des opportunités de choix et d'innovation pour le concepteur de la technologie médicale de demain.
Étiquettes d'article