Arrow Electronic Components Online

Les batteries professionnelles fournissent une alimentation stable pour les dispositifs Internet des objets sans fil.

Internet des objets02 juil. 2022
Les batteries professionnelles fournissent une alimentation stable pour les appareils de l'Internet des objets sans fil
Voir tous les articles

À l'heure actuelle, de plus en plus de produits électroniques sur le marché sont alimentés par des batteries. Diverses batteries sont utilisées pour fournir une alimentation stable aux appareils. Combinées avec diverses technologies de connexion sans fil à faible consommation, ces appareils peuvent fonctionner pendant des mois, voire des années. Cet article vous montrera le développement de la technologie des batteries, ainsi que les caractéristiques des produits de diverses batteries professionnelles introduites par Duracell.

Différents types de batteries répondent à différents besoins d'application

Les piles sont un produit assez courant dans la vie des gens. De nombreux produits portables et capteurs fonctionnent avec des piles. Selon les exigences de conception différentes, les types de piles utilisées peuvent être divisés en piles jetables et piles rechargeables. Habituellement, les dispositifs à faible consommation d'énergie, tels que les capteurs, utilisent principalement des piles jetables, qui peuvent être remplacées tous les quelques mois voire années. Cependant, les piles rechargeables sont généralement utilisées dans les produits à forte consommation d'énergie, tels que les téléphones portables, les tablettes et les montres. Elles doivent être rechargées en quelques jours ou une semaine, donc il sera plus économique et pratique d'utiliser des piles rechargeables.   Les piles jetables peuvent être divisées en modèles généraux et modèles spéciaux. Les modèles généraux sont des piles courantes avec des tailles standard telles que AA, AAA, C, D et 9V sur le marché. Leurs différents matériaux chimiques peuvent être divisés en différents types de piles, tels que les piles alcalines, les piles au lithium (LiFeS2), etc. Les modèles spéciaux incluent les piles au lithium haute puissance (pile bouton alcaline) et les piles bouton au lithium.   Il existe une grande variété de piles rechargeables. De nombreux dispositifs utiliseront des piles rechargeables intégrées conçues exclusivement pour les dispositifs, et les consommateurs ne peuvent généralement pas les remplacer eux-mêmes. Cependant, il existe également des piles rechargeables de tailles standard sur le marché, que les consommateurs peuvent acheter et remplacer eux-mêmes.

La nouvelle technologie et la haute qualité font durer la batterie plus longtemps

L'entreprise la plus célèbre représentant l'industrie des piles est Duracell, dont le prédécesseur était P.R. Mallory Company, fondée en 1920. À cette époque, elle produisait spécialement des piles au mercure pour les dispositifs militaires. En 1960, la première pile alcaline de l'entreprise a été commercialisée sous la marque Mallory et fournie aux appareils photo instantanés Kodak. En 1971, Duracell a introduit son design emblématique cuivre et noir et est devenue le premier fabricant de piles à faire de la publicité à la télévision. En 1973, le Lapin Duracell, un personnage publicitaire bien connu, est né.   Jusqu'en 2016, Duracell a été acquise par Berkshire Hathaway en tant que filiale permanente de Berkshire. En 2018, Duracell a investi dans une nouvelle expertise B2B pour aider les fabricants d'appareils à fournir des piles de haute qualité pour toutes les applications allant des maisons intelligentes aux soins médicaux. En 2020, Duracell a introduit une combinaison de piles à double formule - PROCELL pile à décharge basse intensité et PROCELL Intense pile à décharge haute intensité sur le marché professionnel asiatique. Aujourd'hui, Duracell compte 2 907 employés et 300 ingénieurs R&D à travers le globe, avec un volume de ventes annuel de plus de 7 milliards de piles, faisant de celle-ci la marque de piles numéro un dans le monde.   Selon les besoins des produits technologiques et des dispositifs industriels, Duracell a introduit des séries de piles industrielles, Procell, pour les applications professionnelles, y compris des piles alcalines avec divers formats standards, des piles alcalines spéciales avec des formats spéciaux, des piles lithium de multiples formats et des piles rechargeables fournies sur demande.   Duracell peut atteindre de tels résultats excellents dans l'industrie des piles, car Duracell se concentre sur les efforts en technologie et en qualité, et investit continuellement dans la fabrication pour que ses piles aient une cohérence et une qualité plus élevées. Utiliser des piles Duracell permettra aux dispositifs d'avoir une durée de vie plus longue. Combinées à l'excellente qualité des produits, elles permettront aux dispositifs d'exploiter pleinement une performance constante.   À l'heure actuelle, plus de 90 % des dispositifs sur le marché fonctionnent avec plusieurs piles, et la performance de ces dispositifs est étroitement liée à la performance des piles. Si un problème survient avec les piles, ces dispositifs échoueront facilement et ne pourront pas fonctionner comme prévu. La pile PROCELL de Duracell adopte un nouveau design de canette, technologie et processus. Comparée au design dépassé des canettes des concurrents, à un taux de remplissage médiocre et à une qualité incohérente, le processus de qualité et le contrôle de la pile PROCELL rendent la performance et la fiabilité des dispositifs plus cohérentes, réduisant ainsi les coûts d'exploitation.

Recherche et développement continus et innovation pour améliorer l'efficacité des piles boutons

Duracell s'engage également dans la recherche, le développement et l'innovation des piles au lithium de type bouton pour répondre à la demande énergétique des nouveaux appareils. Afin de garantir que les piles au lithium de type bouton aient une meilleure qualité et efficacité, le design en maille des piles bouton de Duracell offre un meilleur contact de la cathode. Il présente une impédance plus faible, ce qui signifie également de meilleures performances. Comparé aux produits des concurrents qui ont généralement une position de cathode incohérente, entraînant des taux d'utilisation faibles et de mauvaises performances. La mauvaise technologie de fabrication des cathodes en bidon conduit à une impédance plus élevée et à de mauvaises performances, notamment dans les applications à haute intensité où la différence est plus évidente.   Les piles au lithium de type bouton Duracell adoptent une nouvelle texture sur la surface de l'anode (lithium) pour offrir plus de surface, permettant ainsi une meilleure conductivité. En revanche, la maille où se trouve la cathode offre un taux d'utilisation plus grand des matériaux actifs sous des impulsions élevées et maintient l'intégrité de la cathode. Le nouveau design de la canette permet à la pile de Duracell de contenir plus de matériaux actifs pour obtenir une meilleure amélioration des performances à haute consommation et des performances à faible consommation, ce qui signifie également qu'elle peut offrir une plus grande capacité.   Duracell optimise spécialement le design des appareils IoT, et le développement rapide des nouvelles technologies et appareils affecte positivement la demande en piles au lithium primaires. Prenons par exemple le design optimisé dans Duracell CR123. Il est environ 40 % supérieur au principal concurrent en décharge à faible charge pulsée (reproduisant la transmission périodique de données) sur l'appareil utilisant le type de décharge de l'Internet des objets, et la pile du principal concurrent cessera de fonctionner prématurément en raison de l'effet de coupure de l'anode au lithium.

La combinaison de batteries professionnelles répond aux exigences des applications professionnelles

La combinaison de piles professionnelles PROCELL de Duracell est la première au monde, utilisant principalement la pile à décharge haute intensité PROCELL Intense pour faire fonctionner des moteurs, pompes et autres appareils à grande intensité qui génèrent un entraînement. En revanche, la pile à décharge basse intensité PROCELL est utilisée pour des appareils à faible intensité qui nécessitent un courant faible pour une autonomie prolongée.   Actuellement, le développement de la technologie Bluetooth 5.2 Low Energy sur le marché a atteint un stade mature, et le matériel intelligent avec Bluetooth 5.2 peut être utilisé pendant plusieurs années avec une seule pile bouton. Il prend également en charge Android, ios et autres appareils, ce qui rend cette technologie plus largement utilisée. Elle peut être appliquée à de nouveaux produits tels que les vêtements intelligents, bracelets, montres pour enfants, enceintes Bluetooth, dispositifs Bluetooth anti-perte, thermomètres, balances, lumières intelligentes Bluetooth, distributeurs d'eau Bluetooth, etc. Elle peut également fonctionner avec le logiciel client pour contrôler ce matériel.   En prenant comme exemple les capteurs de température pour le contrôle de température constante et les capteurs de détection de présence, la pile Duracell CR2477 peut être utilisée. Un thermostat intelligent Wi-Fi peut être connecté à six capteurs de température pour la détection de présence, qui fonctionne principalement avec une décharge à haute intensité pulsée lorsqu'il est en marche.   De plus, pour les applications de sécurité de maison intelligente IoT, les piles CR2450 et CR2032 peuvent être utilisées sur des contrôleurs domestiques intelligents tels que les panneaux de contrôle et les interrupteurs sans fil ; les piles AA, AAA, 9V, PROCELL AA et CR123 peuvent être utilisées dans des applications de sécurité telles que les détecteurs de CO, compteurs à gaz et détecteurs d'environnement océanique, et les piles CR2032, CR2025, CR1632 et CR2477 peuvent être utilisées sur des capteurs de contact et des produits capteurs de porte magnétique. D'autres applications de serrure de porte intelligente telles que les serrures de porte d'armoire, portes roulantes et serrures électroniques peuvent utiliser des piles CR123, CR2450, 2032, 9V et AA, tandis que des instruments industriels tels que des stylos de mesure, télémètres laser et balances électroniques peuvent utiliser des piles AA, AAA et 9V.

Conclusion

Une batterie peut sembler être un simple accessoire de l'appareil, mais elle a un impact décisif sur la performance de l'appareil. Des batteries de haute qualité et stables permettront aux appareils de fonctionner plus longtemps et de présenter une performance stable. Si vous choisissez des batteries de mauvaise qualité parce que vous ne prenez en compte que le facteur coût, elles auront des effets négatifs sur le fonctionnement des appareils. On peut dire que vous perdez beaucoup à cause de petites choses. Choisir les batteries professionnelles Duracell PROCELL sera le meilleur partenaire pour les appareils de maison intelligente.

Étiquettes d'article

Mondial
Batteries
Article
Internet des objets (IoT)
Bâtiments intelligents

Contenu connexe