Accélérez votre surveillance conditionnelle avec Voyager 3 de Analog Devices
La surveillance conditionnelle est une partie essentielle de l'adoption de l'Industrie 4.0. L'utilisation de capteurs de divers types pour surveiller en continu la santé des machines permet davantage de temps de fonctionnement et une meilleure efficacité. Dans cet article, apprenez-en plus sur l'Analog Devices Voyager 3, une solution d'évaluation de système pour la surveillance des vibrations basée sur des MEMS sans fil.
Qu'est-ce que la surveillance de l'état ?
La surveillance de l'état, également connue sous le nom de surveillance basée sur l'état (CbM), est une stratégie de maintenance prédictive qui surveille l'état des actifs à l'aide de différents types de capteurs. Elle utilise les données extraites des capteurs pour surveiller les actifs en temps réel, établir des tendances, prédire les pannes et même calculer la durée de vie d'un actif. La surveillance des vibrations est une forme de CbM qui surveille les vibrations des actifs afin de déterminer la présence de tout motif vibratoire anormal, qui est un indicateur d'usure avancée, de pièces défectueuses et de montage lâche, parmi d'autres problèmes.
Détails de la plateforme
Voyager 3 est une solution d'évaluation de système d'ADI pour la surveillance des vibrations basée sur un accéléromètre MEMS sans fil. La solution système combine des caractéristiques d'attache mécaniques, du matériel, du micrologiciel et un logiciel PC pour permettre le déploiement rapide et l'évaluation d'une solution de surveillance des vibrations à 3 axes. Le module peut être directement attaché à un moteur ou un support. Il peut également être combiné avec d'autres modules sur le même réseau maillé sans fil pour fournir une vue d'ensemble plus large avec plusieurs nœuds capteurs dans le cadre d'un système de surveillance basé sur l'état. Le kit Voyager prend en charge le saut de mote ADI SmartMesh®. C’est là qu’un mote, qui est hors de portée du gestionnaire de réseau, peut sauter à travers un mote à portée. Le réseau à sauts multiples garantit que les motes hors de portée peuvent transmettre des données au gestionnaire de réseau, ce qui étend la portée et l'échelle du déploiement de la solution.
Étiquettes d'article