Arrow Electronic Components Online

Sommes-nous bientôt arrivés ? L'expérience de conduite futuriste n'est plus très loin.

Automobile et transport26 avr. 2022
Route asphaltée courbée avec des marquages de voie blancs, une voiture floue au loin, et le logo de l'entreprise "molex" en bas.
Voir tous les articles

C'est une période passionnante pour l'industrie automobile. Une gamme de nouvelles technologies ont mûri en même temps, créant des opportunités fantastiques pour l'innovation. Avec les fabricants profitant des derniers développements, l'avenir de la conduite va changer de manière significative. Dans cet article, nous examinerons quelques tendances clés et comment elles influenceront notre façon de voyager à l'avenir.

Connectivité des véhicules

Depuis des décennies, les systèmes embarqués dans les véhicules ne pouvaient pas partager d'informations avec le monde extérieur. La dernière connectivité sans fil change cela et a créé un nouvel acronyme dans le monde de l'automobile — C-V2X, qui signifie "cellular vehicle-to-X", parfois connu sous le nom de véhicule à tout. De nombreux véhicules modernes utilisent des capteurs embarqués pour créer une image de l'environnement qui les entoure, en utilisant ces informations pour aider à naviguer et éviter les dangers potentiels. La technologie C-V2X permet aux véhicules de partager les informations recueillies avec les autres usagers de la route, y compris d'autres véhicules, les piétons avec des smartphones 5G et les infrastructures de contrôle du trafic.

Ce partage de données sur le réseau permettra aux autres usagers de la route de prendre des décisions en une fraction de seconde pour améliorer la fluidité du trafic et éviter les accidents. Le ministère des Transports des États-Unis estime que si la technologie C-V2X était largement adoptée, les accidents de la circulation pourraient potentiellement être réduits de plus de 13 %. La clé pour que ce système atteigne son potentiel est la rapidité de la réponse. Les véhicules doivent être équipés de systèmes informatiques à grande vitesse capables de traiter puis d'agir sur le vaste volume d'informations collectées par les capteurs. Les données devront souvent être transmises aux réseaux de communication et aux infrastructures en dehors du véhicule. Cela nécessite l'informatique de pointe—le déploiement d'équipements informatiques sophistiqués à proximité du point de besoin. Cela signifie que les voitures deviennent leurs propres petits centres de données, recueillant et traitant d'énormes quantités de données à bord pour minimiser la latence. Un réseau C-V2X pleinement fonctionnel est vital pour ce partage rapide d'informations. La toute dernière infrastructure 5G, y compris les connecteurs et les antennes, permet le partage de données à des vitesses maximales.

Mobilité électrique et électrification

Les véhicules alimentés par batterie ne sont pas nouveaux, mais la récente croissance de la technologie électrique et hybride a entraîné d'énormes changements dans l'industrie automobile. Nous sommes encouragés à réduire ou à éliminer notre besoin de combustibles fossiles, et les véhicules électriques joueront un rôle important dans la réalisation de cet objectif.

L'un des obstacles à l'adoption complète des véhicules électriques est la commodité. Pour les rendre attrayants pour les conducteurs, les fabricants doivent produire des véhicules électriques aussi pratiques et simples à utiliser que les voitures à essence. Les meilleurs véhicules électriques d'aujourd'hui peuvent parcourir entre 200 et 300 miles. Avant que les voitures électriques ne puissent "concurrencer" les véhicules conventionnels, cette autonomie doit augmenter pour correspondre aux performances des véhicules à essence. L'adoption complète nécessitera également le développement d'une infrastructure de recharge qui rivalise avec la commodité de l'accès aux combustibles fossiles. Les fabricants et les gouvernements reconnaissent que l'encouragement des conducteurs à adopter des véhicules électriques impliquera à la fois une amélioration des performances des batteries et des stations de recharge rapide idéalement situées.

La toute dernière technologie de connectivité joue un rôle clé dans la levée de ces obstacles à l'adoption des véhicules électriques. Les bornes de recharge deviennent courantes lors de nos déplacements, tandis que les maisons et les parkings sont de plus en plus équipés pour alimenter les véhicules électriques. De cette manière, une fois l'utilisation d'un véhicule électrique aussi simple que celle d'un véhicule à essence, les véritables avantages du véhicule électrique—y compris les faibles coûts d'exploitation, l'impact environnemental réduit et une plus grande fiabilité—deviendront indéniables. Nous serons bien engagés dans la création d'un meilleur environnement pour l'avenir.

Expérience à bord du véhicule

L'industrie automobile reconnaît que la voiture du futur sera un « troisième espace de vie ». Le temps passé dans nos voitures ne sera surpassé que par le temps passé à la maison ou au travail, c'est pourquoi les fabricants les conçoivent pour être des espaces sûrs et attrayants.

Les systèmes d'infodivertissement ont parcouru un long chemin depuis l'introduction des premières radios de voiture. Ils ont évolué bien au-delà de ces premiers développements et ne fournissent plus seulement du divertissement pour le conducteur. En revanche, l'utilisation des écrans tactiles et des commandes dynamiques signifie que ces systèmes jouent un rôle central dans le fonctionnement de la voiture.

De plus, les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) les plus récents combinent les entrées des capteurs avec les affichages tête haute qui offrent des avancées en réalité augmentée. Ceux-ci permettront de projeter une gamme d'informations, y compris les commandes de navigation et les dangers sur la route, sur la vue réelle du conducteur, améliorant ainsi la conscience de la situation et la sécurité.

Ces technologies créeront un environnement apaisant, agréable et sûr qui est au cœur du concept de troisième espace de vie. Cela ira au-delà du marché domestique et permettra aux opérateurs de véhicules commerciaux et industriels de profiter de la technologie mise au point dans les voitures familiales. Les camions, les engins de construction et même les véhicules agricoles utiliseront les mêmes techniques pour offrir les meilleures expériences à bord.

Véhicules autonomes

Les véhicules autonomes pousseront ces technologies encore plus loin. Avec les systèmes ADAS fournissant déjà des solutions sophistiquées pour la sécurité routière, les technologies qui peuvent aider à conduire le véhicule deviennent disponibles.

Un récent sondage auprès des professionnels de l’automobile a révélé que plus de quatre cinquièmes des experts pensent que la conduite autonome de niveau IV sera disponible en tant que fonctionnalité standard dans les nouveaux véhicules d'ici les 10 prochaines années. Les véhicules autonomes ou sans conducteur attirent certainement l'attention du public, et les fabricants développent des solutions robustes et sécurisées pour aider le public à adopter cette technologie.

Le véhicule autonome représente une combinaison des dernières tendances automobiles en un seul produit. La montée en puissance de l'énergie électrique, l'utilisation de la connectivité C-V2X et l'introduction de fonctionnalités de sécurité avancées pour le conducteur préparent toutes le chemin pour la voiture autonome. Il est rare que tant d'innovations nouvelles mûrissent en même temps pour créer une telle réévaluation de notre façon de voyager. Ces tendances représentent l'avenir de l'industrie automobile, et Molex développe des produits et des stratégies qui permettront aux fabricants d'exploiter ces nouvelles technologies à leur plein potentiel. Avec une gamme de produits comprenant des connecteurs, des câbles et des antennes, Molex est à la pointe de l'industrie automobile.

Étiquettes d'article

Global
Machines autonomes
Molex
Connecteurs
Véhicules électriques (EV)
Électrification de tout

Contenu Connexe