Arrow Electronic Components Online

Connecteurs RJ45 ou 8P8C ? Trouver la véritable norme ethernet.

Connecteurs29 avr. 2021
Un câble Ethernet rouge enroulé est montré sur un fond blanc.
Voir tous les articles

RJ45 ou 8P8C connecteur? Si vous êtes impliqué dans le réseau informatique, vous avez sans doute entendu les deux termes utilisés de manière interchangeable pour désigner les connecteurs à l'extrémité de vos câbles Ethernet. Mais les termes sont-ils vraiment interchangeables, et s'ils ne le sont pas, comment cette pratique si courante est-elle apparue? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui.

Origines du RJ45

Commençons par RJ45, peut-être le terme le plus utilisé aujourd'hui pour désigner les câbles Ethernet. RJ signifie “registered jack”, et le véritable connecteur RJ45 a été initialement développé dans le cadre de l'interface réseau téléphonique standardisée pour connecter les réseaux téléphoniques. Les connecteurs de la plateforme RJ ont été développés comme des remplacements beaucoup plus petits et moins chers pour les anciennes méthodes d'installation téléphonique par câbles fixes ou prises encombrantes.
 
Avec l'avènement des réseaux informatiques, un connecteur nouveau mais très similaire a été développé pour effectuer le transfert de données : 8P8C.

Confusion 8P8C

8P8C fait référence à l'ensemble des broches, d'où le nom Eight Position, Eight Contact. Dans les connecteurs 8P8C, chaque prise a huit positions espacées d'environ 1 mm. Les fils individuels sont ensuite insérés dans ces positions. Il existe une variété de connecteurs 8P8C, le connecteur Ethernet RJ45 moderne étant le plus répandu.
 
En raison des similitudes étroites, « RJ45 » est devenu le terme informel désigné à tort pour tout connecteur à huit broches (connecteur modulaire 8P8C) utilisé dans les réseaux informatiques (Ethernet).
 
Les différences entre les connecteurs 8P8C et les connecteurs RJ45 sont illustrées dans le diagramme suivant :

This image displays two diagrams side by side, illustrating the differences between an 8-position connector and an 8-position keyed connector.

Les connecteurs ne sont pas entièrement compatibles entre eux en raison du clavetage utilisé dans RJ45 ; les connecteurs 8P8C peuvent se brancher dans les réceptacles RJ45, mais l'inverse n'est pas vrai. Cependant, parce que les connecteurs se ressemblent tellement, les groupes et individus qui sont passés du réseau téléphonique au réseau informatique ont commencé à appeler par erreur les connecteurs 8P8C non clavés des "RJ45", et la terminologie s'est rapidement répandue.
 
Par conséquent, ce que l'industrie appelle la plupart du temps des connecteurs RJ45 sont en réalité des connecteurs modulaires 8P8C.
 
Aujourd'hui, presque tous les équipements électroniques utilisant des connecteurs 8P8C montreront une documentation pour des connecteurs RJ45, ce qui est techniquement incorrect. Cette utilisation erronée de la terminologie est répandue dans toute l'industrie, et bien qu'il soit peu probable que cela change de sitôt, il n'y a vraiment pas de raison de s'en inquiéter ; presque tout le monde fait collectivement la même erreur, et ceux qui sont au courant utilisent généralement RJ45 pour éviter la confusion ou les débats.
 
Un exemple de cela est clairement visible dans les connecteurs Ethernet "RJ45". Il existe deux brochages RJ45 (T568A et T568B), et même s'ils sont techniquement des connecteurs 8P8C, il est très probable que vous les entendrez strictement appelés connecteurs RJ45, et toute la documentation les concernant utilisera la même terminologie. Ainsi, pour plus de clarté, nous les appellerons connecteurs RJ45 modernes.
 
Maintenant, les brochages T568A et T568B mentionnés ci-dessus définissent la disposition des huit fils individuels dans le connecteur. Ces configurations de câblage ont chacune leur propre convention de couleur, et suivre la convention est important pour assurer la compatibilité électrique. Au fil du temps, T568B est devenu plus populaire. Les différences dans les conventions de couleur sont montrées dans le tableau ci-dessous.

A reference chart displays the wiring pinouts for RJ45 connectors, comparing T568A and T568B standards.

Câblages T568A et T568B des connecteurs RJ45.

Peu de gens sont conscients des distinctions importantes entre RJ45 et 8P8C, mais comprendre l'histoire de ces deux connecteurs et comment ils ont constitué l'épine dorsale de la connectivité Ethernet sera essentiel pour reconnaître à quoi ressemblera la prochaine tendance de connectivité répandue.
 
Vous voulez en savoir plus sur les tendances actuelles des connecteurs? Ces articles peuvent vous aider.

Étiquettes d'article

Mondial
Image principale
Connecteurs
Fil et câble

Contenu Connexe