Types de roulements pour ventilateurs : Peser le pour et le contre
Pour de nombreux systèmes électroniques, les ventilateurs sont un composant important conçu pour maintenir le système à des températures recommandées, garantissant que les équipements électroniques fonctionnent de manière optimale et atteignent leur durée de vie opérationnelle maximale. Le ventilateur fonctionne en utilisant un rotor qui tourne sur un palier pour déplacer l'air. Le fonctionnement fiable du palier est essentiel à la conception du ventilateur, car celui-ci peut tourner des milliers de fois par minute et doit avoir une durée de vie de plusieurs années. Ce processus soumet le palier à une quantité énorme de stress, il est donc crucial qu'il soit à la hauteur de la tâche. Il existe deux conceptions de paliers largement utilisées : le palier lisse et le roulement à billes, chacun ayant ses avantages et inconvénients.
Ventilateurs à palier lisse
Les ventilateurs à palier lisse sont économiques, robustes et simples, ce qui explique leur utilisation répandue dans de nombreuses applications. Leur conception robuste garantit qu'ils peuvent fonctionner dans de nombreux environnements difficiles, et leur simplicité signifie qu'ils sont moins susceptibles de tomber en panne. Un autre avantage des ventilateurs à palier lisse est qu'ils ont tendance à générer moins de bruit pendant leur fonctionnement, permettant ainsi une utilisation intensive dans des zones calmes comme les bureaux. L'arbre central d'un ventilateur à palier lisse est enfermé dans une structure en forme de manchon, avec de l'huile pour la lubrification afin de faciliter la rotation. Le manchon offre une protection à l'arbre et assure que le rotor reste dans la bonne position, préservant ainsi l'écart entre le rotor et le stator.
Figure 1 : Schéma d'un palier lisse
Il peut être délicat de trouver le bon équilibre pour obtenir la taille de l'écart adéquate entre l'arbre et la bague. Un espace trop réduit entraîne une augmentation du frottement, ce qui rend le ventilateur plus difficile à démarrer et consomme plus d'énergie. Si l'écart est trop grand, le rotor peut vaciller. Le deuxième inconvénient de la construction à bague est que la bague est le seul support physique maintenant le rotor en place, et avec le temps, l'arbre érodera l'alésage du palier. Ce phénomène est aggravé si le rotor tourne toujours dans la même direction, ce qui finira par donner à l'alésage une forme ovale, entraînant un fonctionnement plus bruyant et une durée de vie opérationnelle réduite. Si le ventilateur est déplacé ou réorienté, le palier sera érodé à différents endroits et deviendra irrégulier, ce qui accentuera le vacillement et le bruit. De plus, la construction de type bague nécessite des anneaux d'huile et des rondelles en Mylar pour éviter que le lubrifiant ne fuie, ce qui génère davantage de frottement sur l'arbre et empêche les gaz de s'échapper. Les gaz piégés se solidifient en particules de nitrure qui entravent le mouvement et peuvent réduire la durée de vie opérationnelle du ventilateur. Les ventilateurs à palier lisse se trouvent dans de nombreux designs, en particulier dans ceux fonctionnant à des températures normales et sur des équipements statiques. Des applications telles que les équipements informatiques et de bureau, les appareils CVC et les armoires industrielles utilisent largement des ventilateurs à palier lisse.
Ventilateurs à roulement à billes
Les ventilateurs à roulement à billes sont conçus pour remédier à certains des inconvénients des ventilateurs à palier lisse. En général, ils s'usent moins rapidement, peuvent fonctionner dans n'importe quelle orientation et à des températures plus élevées. Cependant, les ventilateurs à roulement à billes sont plus complexes et coûteux que les conceptions à palier lisse, tout en étant moins robustes. En conséquence, les impacts peuvent considérablement affecter les performances globales d'un ventilateur à roulement à billes. Ils ont également tendance à produire plus de bruit en fonctionnement, ce qui peut limiter les zones dans lesquelles ils peuvent être déployés. Les ventilateurs à roulement à billes utilisent une couronne de billes autour de l'arbre pour résoudre les problèmes d'usure inégale et de balourd du rotor. La plupart des conceptions de moteurs de ventilateurs comportent deux roulements, l'un devant l'autre, et ces roulements sont généralement séparés par des ressorts. Les roulements offrent une friction réduite par rapport aux conceptions à palier lisse, et les ressorts peuvent compenser toute inclinaison du ventilateur due au poids du rotor. Si les ressorts sont placés tout autour de l'arbre, l'appareil peut être utilisé sous n'importe quel angle sans usure ni friction, offrant ainsi une conception plus fiable. Les ventilateurs à roulement à billes se retrouvent également dans les applications informatiques haute densité et les centres de données, où les performances, la température et le MTBF sont des facteurs plus importants que le bruit. Ils sont également largement utilisés dans les applications industrielles pour le refroidissement des systèmes électroniques ou comme soufflantes dans les applications de séchage industriel.
Figure 2 : Schéma d'un roulement à billes
Roulement de ventilateur du système omniCOOL™
Les conceptions de paliers à billes et à douille ne sont pas les seules options disponibles. Il existe une option alternative introduite par Same Sky appelée le système omniCOOL, présent dans notre gamme de ventilateurs avancés à paliers à douille. Utilisant soit un équilibrage magnétique du rotor, communément appelé la structure magnétique, soit un palier amélioré, les technologies du système omniCOOL travaillent à offrir une durée de vie prolongée des ventilateurs et une performance améliorée. Présente sur les ventilateurs avec un suffixe « -V » dans le numéro de pièce, la structure magnétique du système omniCOOL fait fonctionner le rotor de manière similaire à une toupie – capable de fonctionner à n'importe quel angle sans tomber. La structure magnétique est placée à l'avant du rotor, où son flux est parallèle à la direction de l'arbre du moteur. Dans cette position, la structure magnétique attire le rotor de manière uniforme, quel que soit l'angle du rotor.
Figure 3 : Schéma d’un moteur de ventilateur avec la structure magnétique du système omniCOOL
L'extrémité de l'arbre est maintenue en position à l'aide d'un capuchon de support à l'avant de l'alésage du palier, formant ainsi le point de rotation du rotor. Cette méthode permet de retirer le poids du rotor à la fois de l'arbre et de la douille du palier. Le champ magnétique attire également l'arbre vers le bas, abaissant son centre de gravité, ce qui réduit le basculement et les oscillations. Cela permet à l'éventail d'être utilisé dans n'importe quel angle requis, tout en minimisant les frottements. Alternativement, sur les ventilateurs avec un suffixe “-C” ou “-CF” dans le numéro de pièce, le système omniCOOL intègre un design de palier amélioré pour des performances opérationnelles optimisées. En intégrant des rainures spécialisées à l'extérieur du palier pour favoriser la circulation du lubrifiant autour de l'arbre, le palier amélioré empêche l'accumulation de lubrifiant et minimise les frottements, offrant ainsi des avantages similaires tels qu'une réduction du bruit, une efficacité accrue et une durée de vie prolongée par rapport aux conceptions de ventilateurs classiques.
Figure 4 : Composant mécanique avec schéma de flux interne
Les deux technologies du système omniCOOL minimisent le compromis entre coût et performance présent dans les conceptions traditionnelles de paliers à manchon et à billes. Cependant, la structure magnétique des ventilateurs de la série -V offre une durée de vie plus longue, tandis que le palier amélioré des ventilateurs des séries -C et -CF est plus économique.
Combler le fossé dans les conceptions traditionnelles de ventilateurs
Le système omniCOOL atténue les inconvénients des conceptions de ventilateurs à roulement à billes et à palier lisse, ce qui aboutit à un ventilateur robuste, silencieux et économique, avec une durée de vie opérationnelle prolongée. En éliminant les points faibles des deux autres types de construction de ventilateurs, le système omniCOOL peut être utilisé pour remplacer l’un ou l’autre type de ventilateur. Au lieu d’être contraints à un compromis, les concepteurs ont accès à une construction de ventilateur qui offre le meilleur des deux mondes.
Étiquettes d'article