Arrow Electronic Components Online

Top Arduino compatible sensors: Types de capteurs Arduino comparés

Capteurs24 janv. 2021
Image de navetteurs à l'intérieur de la station Canary Wharf à Londres
Voir tous les articles

Arduino est devenu populaire dans les communautés de bricoleurs et les mouvements de makers pour sa manière conviviale de mettre facilement en œuvre du matériel électronique complexe dans des projets DIY. Cependant, de nombreux accessoires qui ont trouvé leur place dans l'écosystème Arduino sont soutenus par des composants électroniques de qualité professionnelle, prêts pour la production, faisant d'Arduino un ensemble d'outils de plus en plus précieux dans la communauté de l'ingénierie et du design.   Par définition, lorsqu'une machine interagit avec un humain, c'est considéré comme une interaction HMI ; cependant, il existe une grande variété de manières dont cette interaction peut se produire. Dans notre vie quotidienne, nous interagissons avec ces capteurs plus souvent que nous ne voudrions le savoir. L'un des types de capteurs les plus courants, qui passent pratiquement inaperçus, est les capteurs de mouvement.

Capteurs de mouvement (PIR) pour Arduino

Que vous soyez en train de marcher dans une allée d'épicerie éclairée automatiquement ou dans une installation à haute sécurité, il y a de fortes chances que vous soyez « surveillé » par un détecteur de mouvement. Si vous êtes intéressé par la création d'une application de détection de mouvement ou par l'implémentation de cette fonctionnalité dans votre conception, vous pourriez envisager ce module PIR Motion Sensor pour le prototypage. Basé sur un Capteur Infrarouge Passif (PIR), ce capteur de mouvement compatible Arduino est un module complet plug-and-play qui permet un prototypage de conception simple en utilisant cette technologie. Ce capteur possède un cône de sensibilité de 120 degrés et une portée de détection allant jusqu'à 7 mètres (22 pieds), ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour une multitude d'applications de détection à plus grande portée tant que vous avez accès à une source d'alimentation de 5V-12V.

Caméra thermique Arduino : Solutions à courte portée

Si votre application nécessite un niveau de complexité supplémentaire pour vous assurer que vous détectez effectivement un objet vivant, comme un humain ou un animal, une caméra thermique est une excellente solution tant que vous êtes à une distance relativement proche. Ce Thermal Camera Breakout Board est équipé de la caméra thermique AMG8833 de Panasonic, qui est populaire pour les applications nécessitant des relevés de température sur une zone. Ce capteur Grid-EYE haute performance dispose de 64 pixels et a été conçu pour tout, des ouvre-portes automatiques aux fours à micro-ondes. Mais surtout, il est très facile à prototyper grâce au Breakout Board d'Adafruit et à la simplicité d'utilisation d'Arduino.

Capteurs ultrasoniques pour Arduino : Solutions plus détaillées

Si votre conception nécessite de connaître plus qu’un simple « si » un objet est présent et que vous devez savoir « à quelle distance » il se trouve de votre appareil, une solution extrêmement populaire est un télémètre ultrasonique. Il existe de nombreuses configurations, capacités et formats différents dans les télémètres ultrasoniques, mais si vous envisagez de réaliser un prototype avec l'un d'eux, nous vous recommandons de regarder le télémètre ultrasonique analogique/numérique d'Adafruit. Les télémètres ultrasoniques mesurent simplement le temps que met un ‘cône’ de son à rebondir jusqu'à l'objet d'origine. La forme du ‘cône’ peut dépendre de la puissance et de la configuration de l'appareil, c'est pourquoi la distance de détection et le coût peuvent varier considérablement. Le capteur mentionné ci-dessus peut détecter de longues distances allant jusqu'à 6,5 mètres avec une résolution de 2 cm, mais a une faible résolution à courtes distances <30cm. L'intégration de ce type de capteur ultrasonique dans votre conception est également assez simple avec Arduino.

Capteur de distance infrarouge pour Arduino

Pour la détection de distance plus courte, envisagez d'utiliser un capteur de distance IR. Plutôt que d'utiliser des sons ultrasoniques, les capteurs de distance IR utilisent un émetteur de lumière infrarouge et détectent la présence de la lumière infrarouge se reflétant dans le récepteur IR. Le capteur de distance SHARP compatible Arduino émet un signal analogique simple qui génère une tension variable lorsqu'un objet se trouve dans sa plage de détection de 10 cm à 80 cm.

Capteur 'Time of Flight' pour Arduino

Pour les applications nécessitant une résolution très précise, envisagez de concevoir avec un capteur Time of Flight (ToF). Plutôt que d'utiliser le son ou la lumière infrarouge comme variable de suivi, les capteurs time of flight utilisent des lasers. Le principe de synchronisation est relativement similaire à celui des technologies ultrasoniques et IR, mais contrairement à ces deux technologies, un capteur Time of Flight utilise un faisceau extrêmement étroit plutôt qu'un cône. Par exemple, le Module ToF facile à utiliser d'Adafruit utilise un capteur ToF spécialisé de STMicroelectronics qui offre une portée précise de 5 mm à 100 mm avec une tolérance de 1 mm. Il existe d'autres configurations similaires, dont certaines sont capables de portées de 50 mm à 1500 mm. De plus, les capteurs ToF n'ont pas de problèmes de linéarité comme les capteurs ultrasoniques, ce qui les rend extrêmement précieux dans certaines applications.

Étiquettes d'article

Mondial
Article
Arduino S.r.l.
Adafruit Industries
Capteurs
STMicroelectronics

Contenu associé