Arrow Electronic Components Online

Impulsando la eficiencia energética: El papel de los sistemas de almacenamiento de energía en la integración fotovoltaica

Gestión de Energía11 sept 2024
Vista aérea de dos conjuntos de paneles solares con forma ovalada separados por una carretera, bordeados por canales y campos verdes, cerca de un pequeño pueblo, que ilustra una instalación de energía renovable a gran escala integrada en el paisaje.
Ver todos los artículos

Escrito por Omara Aziz Líder de Segmento Tecnológico Global en Arrow Electronics

A medida que el mundo avanza hacia fuentes de energía más sostenibles y renovables, la energía solar ha emergido como un actor clave en el mercado energético. Los sistemas solares fotovoltaicos (PV) están siendo ampliamente adoptados por propietarios de viviendas, negocios y empresas de servicios públicos por su capacidad para generar energía limpia, al tiempo que disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles y reducen las facturas de electricidad. Sin embargo, uno de los desafíos con la energía solar es su naturaleza intermitente. El sol no siempre brilla y, por lo tanto, la producción de energía puede ser inconsistente. La necesidad de inversores solares con alta eficiencia, mayor densidad de energía y mayor capacidad de manejo de energía continúa aumentando. Aquí es donde integrar sistemas de almacenamiento de energía (ESS) con inversores solares se convierte en un cambio de juego y una solución poderosa para garantizar un suministro de energía consistente y confiable. A medida que la tecnología continúa mejorando y los costos disminuyen, se espera que la adopción de sistemas de almacenamiento más solar crezca, allanando el camino hacia un futuro energético más sostenible y resistente. Este artículo explora los beneficios, tipos y consideraciones de topología para integrar el almacenamiento de energía con sistemas PV en instalaciones residenciales y comerciales.

Comprensión de los inversores solares y almacenamiento de energía

Los inversores solares son el corazón de un sistema fotovoltaico solar. Convierten la electricidad de corriente continua (DC) generada por los paneles solares en electricidad de corriente alterna (AC) que luego puede ser integrada en la red. Además de la conversión, los inversores solares gestionan el flujo de energía, optimizan el rendimiento del sistema y proporcionan mecanismos de seguridad para proteger todo el sistema fotovoltaico.   Los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) son tecnologías que almacenan energía para su uso posterior, ayudando a equilibrar la oferta y la demanda y mejorando la fiabilidad de la red. Estos sistemas pueden almacenar energía en varias formas, como eléctrica, química, mecánica y térmica. Existen varios tipos de ESS y a continuación se presentan los métodos más comunes:  

  • Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) como “Baterías de Ión-Litio” se utilizan ampliamente debido a su alta densidad energética, eficiencia y costos decrecientes. Común en almacenamiento en red y vehículos eléctricos.
  • Sistemas de Almacenamiento Mecánico como “Almacenamiento por Bombeo Hidráulico” es la tecnología de almacenamiento a gran escala más establecida. Involucra el movimiento de agua entre dos embalses a diferentes alturas. Este tipo ofrece la forma de almacenamiento de energía con mayor capacidad.
  • Sistemas de Almacenamiento Térmico “Almacenamiento de Sal Fundida” se utiliza en plantas de energía solar térmica para almacenar calor y generar electricidad cuando se necesita. Son usados en aplicaciones comerciales para almacenamiento de energía a corto plazo.
En los sistemas fotovoltaicos solares, los BESS de Baterías de Ión-Litio se utilizan a menudo para almacenar el excedente de electricidad producido por los paneles solares. Esta energía almacenada puede ser utilizada durante períodos cuando la generación solar es baja (por la noche y en días nublados) o durante los períodos de demanda máxima, asegurando un suministro de energía constante y fiable.

Los beneficios de integrar el almacenamiento de energía con inversores solares

Modern two‑story house with rooftop solar panels and a green yard, featuring two electric cars charging in illuminated garage bays, illustrating residential solar power generation integrated with home energy storage and EV charging.

Integrar ESS con inversores solares proporciona independencia y fiabilidad energética. Al almacenar el exceso de energía solar, los usuarios pueden reducir su dependencia de la red y garantizar un suministro de energía constante incluso durante cortes o períodos de baja generación solar. Esto permite el uso de la energía solar almacenada durante los momentos de alta demanda o cuando los precios de la electricidad son más altos, lo que resulta en una reducción de los costos de servicios públicos y minimiza la presión sobre la infraestructura eléctrica. Además, los sistemas de almacenamiento de energía pueden contribuir a los servicios de regulación de frecuencia estabilizando la frecuencia de la red y mejorando el rendimiento general de la misma.

Segmentación de Sistemas de Almacenamiento de Energía

Diagram illustrating energy storage system segmentation, showing front‑of‑the‑meter applications across generation, transmission, and distribution, and behind‑the‑meter applications for residential and commercial use, with icons for batteries, buildings, and power lines.

Los sistemas de almacenamiento de energía tienen una amplia gama de aplicaciones. La segmentación de ESS se divide en "Front-of-the-meter" (FTM) y "behind-the-meter" (BTM). El ESS FTM suele estar vinculado a sistemas de alta potencia por encima de 5 MW de energía. Aquí se utiliza un ESS estacionario voluminoso, comenzando desde la fase de generación, ya sea en combinación con sistemas a escala de servicios públicos fotovoltaicos (PV) o sistemas eólicos, pasando a la fase de transmisión y terminando con la fase de distribución. En el lado derecho está el ESS BTM. En este segmento, los sistemas de almacenamiento de energía están en combinación con sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales en el rango de algunos kilovatios a 5 megavatios.

Tipos de inversores solares

Block diagram of power converter topologies for solar string inverters and energy storage systems, showing a solar array, DC‑DC MPPT and bidirectional DC‑DC stages, DC‑link, bidirectional DC‑AC inverter options, battery storage, and AC grid connection.

Los inversores de cadena funcionan añadiendo paneles solares juntos en cadenas. La potencia DC combinada de los paneles se envía a un único inversor que la convierte en AC. Se utilizan comúnmente en instalaciones residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos. Los inversores de cadena generan AC monofásico o trifásico a niveles de alta potencia de hasta 200kW. Los voltajes del panel son alrededor de 600 V, seguidos por un convertidor DC-DC de refuerzo para proporcionar el voltaje de enlace DC para un inversor monofásico. Para inversores trifásicos, se utiliza un voltaje del panel de 1000 a 1500 Voltios DC con un convertidor de refuerzo. Los inversores de cadena son rentables y relativamente simples de instalar y mantener. El problema puede ocurrir si un panel en la cadena está sombreado o tiene un bajo rendimiento, ya que el rendimiento de todo el sistema puede verse afectado.   Por el contrario, los microinversores acoplan cada panel con su microinversor individual y convierten DC a AC a nivel de panel. Estos sistemas están cableados en paralelo en lugar de estarlo en serie como los inversores de cadena. Por lo tanto, si un panel está sombreado o tiene un bajo rendimiento, no afecta la producción de los otros paneles. La potencia típica de los microinversores es de 200W hasta 1.5kW con un voltaje de matriz fotovoltaica de 40 a 80V. Este tipo de inversor es ideal para sistemas residenciales donde los paneles pueden estar orientados en diferentes direcciones. Las ventajas de los microinversores son que maximizan la producción de cada panel de manera independiente. Así, el impacto del sombreado o desajustes de paneles puede minimizarse. Además, los microinversores ofrecen un monitoreo detallado de cada panel para un mejor mantenimiento y seguimiento del rendimiento. La principal desventaja es el alto costo inicial comparado con los inversores de cadena.   La integración de sistemas de almacenamiento de energía con paneles solares fotovoltaicos resulta en un Inversor Híbrido. Este tipo de inversores funciona de ambas maneras: la potencia solar DC generada se convierte directamente a AC o se almacena antes de la conversión a AC. Los inversores híbridos optimizan el uso y almacenamiento de energía gestionando el flujo de electricidad entre los paneles solares, las baterías y la red. Pueden configurarse para priorizar la carga de baterías, la interacción con la red o el autoconsumo según las preferencias del usuario y las tarifas de la compañía de servicios públicos.

Sistemas de Acoplamiento de Almacenamiento de Energía

Existen dos enfoques diferentes para integrar el almacenamiento de baterías con sistemas solares fotovoltaicos: el ESS acoplado en CA y el ESS acoplado en CC. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas dependiendo de la aplicación específica, la configuración del sistema y las necesidades del usuario. La distinción clave entre los sistemas acoplados en CA y los acoplados en CC radica en el recorrido que realiza la electricidad una vez generada por los paneles solares.

Diagram comparing AC‑coupled and DC‑coupled battery energy storage systems, showing solar arrays, DC‑DC MPPT, DC‑AC inverters, bidirectional converters, batteries, and AC grid connections, illustrating different system architectures.

En un sistema acoplado a CA, el sistema fotovoltaico solar y el sistema de almacenamiento de baterías están conectados a través de sus respectivos inversores a la red de CA. Los paneles solares generan energía CC que es convertida a CA por un inversor solar. En el otro camino, el sistema de almacenamiento de baterías está típicamente equipado con sus propias etapas bidireccionales de CC-CC e inversor para cargar y descargar a la red de CA.   Por el contrario, en el sistema acoplado a CC, los paneles solares y el almacenamiento de baterías comparten un bus común de CC y principalmente usan un solo inversor para convertir la energía CC a CA para el uso en la red o en el hogar. Los paneles solares pueden usarse para cargar las baterías directamente y luego la energía CC almacenada se convierte a CA a través de un inversor híbrido cuando se necesita.

Sistemas de Batería Acoplados en CASistemas de Batería Acoplados en CC
Ventajas:
  • Flexibilidad: Los sistemas de batería se pueden instalar fácilmente en sistemas solares fotovoltaicos existentes sin cambios importantes en la configuración actual.
  • Redundancia: Las fallas en la batería no tendrán un impacto directo en la generación de energía solar fotovoltaica, y viceversa.
  • Modularidad: Permite el dimensionamiento independiente de los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento.
Ventajas:
  • Mayor Eficiencia: La configuración acoplada en CC tiene menos etapas de conversión en comparación con los sistemas acoplados en CA.
  • Rentabilidad: Las etapas de conversión reducidas permiten una solución más compacta.
  • Carga Optimizada: La carga directa desde los paneles solares a las baterías puede ser más eficiente, particularmente para aplicaciones fuera de la red.
Desventajas:
  • Pérdida de Eficiencia: Hay pasos de conversión adicionales (de CC a CA a CC), lo que puede resultar en pérdidas de energía, típicamente alrededor de un 5-10% más que los sistemas acoplados en CC.
  • Complejidad: Más componentes y cableado, ya que los acoplados en CA requieren inversores separados para la batería y los paneles.
Desventajas:
  • Desafíos de Adaptación: Alto costo inicial y complejidad para agregar un sistema de almacenamiento de batería a una instalación solar fotovoltaica existente.
  • Limitaciones de Dimensionamiento: Las baterías deben estar cerca del inversor, lo que puede limitar la flexibilidad de escalado del sistema de manera independiente.
 

Topologías de potencia para inversores de cadena solar y ESS

Diversas topologías de potencia se pueden utilizar para diseñar las etapas del convertidor DC/DC y el inversor DC/AC. Diferentes topologías ofrecen ventajas distintas y se eligen en función de los requisitos de potencia, eficiencia, costo y complejidad. Aquí están algunas de las topologías de potencia más comunes:

Diagram comparing microinverters and string inverters, showing multiple solar panels with individual microinverters connected to the grid versus a series of panels feeding a single string inverter, supplying residential and commercial electrical loads.

En la primera etapa del convertidor, el Seguimiento del Punto de Máxima Potencia o (MPPT) realiza las funciones de traducir el voltaje de la cadena a un nivel adecuado para el inversor. Típicamente, 400V para monofásico y 800V para trifásico. La etapa optimizadora de potencia MPPT DC-DC está diseñada para maximizar la salida de energía de un sistema solar fotovoltaico, optimizando individualmente el rendimiento de cada panel solar en la instalación. Ajusta la salida del panel a su punto óptimo de potencia antes de enviar la energía a la etapa del inversor. Esta optimización es crucial ya que la salida de potencia de un panel solar puede variar debido a cambios en la intensidad de la luz solar, sombreado, temperatura y desajuste de paneles.   La tendencia actual es hacia el aumento del voltaje de enlace de DC a 1000V o 1500V, para reducir las pérdidas de energía en el sistema, así como permitir que se añadan más paneles en serie. Al incrementar el voltaje máximo de DC de un inversor solar a 1500V o más, las plantas de energía fotovoltaica se vuelven más rentables. Las topologías típicas para esta etapa son el convertidor elevador entrelazado y el Phase-Shift-Full-Bridge (PSFB), y el convertidor LLC.   La segunda etapa del convertidor es el DC-DC bidireccional. Esta etapa se utiliza para cargar o almacenar energía en la batería, y descargar o liberar esta energía cuando se necesita. Las topologías típicas aisladas son CLLLC y DAB.   La etapa de potencia del inversor realiza la función de convertir el voltaje del enlace de DC a voltaje de AC para la red. Las topologías comunes incluyen B6 de dos niveles y puente en H, y ANPC y HERIC de tres niveles. Las topologías de inversores multinivel se han vuelto populares en aplicaciones de media y alta potencia. Los beneficios de usar topologías de inversor de tres niveles son:  

  1. Reducción de la disipación de potencia, lo que lleva a un disipador de calor más pequeño.
  2. Minimización de las ondulaciones de corriente, por lo que el filtrado es más fácil debido al menor contenido armónico.
  3. EMI conducida significativamente menor.
Echemos un vistazo más de cerca a las topologías más comunes para la etapa DC/DC. La selección de los interruptores de potencia en el lado secundario depende del voltaje de la batería. Por ejemplo, en los sistemas de almacenamiento de energía residenciales, se utilizan a menudo paquetes de baterías de 48V, mientras que el segmento comercial está más en el ámbito de las baterías de 400V.

El Convertidor DC-DC de Puente Completo con Desplazamiento de Fase ZVS

Annotated schematic of a ZVS phase‑shift full‑bridge DC‑DC converter showing DC link, switching transistors Q1–Q8, diodes D1–D2, transformer, inductors, and battery load, illustrating power flow and zero‑voltage switching operation.

La topología de Puente Completo con Desfase y Conmutación a Cero Voltaje (ZVS) se recomienda en una configuración de enlace de CC de 400V con MOSFETs de carburo de silicio (SiC) de 650V para los interruptores Q1 a Q4 para lograr alta eficiencia y alta densidad de potencia. Los interruptores se controlan con una técnica de desfase que permite que los interruptores se enciendan cuando la tensión sobre ellos es cero. Esto reduce significativamente las pérdidas de conmutación y la interferencia electromagnética (EMI) además de reducir el estrés en los dispositivos semiconductores. Además, los diodos SiC de 650 son la elección correcta para D1 y D2 en el lado primario. En caso de una configuración de enlace de CC de 800V, entonces deben seleccionarse MOSFETs SiC de 1200V y Diodos SiC. En el lado secundario para los interruptores Q5 a Q8, la selección de los interruptores depende del voltaje de la batería.

El convertidor CC-CC CLLC

Schematic diagram of a CLLC DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switching transistors Q1–Q8, resonant inductors and capacitors, a transformer, and a battery load, illustrating isolated resonant power conversion.

Una de las topologías bidireccionales de CC-CC más comunes es el convertidor CLLC. Utiliza dos inductores (L) y dos condensadores (C) en un circuito resonante. La disposición típicamente parece un tanque resonante "LLC" reflejado en ambos lados, primario y secundario. Se están utilizando SiC-MOSFETs para los interruptores Q1 a Q4, mientras que se seleccionan MOSFETs de Silicio (Si) para Q5 a Q8. El diseño CLLC logra ZVS para los interruptores del lado primario, lo que ayuda a reducir las pérdidas de conmutación y mejorar la eficiencia. Puede lograr la conmutación de corriente cero (ZCS) en el lado secundario para mejorar aún más la eficiencia minimizando las pérdidas de conmutación durante el apagado. El convertidor CLLC requiere un control preciso para gestionar efectivamente la frecuencia resonante y las secuencias de conmutación.

El convertidor DAB DC-DC

Schematic diagram of a DAB DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switches Q1–Q8 on both sides, an isolated transformer with series inductance and capacitor, and a battery load, illustrating dual active bridge power conversion.

El convertidor DAB consta de dos circuitos activos de puente completo en los lados primario y secundario, conectados por un transformador de alta frecuencia. Al igual que en la topología CLLC, ambos puentes están compuestos por interruptores activos que permiten el flujo de energía bidireccional. Normalmente, se utilizan SiC-MOSFETs para los interruptores Q1 a Q4 y Si-MOSFETs para Q5 a Q8. El convertidor DAB requiere algoritmos de control sofisticados para gestionar con precisión el cambio de fase entre los puentes.

El inversor DC-AC ANPC

Schematic diagram of an ANPC DC‑AC inverter showing a DC‑link with split capacitors, switching transistors Q1–Q6, an output inductor, AC source symbol, and grid connection, illustrating active neutral‑point‑clamped inverter topology.

Al explorar más a fondo la etapa del inversor, la topología Active Neutral Point Clamped (ANPC) es una configuración avanzada de inversor. Se basa en la topología convencional Neutral Point Clamped (NPC) al añadir conmutadores activos que ayudan a reducir tanto las pérdidas de conducción como las de conmutación. El inversor ANPC puede producir múltiples niveles de voltaje, lo que minimiza el estrés de voltaje en cada componente, y en consecuencia se puede lograr una salida de CA más suave con una menor distorsión armónica total. Los conmutadores Q1 a Q4 operan a la frecuencia de línea mientras que Q5 y Q6 modulan a 50 kHz o incluso más. En ANPC, todos los conmutadores de potencia pueden tener una tensión de ruptura nominal de 600 o 650 voltios. Al usar SiC-MOSFETs para los conmutadores Q5 y Q6, se puede lograr un aumento en la eficiencia y la densidad de potencia. Se requieren algoritmos de control avanzados para el inversor ANPC. Esta topología es más compleja de diseñar y controlar en comparación con topologías como el H-Bridge.

El inversor CC-CA H4 Bridge

Schematic diagram of an H4 Bridge DC‑AC inverter showing a DC‑link input, four switching transistors Q1–Q4, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the H4 bridge inverter topology for grid‑tied applications.

La topología de puente en H es popular debido a su simplicidad, eficiencia y versatilidad, ya que consta de cuatro elementos de conmutación. Se utilizan comúnmente 650V SiC-MOSFET o GaN-HEMT (transistores de alta movilidad de electrones de nitruro de galio) para la línea de conmutación rápida Q3 y Q4, mientras que para Q1 y Q2 los Si-MOSFET con diodo de cuerpo rápido son la elección correcta. El principal inconveniente de esta operación de dos niveles es que implica un filtro de salida relativamente grande, ya que regenera energía de vuelta durante el retorno al capacitor DC.

El inversor HERIC DC-AC

Schematic diagram of a HERIC DC‑AC inverter showing a DC‑link input, switching transistors Q1–Q6, decoupling switches, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the HERIC inverter topology for reduced leakage current.

La topología HERIC (Highly Efficient and Reliable Inverter Concept) es particularmente notable por su alta eficiencia y superior rendimiento en la conversión de CC a CA. En esta configuración, se añaden dos interruptores antiparalelos Q5 y Q6 al inversor de puente en H convencional para desacoplar el lado de CA de los módulos fotovoltaicos en una etapa nula. Seis interruptores conforman esta topología, en la que los cuatro del puente en H (Q1 a Q4) conmutan a alta frecuencia y los dos interruptores externos a la frecuencia de la red. Los interruptores Q5 y Q6 pasan la corriente de rueda libre por la ruta más corta durante el período en que el voltaje de salida del inversor de puente en H es cero. La principal ventaja del inversor HERIC es que solo dos interruptores operan simultáneamente en todos los modos de operación.

Los dispositivos de amplia brecha de banda (WBG) ofrecen claros beneficios para las topologías de convertidores bidireccionales DC-DC e inversores DC-AC. Los dispositivos SiC y GaN tienen cargas de recuperación inversa (Qrr) muy bajas o incluso no tienen diodo integrado, lo que elimina la conmutación dura o las pérdidas por recuperación inversa.

Consideraciones de Instalación y Mantenimiento

El dimensionamiento adecuado tanto del sistema solar fotovoltaico como del sistema de almacenamiento de energía es crucial para un rendimiento óptimo. Esto implica calcular las necesidades energéticas, la producción de los paneles solares y la capacidad de batería requerida. Un dimensionamiento excesivo o insuficiente puede llevar a ineficiencias y costos más altos. La compatibilidad del inversor solar y el sistema de almacenamiento de batería es vital. Algunos fabricantes ofrecen soluciones integradas que simplifican la instalación y operación. La compatibilidad también se extiende a los sistemas de software y monitoreo que gestionan el flujo de energía y el rendimiento en general.

Conclusión

Integrar el almacenamiento de energía con sistemas solares fotovoltaicos representa un avance significativo en la forma en que aprovechamos y utilizamos la energía solar. Proporcionar un suministro de energía confiable y consistente reduce la dependencia de la red y maximiza el uso de la energía solar. Estos sistemas ofrecen numerosos beneficios económicos y ambientales. Los dispositivos de potencia SiC y GaN ayudan a permitir el flujo bidireccional para topologías de rectificación sincrónica mientras logran alta eficiencia y alta densidad de potencia. Arrow Electronics siempre se ha centrado en promover la eficiencia energética y estamos ansiosos por contribuir a esta discusión demostrando las claras ventajas de optar por los dispositivos SiC de 650V, 1200V y 2200V con placas de referencia que facilitan el esfuerzo de diseño y reducen los tiempos de lanzamiento al mercado.

Etiquetas de artículo

Energía alternativa
Energía verde
Gestión de energía
Sistemas de Gestión de Baterías (BMS)
Energía Renovable

Contenido relacionado