Arrow Electronic Components Online

Wearables médicos: Conectando a los pacientes con beneficios de atención médica sin precedentes

Médico08 sept 2022
Rastreador de actividad física inteligente con pantalla holográfica.
Ver todos los artículos

La gran disponibilidad de tecnología portátil, conocida también como el teléfono inteligente, ha inspirado niveles sin precedentes de familiaridad y aceptación. El formato intuitivo de la pantalla táctil ha proporcionado controles intuitivos y fáciles de usar, haciendo que los consumidores se sientan completamente cómodos con funciones altamente sofisticadas.

La familiaridad de los controles táctiles ha sido adoptada por muchos otros mercados. Incluso los equipos domésticos más comunes ahora cuentan con controles avanzados, desde lavadoras hasta cafeteras. Estas innovaciones se han visto aún más potenciadas por otro aspecto de la tecnología de los teléfonos móviles que se ha vuelto habitual: el Internet de las Cosas (IoT). Para la mayoría de nosotros, nuestros teléfonos inteligentes proporcionan una puerta de entrada al IoT, permitiéndonos conectarnos a nuestra casa cuando estamos lejos, controlar el aire acondicionado o incluso encender el coche de manera remota.

El IoT ha sido posible gracias a la introducción de conexiones rápidas a internet. La introducción de la red de comunicación inalámbrica 5G permite compartir un volumen enorme de datos sin necesidad de conexiones físicas. Los dispositivos ahora pueden utilizar internet donde sea que estén para intercambiar información entre sí, respondiendo rápidamente a las necesidades y condiciones cambiantes. Sin embargo, el verdadero potencial del IoT se encuentra fuera del mercado de consumo. Algunas de las innovaciones más interesantes, con el potencial de mejorar drásticamente la vida, pueden encontrarse en el sector médico.

Innovaciones en el cuidado de la salud

La industria de la salud ha adoptado varias de las innovaciones que se originaron en el mercado de los teléfonos inteligentes y las ha utilizado para crear la próxima generación de equipos médicos. Su pequeño tamaño y portabilidad significan que estos dispositivos sofisticados ya no están limitados a los confines del hospital. En cambio, estos últimos dispositivos médicos pueden ser transportados o usados por el paciente.

Estos dispositivos tienen poco en común con las máquinas grandes y voluminosas que se encuentran en los hospitales. El diseño electrónico miniaturizado y los controles simples de pantalla táctil han permitido que la nueva generación de tecnología portátil brinde a los pacientes la libertad de continuar con sus vidas diarias, incluso mientras son monitoreados e incluso tratados como una función de los datos.

El reloj inteligente de los últimos años es un ejemplo perfecto de tamaño reducido y alta funcionalidad.

Conectado por Bluetooth a un teléfono inteligente y equipado con una interfaz de pantalla táctil fácil de usar, el reloj inteligente puede recopilar información sobre el usuario y compartirla de forma remota con su equipo médico. De hecho, la combinación de reloj inteligente y teléfono ofrece más conectividad y potencia informática que muchos instrumentos utilizados en hospitales.

A sleek smartphone and a blue wearable smart band are displayed together. The devices feature app icons, including an envelope symbol for messaging.

Los dispositivos médicos portátiles revolucionarán el cuidado de los pacientes.

Otro ejemplo más avanzado se encuentra en los últimos monitores portátiles diseñados para pacientes diabéticos. Estos ofrecen la combinación perfecta de tamaño reducido y alta funcionalidad. Utilizan sensores para medir los niveles de azúcar en sangre en tiempo real, generando grandes beneficios para la salud y el bienestar de los pacientes, mejorando su calidad de vida. Cuando se combinan con los sistemas de administración de insulina, se puede proporcionar tanto monitoreo como tratamiento mientras el paciente continúa con su vida cotidiana. Al mismo tiempo, los datos recopilados y compartidos a través de la red 5G permitirán a los médicos monitorear la salud a largo plazo del paciente.

Este aumento en la demanda de tecnología portátil y comunicaciones de datos significará que los conectores fiables y seguros proporcionados por socios de confianza serán clave para el futuro de la industria médica. El desarrollo de dispositivos basados en el campo y el auto tratamiento llevará a que los conectores estén en manos de los pacientes de una manera no vista anteriormente.

Conectores para Dispositivos Portátiles

Uno de los mayores desafíos para los diseñadores es integrar la enorme sofisticación requerida en dispositivos pequeños y fáciles de usar. Estos requerirán baterías, controles, sensores y pantallas que estén todos integrados en el tamaño de paquete más pequeño posible. Los conectores para estos dispositivos portátiles deben ser compactos y ligeros, proporcionando el máximo rendimiento posible en el tamaño de paquete más reducido.

En el pasado, los cables planos han sido una opción popular para conectar componentes cuando el espacio es limitado. Sin embargo, los diseñadores modernos demandan soluciones más compactas y de mayor rendimiento. Las alternativas modernas a los cables planos tradicionales se conocen como cables planos flexibles (FFCs). Mientras que los cables planos están construidos utilizando varios hilos trenzados dentro de un aislante, los FFC utilizan conductores planos que están adheridos a una película plástica, creando un cable flexible que es mucho más delgado que los cables planos trenzados.

Por esta razón, los FFCs son ideales para dispositivos médicos portátiles donde el tamaño es importante. Por ejemplo, la familia de conectores Easy-On de Molex proporciona soluciones de paso fino y perfil bajo que permiten una conexión rápida y segura de los FFCs a una variedad de otros componentes.

Soluciones de RF y Wireless

Integrar los dispositivos médicos más recientes en la red 5G requiere conectores y cables RF de alto rendimiento. Los conectores RF micro-coaxiales de la gama MCRF ofrecen soluciones de alta frecuencia de placa a cable que permiten a los diseñadores habilitar conectividad inalámbrica LAN, GPS y Bluetooth. El conector de montaje en PCB de perfil ultra bajo se acopla con cables preensamblados.

Para las comunicaciones inalámbricas, los dispositivos necesitarán una(s) antena(s) para transmitir y recibir datos. Molex es uno de los mayores fabricantes de tecnología de antenas del mundo. La combinación de experiencia técnica, experiencia en conectividad y presencia global ha permitido a Molex desarrollar una gama completa de soluciones para conectividad inalámbrica. La gama incluye antenas pequeñas de montaje en superficie (SMT), o antenas con cable utilizando los ensamblajes de cable micro-coaxial de Molex.

Two small electronic components with gold and black detailing are shown in close-up.

Antena de chip de montaje en superficie Molex, diseñada específicamente para la conectividad IoT.

Mejorando vidas

La última generación de tecnología de atención médica remota está mejorando la vida de los pacientes en todo el mundo. Los dispositivos portátiles están permitiendo que los pacientes vivan vidas más plenas lejos de hospitales o centros de salud. También pueden ser monitoreados de manera mucho más efectiva minuto a minuto, permitiendo un diagnóstico más rápido de condiciones en desarrollo y proporcionando mejores resultados.

Por estas razones y muchas más, la conectividad de dispositivos es vital. Los diseñadores necesitan socios que puedan ofrecer soluciones de alto rendimiento en tamaños de paquete pequeños. Trabajando en asociación con Molex, Arrow se compromete a proporcionar soluciones innovadoras y confiables a sus clientes, así como a brindar opciones y oportunidades de innovación para el diseñador de la tecnología médica del mañana.

Etiquetas de artículo

EMEA
Molex
Médico y Atención sanitaria
Artículo
IP&E
Dispositivos portátiles

Contenido relacionado