Arrow Electronic Components Online

Codificadores Capacitivos, Magnéticos y Ópticos – Comparación de las Tecnologías

Encoders31 oct 2021
Un gráfico con tres diseños circulares distintos mostrados uno al lado del otro sobre un fondo morado.
Ver todos los artículos

Cuando se trata de control de movimiento de precisión, un codificador es un componente esencial que traduce el movimiento mecánico en señales eléctricas. Utilizados en muchas aplicaciones como equipos de automatización, control de procesos industriales o robótica, los codificadores proporcionan datos sobre posición, velocidad, distancia y dirección. Existen tres principales tecnologías de codificadores en el mercado para elegir: magnética, óptica y capacitiva. Este artículo describe los principios de funcionamiento de cada tecnología y destaca algunas de las ventajas inherentes de la tecnología de codificadores capacitivos.

Características de las tecnologías de codificadores primarios

Codificadores Magnéticos Compuesto por un disco magnetizado giratorio con polos alternos y un sensor de efecto Hall o magnetorresistivo, un codificador magnético opera detectando cambios en los campos de flujo magnético. El codificador magnético es robusto y maneja muy bien los golpes y vibraciones, mientras que no se ve afectado por la entrada de aceite, suciedad y humedad. Por otro lado, son susceptibles a la interferencia magnética causada por motores eléctricos y tienen un rango de temperatura de operación viable limitado. Aunque se han realizado muchas mejoras a los codificadores magnéticos, típicamente ofrecen menor resolución y precisión que las alternativas ópticas y capacitivas.

Codificadores ópticos En comparación con un codificador magnético, un codificador óptico puede ofrecer una resolución y precisión más altas. Un codificador óptico consta de una fuente de luz LED (típicamente infrarroja) y fotodetectores ubicados en lados opuestos de un disco codificador hecho de vidrio o plástico. El disco codificador contiene una serie de líneas o ranuras alternas transparentes y opacas. A medida que el disco gira, el paso de la luz encendido/apagado a través de las ventanas proporciona las típicas pulsaciones cuadradas de cuadratura A & B. Aunque los codificadores ópticos han dominado el mercado del control de movimiento durante décadas, estos dispositivos también tienen desventajas inherentes. Debido a que un codificador óptico se basa en la "línea de visión", son particularmente susceptibles al polvo, la suciedad y el aceite. Los discos ópticos se construyen típicamente utilizando vidrio o plástico, lo que los hace propensos a daños por vibraciones y extremos de temperatura, así como a la contaminación durante el proceso de montaje en un motor. En operación, un codificador óptico también consume corriente superior a 100 mA y su vida útil está limitada en última instancia por el LED.

Codificadores capacitivos Un codificador capacitivo está compuesto por tres componentes principales: un rotor, un transmisor estacionario y un receptor estacionario. El rotor contiene un patrón sinusoidal y, a medida que gira, la señal de referencia de alta frecuencia del transmisor se modula de manera predecible. El codificador detecta los cambios en la reactancia-capacitancia en la placa receptora y los traduce, utilizando un algoritmo de demodulación, en incrementos de movimiento rotatorio.

Illustration showcasing three types of sensors: capacitive, optical, and magnetic

Comparación de discos codificadores capacitivos, ópticos y magnéticos

Ventajas de los Encoders Capacitivos

Derivados de los mismos principios utilizados en los calibradores digitales, los codificadores capacitivos tienen un excelente historial desde que Same Sky lanzó la primera generación en 2006. La serie AMT ha demostrado ser altamente confiable y precisa, resolviendo muchos problemas de aplicación experimentados en tecnologías ópticas y magnéticas. Un codificador capacitivo es más robusto que un codificador óptico, tolerando una variedad de contaminantes ambientales como polvo, suciedad y aceite. Los codificadores capacitivos también resisten mucho mejor a la vibración y a los extremos de temperatura. Además, al no tener LED, tiene una vida útil más larga, una huella más pequeña y un menor consumo de corriente (6 a 18 mA) que un codificador óptico. Inmune a la interferencia magnética y al ruido eléctrico, es tan robusto como un codificador magnético, pero ofrece mayor precisión y resolución más alta.

Dada su naturaleza digital, los codificadores capacitivos también ofrecen una mayor flexibilidad, permitiendo a los usuarios cambiar la resolución del codificador. Con otras tecnologías, la resolución está determinada por el disco del codificador. Esto significa que un codificador óptico o magnético debe ser reemplazado cada vez que se necesita una resolución diferente. Las resoluciones programables disponibles en los codificadores capacitivos no solo son útiles para la optimización del sistema, particularmente al diseñar el lazo de control PID, sino que pueden reducir el mantenimiento de inventario, ya que un modelo puede ser utilizado en múltiples aplicaciones. La tecnología capacitiva también permite la posibilidad de ajustar digitalmente el pulso de índice y la alineación del codificador para la conmutación BLDC, mientras que sus capacidades de diagnóstico integradas proporcionan a los diseñadores acceso a datos valiosos del sistema para una rápida solución de problemas en el campo.

 CapacitivoÓpticoMagnético
Resistencia a Suciedad, Polvo, AceiteAltaBajaAlta
PrecisiónAltaAltaBaja
Rango de TemperaturaAmplioMedioEstrecho
Consumo de CorrienteBajoAltoMedio
ProgramabilidadNoNo
Tamaño del PaquetePequeñoMedioMedio
Inmunidad EMCAltaAltaAlta
Inmunidad MagnéticaAltaAltaBaja
Rango de ResoluciónAmplioAmplioEstrecho

Comparación de las compensaciones entre tecnologías de codificadores

Resolviendo las concesiones

No importa cuáles sean los requisitos del sistema, un codificador capacitivo ofrece una alternativa versátil, rentable y confiable a las tecnologías de detección óptica o magnética. No solo proporciona un rendimiento superior en términos de precisión y confiabilidad en prácticamente cualquier condición ambiental, sino que su operación digital inherente también ofrece programabilidad y capacidades de diagnóstico mejoradas, al tiempo que sigue siendo compatible con la funcionalidad tradicional de los codificadores.

Etiquetas de artículo

Global
Artículo

Contenido Relacionado