Arrow Electronic Components Online

Diseñando electrodomésticos superiores con TE Connectivity

Hogar Inteligente04 abr 2021
Imagen de mujer controlando el sistema de seguridad del hogar en un dispositivo inteligente
Ver todos los artículos

El mercado conectado sigue expandiéndose, ahora incluyendo electrodomésticos que integran características impresionantes como conectividad inalámbrica y capacidades de sensores. Diseñar y fabricar electrodomésticos inteligentes para el mercado acelerado de hoy requiere tecnología altamente funcional capaz de resistir el paso del tiempo. TE Connectivity (TE) es el recurso definitivo para la tecnología de conectividad y sensores detrás de los electrodomésticos en una industria en evolución que continuamente introduce nuevas capacidades y funciones conectadas.   Los electrodomésticos son una parte esencial de la vida cotidiana, y cuando diseñas y fabricas un electrodoméstico como una estufa, deseas que sea duradero. Cuando los emprendedores y diseñadores quieren crear un electrodoméstico confiable, todo comienza con conexiones estables. Los conectores Economy Power (EP) II de TE son ampliamente utilizados para aplicaciones de circuitos de potencia que requieren una gran capacidad de manejo de corriente y son un excelente punto de partida para construir la estufa confiable que todos los propietarios desean y necesitan.   Estos conectores de cable a placa te permiten crear una estufa más confiable de dos maneras: el pestillo de bloqueo verdadero ayuda a evitar que la carcasa del enchufe y el cabezal de poste se separen debido a vibraciones, mientras que un dispositivo de Garantía de Posición del Terminal (TPA) asegura un asiento adecuado del terminal. Los conectores EP II están clasificados para 600VAC a hasta 11A, lo que los convierte en excelentes soluciones de conectividad para un electrodoméstico grande como una estufa, y puedes aprovechar hasta 12 posiciones para tu diseño. Por último, las lengüetas de polarización ayudan a evitar una alineación incorrecta del poste mientras que los terminales asimétricos previenen un desacoplamiento erróneo, asegurando que la conexión permanezca.   Por supuesto, el espacio de los electrodomésticos va más allá de la cocina. Los diseñadores y fabricantes confían en las soluciones de conexión y sensores de TE para crear nuevos dispositivos inteligentes como aspiradoras robóticas. Consideradas anteriormente como un artículo de lujo, las aspiradoras robóticas han comenzado a mostrar una inmensa practicidad. Al reconocer que aplicaciones más pequeñas como las aspiradoras inteligentes requieren conectores más pequeños, TE ofrece una serie de soluciones de conectividad que puedes usar para tu producto final.   Con menos de 4.7mm de altura vertical, los conectores Micro MATE-N-LOK de bajo perfil de TE satisfacen las demandas de conectividad en espacios reducidos, típicos de las aspiradoras robóticas. Estos conectores de cable a placa, con una línea central de 3mm y calificaciones de corriente de hasta 5 amperios máx., se ofrecen en 2, 3 y 4 posiciones. Además, los conectores Micro MATE-N-LOK de altura estándar, aunque aún relativamente pequeños, son soluciones flexibles y dinámicas con configuraciones de una fila y doble fila, y de 2 a 24 posiciones para aplicaciones de cable a cable o cable a placa. Tanto los tipos de bajo perfil como los de altura estándar pueden proporcionar a tu aspiradora robótica una solución de conexión versátil.   Los sensores son otra parte crítica de innumerables electrodomésticos inteligentes, especialmente aquellos que atienden a un pasatiempo o interés en particular. Toma como ejemplo los sistemas de elaboración inteligente de cerveza casera: los entusiastas de la cerveza de hoy están mostrando un creciente interés en los sistemas domésticos automatizados, que simplifican un proceso complejo y que consume mucho tiempo. Los sensores de TE hacen que estos sistemas inteligentes sean posibles al agregar inteligencia al electrodoméstico y darle la funcionalidad para llevar a cabo sus tareas requeridas.   Mira el sensor de combinación MS8607 PHT de TE, que integra la detección de presión, humedad y temperatura en un paquete pequeño. Este sensor de combinación aprovecha su reducido formato, haciéndolo conveniente para espacios limitados y ofreciendo las capacidades avanzadas necesarias para un inteligente sistema de elaboración de cerveza casera. Cuando se integra en una máquina de elaboración, los sensores de combinación ayudan a guiar todo el proceso, asegurando la temperatura óptima a lo largo del ciclo de elaboración para obtener un resultado final fresco y sabroso. Al integrar termopares, termistores, detectores de temperatura de resistencia y sensores de combinación de TE, brindas a tus clientes la capacidad de llevar a cabo el proceso de elaboración con facilidad.   Otro electrodoméstico común que está mejorando con sensores y conectividad es el aire acondicionado. Aunque los primeros aires acondicionados simplemente necesitaban cumplir su tarea y hacer los espacios más frescos, los consumidores de hoy esperan un poco más de las unidades de aire acondicionado. Los aires acondicionados inteligentes integran sensores y antenas para moderar inteligentemente nuestro entorno y mejorar la eficiencia, reduciendo los costos operativos mientras mantienen un diseño funcional y no intrusivo para encajar perfectamente en los espacios habitables de los consumidores.   Los conectores de circuito impreso flexible (FPC) rentables ofrecen una solución de bajo perfil para aplicaciones miniaturizadas, lo que los hace perfectos para unidades de aire acondicionado más pequeñas. Pueden acomodar cables FPC/FFC y ofrecen opciones de espaciamiento de línea central de 0.25mm, 0.3mm, 0.5mm, 1.0mm y 1.25mm para una mayor flexibilidad de diseño que te ayudará a crear una unidad de aire acondicionado según tus especificaciones deseadas.

Etiquetas de artículo

Global
Electrodomésticos para el consumidor
Electrónica de consumo
Casa inteligente
Artículo
Internet de las cosas (IoT)

Contenido relacionado