Los altibajos de los condensadores de tántalo
Los condensadores son uno de los componentes más comunes en una placa de circuito; los verás junto a casi todos los microchips y en cada circuito de potencia. En los sistemas, se utilizan comúnmente para la estabilidad al desacoplar señales de CA, limpiar la energía de CC en un chip, desviar para reducir el impacto de la inductancia de los conductores y filtrar frecuencias no deseadas.
A medida que los sistemas se han vuelto más pequeños, los condensadores han sido un factor limitante ya que se necesitaba un cierto tamaño para obtener la capacitancia requerida, pero eso cambió con la introducción y uso de condensadores de tántalo. En este artículo veremos algunas de las características únicas de los condensadores de tántalo y dónde están sus fortalezas y debilidades.
¿Qué es un condensador de tántalo?
Lo que hace que los condensadores de tántalo sean únicos es el uso de tántalo para el ánodo del dispositivo. Este ánodo está configurado como un solo bloque de material dentro del encapsulado, lo cual es muy diferente del estilo de capas utilizado en los condensadores MLCC, donde el material se apila sobre sí mismo y luego se taponea en los extremos. Usar tántalo resulta en una capa dieléctrica muy delgada, lo que da lugar a una mayor capacitancia por volumen y permite condensadores más pequeños que todavía pueden satisfacer las necesidades de los sistemas modernos. Además del buen aumento en capacitancia por volumen, los condensadores de tántalo también tienen un ESR o Resistencia Serie Equivalente muy bajo, reduciendo las pérdidas del sistema. Una desventaja de un ESR bajo es que puede ser demasiado bajo para lograr estabilidad en los reguladores de suministro energético, lo cual debe tenerse en cuenta.
Cómo medir la capacitancia:
¿Por qué usar condensadores de tantalio?
El condensador de tántalo también tiene excelentes características de estabilidad. A lo largo de una amplia gama de temperaturas y frecuencias, como se muestra en el gráfico de KEMET arriba, el condensador de tántalo mantendrá mejor la capacitancia esperada. Con esta estabilidad, obtienes más del comportamiento esperado de tu sistema, lo cual es especialmente importante para los filtros; si la capacitancia varía demasiado, puedes perder las frecuencias que deseas. Más allá de las diferencias eléctricas, la construcción del condensador de tántalo también lo hace altamente resistente a problemas de vibración, mejorando la fiabilidad general del sistema.
Las características anteriores muestran cómo los condensadores de tantalio pueden ser especialmente adecuados para ayudar en la electrónica moderna, pero no están exentos de sus peculiaridades y hay un par de importantes que deben tenerse en cuenta cuando se quiere diseñarlos. Los condensadores de tantalio son generalmente dispositivos polarizados, lo que significa que durante la disposición y montaje se debe prestar más atención a su orientación. Esto los hace un poco más laboriosos que un condensador cerámico regular, que es solo un rasgo de los condensadores con base de electrolito. Al incorporar condensadores de tantalio en un sistema, también se debe tener cuidado con sus modos de fallo.
Modos de fallos de capacitores de tántalo
Debido a su química, también es necesario reducir sus capacidades de voltaje; incluso pequeños sobretensiones llevarán a una falla conocida como cristalización de campo. Cuando fallan, los condensadores de tántalo pueden hacerlo de manera espectacular con un estallido y potencialmente quedar en corto, eliminando por completo sus beneficios del circuito y potencialmente presentando un corto a tierra para la energía. Hay muchas opiniones sobre cómo abordar la reducción de voltaje, pero uno de nuestros proveedores, AVX, tiene un excelente documento que cubre las razones de diferentes cifras de reducción titulado “Voltage Derating Rules for Solid Tantalum and Niobium Capacitors”. La regla general para los voltajes es reducir un condensador de tántalo con un electrolito de MnO2 en un 50% y un electrolito de polímero en un 20%.
¿Cuándo usar un condensador de tántalo?
¿Entonces, cuándo se debe usar un condensador de tántalo? Cuando necesitas la máxima capacitancia en un espacio pequeño, como el desacoplamiento junto a un microchip, excelente estabilidad en un rango de temperaturas o voltajes, y estás al tanto de sus características únicas para diseñarlos adecuadamente y no poner en riesgo tu sistema con un fallo incendiario.
Etiquetas de artículo