Infineon: El futuro pertenece a la electromovilidad

Esta tecnología garantiza que los vehículos ecológicos, silenciosos y eficientes estarán en nuestras carreteras

El cambio climático, la escasez de petróleo y la contaminación atmosférica: La movilidad tiene que ser neutra en CO2 en el futuro. Los automóviles eléctricos y los vehículos híbridos emiten menos gases de escape que los automóviles con motor de combustión, si es que lo hacen. La electromovilidad es, por tanto, una forma importante de permitirlo, siempre que la energía se obtenga de energías renovables. La AIE predice que los vehículos eléctricos tendrán una cuota de mercado de aproximadamente el 30 % en 2030, con un número total de 34 millones de automóviles eléctricos en las carreteras.

Los vehículos eléctricos están cambiando nuestra forma de movernos, no sólo porque son más ecológicos. Un automóvil eléctrico cuesta más que un vehículo de gasolina o diésel comparable, principalmente debido a los grandes costes de producción de la batería, aunque sus precios han bajado en los últimos años. Sin embargo, la electricidad es más barata que los hidrocarburos. Además, los vehículos eléctricos requieren menos mantenimiento y menos reparaciones. No es necesario cambiar el aceite ni los filtros, y no hay sistemas de escape, correas de distribución ni correas trapezoidales.

Un motor de combustión tiene unos 2500 componentes que hay que fabricar y ensamblar, frente a los 250 de un motor eléctrico. Los automóviles eléctricos pueden ser revisados de forma rápida mediante actualizaciones de software por aire (SOTA). Los automóviles eléctricos ofrecen un alto rendimiento y tienen una eficiencia muy superior a la de los vehículos con motor de combustión: la relación entre la energía que se introduce y la que se puede utilizar es de alrededor del 90 por ciento en los trenes motrices eléctricos. Esa cifra es sólo del 35 % para los motores de gasolina y del 45 % para los motores diésel. El resto se pierde en forma de calor, por ejemplo.

Al disponer de un alto par de forma inmediata, los vehículos eléctricos son capaces de acelerar más rápido desde 0. También pueden obtener energía con la ayuda del inversor, por ejemplo al frenar, y devolverla a la batería. Este efecto se llama recuperación. Los automóviles eléctricos tienen derechos especiales en algunos países: En ciertas ciudades de Alemania, pueden aparcar gratuitamente y utilizar los carriles de autobús, por ejemplo. Los conductores de automóviles eléctricos en Noruega tienen aún más privilegios.

 
 
 
 
 
 
 

 

Folletos

Desafíos de la construcción de sistemas de administración de baterías automotrices de alta tensión

Funcionamiento seguro y fiable del MOSFET en aplicaciones de interruptor de potencia bidireccional (BDPS)

Documento técnico

Folleto sobre automóviles eléctricos e híbridos

Junto con el creciente número de vehículos eléctricos en el mercado y la presión de los gobiernos para reducir las emisiones de los vehículos a cero a más tardar en 2050, existe una fuerte necesidad de soluciones de carga más eficientes. Como demuestran diversos estudios de consumo, la aceptación de la electromovilidad depende en gran medida de la disponibilidad y la duración del proceso de carga, las estaciones de carga de corriente continua de alta potencia son la respuesta a estos requisitos del mercado. Hoy en día, un vehículo eléctrico típico puede cargar alrededor del 80 % de la capacidad de su batería en menos de 10 minutos. Esto es comparable a recargar un automóvil convencional con motor de combustión interna.

Como líder en el mercado de la electrónica de potencia, Infineon le ayuda a dar vida a diseños de carga rápida de CC energéticamente eficientes. Benefíciese de una de las carteras de productos y diseños más completas y listas para ser implementadas del mercado, que cubre toda la gama de productos, desde la conversión de energía, los microcontroladores, la seguridad, el suministro de energía auxiliar y la comunicación.


haga clic en la imagen para ampliarla

Para los diseños de carga de vehículos eléctricos de corriente continua de hasta 150 kW, los productos discretos de Infineon ofrecen la mejor relación precio/rendimiento. Entre ellos se encuentran nuestras familias CoolMOS™ P7 MOSFET SJ de 600 V y CFD7 de 650 V IGTB con tecnología TRENCHSTOP™ 5 y MOSFET CoolSiC™ de 1200 V. Las ventajas inigualables de nuestros MOSFET CoolMOS™ y CoolSiC™ incluyen el funcionamiento de alta frecuencia, la alta densidad de potencia y la reducción de las pérdidas por conmutación, lo que le permite alcanzar altos niveles de eficiencia en cualquier sistema de carga de baterías. Nuestra cartera de conmutadores de alta tensión se complementa con diodos Schottky CoolSiC™ de 650 V y 1200 V. Como todo conmutador necesita un controlador, y se debe regular a todo controlador, también ofrecemos el controlador de puerta EiceDRIVER™ correspondiente así como los microcontroladores XMC™ y AURIX™ para los diseños de carga de vehículos eléctricos. Los productos OPTIGA™ completan la cartera y garantizan la protección y seguridad de los datos. Los cargadores en el rango de potencia superior a 50 kW se construyen por lo general con MOSFET CoolSiC™ IGBT y módulos de potencia de diodos, por ejemplo, Módulos Easy CoolSiC™ IGBT EconoPACK™ y la familia IGBT EconoDUAL™. Las pilas de cargadores con una capacidad superior a los 100 kW suelen construirse de forma modular con subunidades apiladas. En la actualidad, estas subunidades han alcanzado una capacidad de 20-50 kW cada una y la superarán en futuros diseños.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folletos

Carga rápida de vehículos eléctricos con CoolSiC™

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió