Mientras tanto, Molex apoya las innovaciones de almacenamiento de energía con conectores PowerWize, SW1 y PowerPlane, garantizando un flujo de energía seguro y eficiente para una red de energía más inteligente y sostenible.
Las soluciones de Analog Devices brindan mediciones de batería de precisión en múltiples químicas de batería, lo que permite el cálculo del estado de carga de mayor precisión y la conversión de energía de mayor eficiencia, al mismo tiempo que abordan las estrictas demandas de alta confiabilidad, seguridad y vida útil.

El sector energético está evolucionando rápidamente con la integración de redes inteligentes, recursos de energía distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) y sistemas de monitoreo inteligentes, que cambiarán la manera en que se genera, distribuye y consume la energía.

Alrededor del mundo, las sociedades optan cada vez más por fuentes de energía renovables cuando se encuentran disponibles. Los clientes y las empresas, grandes y pequeñas, consideran a la energía solar como una fuente de energía viable, limpia y conveniente.

El relé AQV209G 1FormA PhotoMOS® de Panasonic Industry representa un avance indiscutible en la conmutación de semiconductores de alta potencia, superando de manera notable las especificaciones de la generación anterior con un aumento de diez veces en la capacidad de conmutación.

A medida que el mundo avanza hacia el uso de fuentes de energía limpia, la necesidad de almacenar energía es crucial. En aplicaciones industriales y residenciales, por ejemplo, la energía generada con paneles solares durante el día se puede almacenar localmente en baterías para utilizarla cuando se necesite.

A medida que el panorama energético continúa evolucionando, mantenerse a la vanguardia de las últimas tendencias e innovaciones es fundamental. La edición del tercer trimestre de 2024 de IP&E News explora cómo los avances en los componentes de interconexión, pasivos y electromecánicos (IP&E) están dando forma al futuro de los sistemas de almacenamiento de energía, las redes inteligentes y mucho más.


El ahorro de energía comienza en los detalles y las complejidades: desde los parámetros más obvios, como la iluminación con bajo consumo de energía, hasta los componentes que ahorran energía. Un pilar para estos tipos de ahorro energético es el relé Panasonic DW.

Como pionera en el desarrollo de tecnologías sustentables, SCHURTER ofrece productos eficientes para tener un futuro respetuoso con el medio ambiente. Entre estos se encuentran, por ejemplo, componentes para sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de baterías y bombas de calor.

El interés por la sostenibilidad y la eficiencia energética a nivel mundial nunca ha sido tan grande. Dos de los ejemplos más visibles de esto son la continua conversión a fuentes de energía verde a escala de servicios públicos y la fuerte adopción de vehículos eléctricos. Sin embargo, la eficiencia energética de los hogares no ha recibido tanta atención del público.

La tecnología de las baterías data de hace 2000 años. Descubierta en la década de 1930 en el actual Irak, la batería de Bagdad, también conocida como batería parta, consta de una vasija de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que probablemente actuaban como electrodos cuando se combinaban con una solución electrolítica como el vinagre.

Varias industrias están realizando la transición hacia un futuro con mayor eficiencia energética, impulsadas por la necesidad de contar con más datos en tendencias, como los hogares inteligentes, la electrificación de vehículos y el crecimiento de los

El relé AQV258H5 de PhotoMOS® de alta tensión en el paquete DIP5 ofrece un aislamiento 5kV I/O y una mayor distancia de aislamiento y una mayor línea de fuga en el lado de salida. La aplicación típica es la

El concepto de recolección de energía no es nuevo, pero trasladar esta solución a productos reales presenta desafíos. ¿Qué es la recolección de energía, por qué es difícil de implementar, cómo afectará a los dispositivos de la Internet de las Cosas (IoT) y qué implicancias tendrá?

Varias industrias están realizando la transición hacia un futuro con mayor eficiencia energética, impulsadas por la necesidad de contar con más datos en tendencias, como los hogares inteligentes, la electrificación de vehículos y el crecimiento de los centros de datos. En este artículo, descubra cómo Molex proporciona soluciones para la creciente demanda de energía en áreas de tendencia, respaldado por décadas de conectividad de alta calidad y experiencia en ingeniería.

El ahorro de energía comienza en los detalles y las complejidades: desde los parámetros más obvios, como la iluminación con bajo consumo de energía, hasta los componentes que ahorran energía. Un pilar para estos tipos de ahorro energético es el relé Panasonic DW.

Como pionera en el desarrollo de tecnologías sustentables, SCHURTER ofrece productos eficientes para tener un futuro respetuoso con el medio ambiente. Entre estos se encuentran, por ejemplo, componentes para sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de baterías y bombas de calor.

El interés por la sostenibilidad y la eficiencia energética a nivel mundial nunca ha sido tan grande. Dos de los ejemplos más visibles de esto son la continua conversión a fuentes de energía verde a escala de servicios públicos y la fuerte adopción de vehículos eléctricos. Sin embargo, la eficiencia energética de los hogares no ha recibido tanta atención del público.

La tecnología de las baterías data de hace 2000 años. Descubierta en la década de 1930 en el actual Irak, la batería de Bagdad, también conocida como batería parta, consta de una vasija de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que probablemente actuaban como electrodos cuando se combinaban con una solución electrolítica como el vinagre.

Varias industrias están realizando la transición hacia un futuro con mayor eficiencia energética, impulsadas por la necesidad de contar con más datos en tendencias, como los hogares inteligentes, la electrificación de vehículos y el crecimiento de los

El relé AQV258H5 de PhotoMOS® de alta tensión en el paquete DIP5 ofrece un aislamiento 5kV I/O y una mayor distancia de aislamiento y una mayor línea de fuga en el lado de salida. La aplicación típica es la

El concepto de recolección de energía no es nuevo, pero trasladar esta solución a productos reales presenta desafíos. ¿Qué es la recolección de energía, por qué es difícil de implementar, cómo afectará a los dispositivos de la Internet de las Cosas (IoT) y qué implicancias tendrá?
Productos destacados
NOVEDADES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE POTENCIA
KOA ofrece tecnologías de resistor confiables e innovadoras para una amplia gama de aplicaciones
KOA ofrece una amplia gama de tecnologías de resistor confiables y diseñadas para cumplir con las demandas de aplicaciones automotrices, industriales, médicas y aeroespaciales. La cartera incluye soluciones de precisión y potencia altas, además de detección de corriente, que garantizan un rendimiento sólido incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
Contenidos IP&E más populares
Residential solar inverter systems provide green energy for homes
Hace un añoEnergy storage systems are key to enhancing energy efficiency
Energy Storage Systems (ESS) have become crucial for enhancing energy application efficiency. By storing the energy generated by photovoltaic systems, homes and businesses can still use stored energy when the photovoltaic system is operating at low efficiency, such as at night or on cloudy days, or even be fed back into the grid. This article will introduce the architecture and applications of ESS, along with the features of solutions offered by Murata.
Hace un añoResidential energy storage solutions to enhance energy efficiency
Residential Energy Storage Solutions (ESS) are not only applied in industrial and power generation settings but have also become crucial in the residential sector, reflecting current applications and market trends. While residential ESS solutions require lower power, the demands for efficiency and safety remain comparable to industrial applications. This article will introduce you to the market trends in residential ESS solutions and the functional features of the SiC-related solutions introduced by Arrow and Rohm.
Hace un añoGreen industrial solutions are driving the energy applications market growth
This article will provide you with an overview of the concept and applications of Green Industrial Solutions (GIS) and relevant application solutions introduced by onsemi.
Hace un añoEnabling clean energy: Sensing and Safety Solutions for Electric Vehicles
Learn more about the benefits of using Honeywell sensors and switches for electric vehicle design.
Hace un año