Arrow Electronic Components Online

Jenseits der Montagelinie: Das vielseitige Potenzial autonomer mobiler Roboter

Autonome Maschinen04 Apr. 2023
Eine moderne Fabrikumgebung mit Roboterarmen und autonomen Wagen, die gelbe Kisten transportieren.
Alle Artikel anzeigen

Vom Fabrikboden bis zum Operationssaal haben Roboter das Potenzial, einen enormen Einfluss in einer Vielzahl von Branchen zu haben. Da die Welt zunehmend vernetzter und schnelllebiger wird, ist das Potenzial der Roboter, die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, zu revolutionieren, größer als je zuvor.

Autonome mobile Roboter, oder AMRs, nutzen modernste KI- und maschinelle Lerntechnologien, um eigenständig zu operieren. Diese Fortschritte steigern Leistung, Produktivität und Sicherheit in verschiedenen Bereichen, einschließlich autonomer Lieferung, intelligenter Landwirtschaft und Sicherheitsdiensten. Was treibt die weltweite Einführung von AMRs in verschiedenen Branchen voran?

Sicherheit hat Priorität

Autonome mobile Roboter übernehmen viele Aufgaben in gefährlichen Umgebungen, in denen menschliche Arbeitskräfte anfällig für Verletzungen oder Unfälle sind oder wo es für einen Menschen nicht möglich ist, die Aufgabe auszuführen. AMRs können schwere Lasten in Produktionsumgebungen transportieren, auf großen landwirtschaftlichen Flächen arbeiten und Hindernisse umgehen, während sie Bereiche desinfizieren, um die Gesundheit und Sicherheit in Krankenhäusern zu verbessern.

Erhöhung der Produktivität

Da Roboter zunehmend akzeptiert werden, gelten AMRs immer mehr als wesentlicher Bestandteil der Belegschaft. Viele Unternehmen nutzen diese Technologie, um bei mühsamen Aufgaben wie der Beschaffung und Sammlung von Inventar zu helfen. AMRs ermöglichen es den Mitarbeitern nicht nur, anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen, sondern bieten auch zuverlässige Arbeitskräfte, die aufgeladen oder schnell für den nächsten Einsatz repariert werden können.

Anwendungsflexibilität

AMRs besitzen die Fähigkeit, ihre Umgebung zu analysieren und sich an Umweltveränderungen anzupassen, während sie verschiedene Aufgaben ausführen, ohne menschliche Überwachung zu benötigen. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einem wertvollen Werkzeug, das in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt werden kann, einschließlich:

Reinigungs- und Desinfektionsroboter

AMRs können mühelos die komplexen Formen, Oberflächen und Einrichtungsgegenstände von Wohn- und Geschäftsgebäuden navigieren und geschickt alle Hindernisse umgehen, um eine vollständige Abdeckung des anvisierten Bereichs zu gewährleisten.

Image

A sleek white robotic vacuum cleaner is actively cleaning a dusty tile floor in a modern indoor setting.

Image

A person holds a smartphone displaying multiple camera feeds, suggesting remote monitoring capabilities.

Sicherheits- und Serviceroboter

AMRs, die mit Kameras, Sensoren und drahtloser Technologie ausgestattet sind, können einen ununterbrochenen Daten- und Videofluss für Überwachungszwecke liefern. Mit Hilfe von autonomer Navigation und KI können diese Roboter angemessen auf eine Vielzahl von Ereignissen reagieren.

Autonome Lieferroboter

Liefer-AMRs sparen Kosten und Zeit, dank ihrer integrierten drahtlosen Module und Navigationsfunktion, die gemeinsam die Lieferung von Paketen und Einkäufen von lokalen Geschäften oder Vertriebszentren zu den vorgesehenen Empfängern zur richtigen Zeit optimieren.

Image

A modern warehouse featuring robotic arms sorting and handling packages on conveyor belts.

Image

A compact agricultural robot moves through rows of ripe tomato plants in an outdoor farm setting.

Intelligente Landwirtschaftsroboter

Die Größe von Agrar- oder Ackerland stellt oft navigationsbezogene Herausforderungen für Menschen dar. AMRs können die Effizienz der Landwirtschaft steigern, indem sie Kulturen überwachen und düngen, was einen zusätzlichen Wert für Landwirte bietet.

Bereitstellung einer Lösung: Molex Multi-Hub-Antennen

Da sich die Robotertechnologie weiter in Richtung größerer Autonomie entwickelt, steigt auch die Nachfrage nach Antennentechnologie. Ingenieure müssen Designherausforderungen wie den Antennenstandort, die Effizienz, den Platzbedarf und die Flexibilität der Antennenlösung bewältigen.

Die neuesten Produkteinführungen von Molex umfassen eine Reihe von Multiple-in-1-Antenna-Produkten, die diese Designherausforderungen angehen, indem alle erforderlichen Antennen in einem einzigen, kompakten Gehäuse zusammengefasst werden. Für AMR-Ingenieure bedeutet dies ein vereinfachtes Design, das die Antenne an einem Ort platziert, anstatt verschiedene Antennen für mehrere Standorte zu beschaffen.

Die Multi-in-1 oder Multi-Hub-Antennen von Molex bieten hohe Leistung in einem kleinen, am Metall montierbaren Gehäuse, das eine Vielzahl von Designanforderungen erfüllt. Die 7-in-1 Hub-Antenne von Molex, die sowohl mit 5G- als auch Wi-Fi MIMO (Multi-in, Multi-out) Antennen ausgestattet ist, liefert die größtmögliche Bandbreite für heutige AMR-Anwendungen. Ebenfalls verfügbar ist die neue Sunshade 5-in-1 Hub-Antenne, die dieselben Hochgeschwindigkeitsantennen in einem flachen, einfach zu installierenden Gehäuse integriert.

Unabhängig von den AMR-Anforderungen bieten Molex und Arrow mit ihrem technischen Know-how, ihrer Branchenerfahrung und ihrer globalen Präsenz Lösungen für selbst die anspruchsvollsten Anwendungen.

Artikel tags

EMEA
Robotik
Autonome Maschinen
Molex
Steckverbinder
IP&E

Zugehörige Nachrichtenartikel

Alle anzeigen