Sind wir schon da? Das futuristische Fahrerlebnis ist gleich um die Ecke.
Dies ist eine aufregende Zeit für die Automobilindustrie. Eine Vielzahl neuer Technologien hat sich gleichzeitig weiterentwickelt und bietet fantastische Möglichkeiten für Innovationen. Mit Herstellern, die die neuesten Entwicklungen nutzen, wird sich die Zukunft des Fahrens erheblich verändern. In diesem Artikel werden wir einige wichtige Trends betrachten und analysieren, wie sie unsere Art zu reisen in der Zukunft beeinflussen werden.
Fahrzeugkonnektivität
Seit Jahrzehnten konnten Fahrzeugsysteme keine Informationen mit der Außenwelt teilen. Die neueste drahtlose Konnektivität ändert dies und hat ein neues Akronym in der Automobilwelt geschaffen—C-V2X, was für „Cellular Vehicle-to-X“, manchmal auch bekannt als „Vehicle to Everything“, steht. Viele moderne Fahrzeuge verwenden Sensoren im Auto, um ein Bild der Umgebung um sie herum zu erstellen, und nutzen diese Informationen, um zu navigieren und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Die C-V2X-Technologie ermöglicht es Fahrzeugen, die gesammelten Informationen mit anderen Verkehrsteilnehmern zu teilen, einschließlich anderer Fahrzeuge, Fußgängern mit 5G-Smartphones und Verkehrsinfrastruktur.
Das Teilen von Daten über das Netzwerk ermöglicht es anderen Verkehrsteilnehmern, in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen zu treffen, um den Verkehrsfluss zu verbessern und Unfälle zu vermeiden. Das US-Verkehrsministerium schätzt, dass bei einer breiten Einführung der C-V2X-Technologie Verkehrsunfälle potenziell um mehr als 13 % reduziert werden könnten. Der Schlüssel zur Ausschöpfung des vollen Potenzials dieses Systems liegt in der Geschwindigkeit der Reaktion. Fahrzeuge müssen mit Hochgeschwindigkeit-Rechensystemen ausgestattet sein, die die riesige Datenmenge, die von Sensoren erfasst wird, verarbeiten und darauf reagieren können. Oft müssen diese Daten an Kommunikationsnetze und Infrastruktur außerhalb des Fahrzeugs übermittelt werden. Dies erfordert Edge-Computing—den Einsatz fortschrittlicher Rechentechnologie in unmittelbarer Nähe des Bedarfsortes. Das bedeutet, dass Autos zu kleinen Datenzentren werden, die enorme Datenmengen an Bord sammeln und verarbeiten, um Latenzzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Ein voll funktionsfähiges C-V2X-Netzwerk ist für diesen schnellen Informationsaustausch unverzichtbar. Die neueste 5G-Infrastruktur, einschließlich Steckverbinder und Antennen, ermöglicht die Datenübertragung mit höchstmöglicher Geschwindigkeit.
eMobilität und Elektrifizierung
Fahrzeugantriebe mit Batteriebetrieb sind nicht neu, doch das jüngste Wachstum der Elektro- und Hybridtechnologie hat enorme Veränderungen in der Automobilindustrie bewirkt. Wir werden dazu ermutigt, unseren Bedarf an fossilen Brennstoffen zu reduzieren oder ganz zu eliminieren, und Elektrofahrzeuge werden eine wichtige Rolle dabei spielen, dieses Ziel zu erreichen.
Eine der Hürden für die vollständige Einführung von Elektrofahrzeugen ist die Bequemlichkeit. Damit sie für Fahrer attraktiv sind, müssen Hersteller Elektrofahrzeuge entwickeln, die genauso praktisch und einfach zu nutzen sind wie benzinbetriebene Autos. Die besten Elektrofahrzeuge von heute können zwischen 200 und 300 Meilen fahren. Damit Elektroautos jedoch mit herkömmlichen Fahrzeugen „konkurrieren“ können, muss diese Reichweite erhöht werden, um die Leistung von benzinbetriebenen Fahrzeugen zu erreichen. Eine vollständige Einführung erfordert zudem die Entwicklung einer Ladeinfrastruktur, die den Komfort der Nutzung fossiler Brennstoffe widerspiegelt. Hersteller und Regierungen erkennen, dass die Förderung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen sowohl eine Verbesserung der Batterieleistung als auch strategisch platzierte Schnellladestationen erfordert.
Die neueste Konnektivitätstechnologie spielt eine Schlüsselrolle dabei, diese Barrieren für die Einführung von Elektrofahrzeugen abzubauen. Ladestationen werden während unserer Reisen immer häufiger und Häuser sowie Parkplätze sind zunehmend darauf vorbereitet, Elektrofahrzeuge mit Strom zu versorgen. Auf diese Weise, wenn die Nutzung eines Elektrofahrzeugs genauso einfach wird wie die eines benzinbetriebenen Fahrzeugs, werden die wahren Vorteile von Elektrofahrzeugen – darunter niedrige Betriebskosten, geringere Umweltauswirkungen und höhere Zuverlässigkeit – unbestreitbar. Wir werden auf einem guten Weg sein, eine bessere Umwelt für die Zukunft zu schaffen.
Erlebnis im Fahrzeug
Die Automobilindustrie erkennt, dass das Auto der Zukunft ein „dritter Lebensraum“ sein wird. Die Zeit, die wir in unseren Autos verbringen, wird nur von der Zeit zu Hause oder bei der Arbeit übertroffen, und daher gestalten Hersteller sie als sichere und ansprechende Räume.
Infotainmentsysteme haben seit der Einführung der ersten Autoradios einen weiten Weg zurückgelegt. Sie haben sich weit über diese frühen Entwicklungen hinaus entwickelt und bieten dem Fahrer längst nicht mehr nur Unterhaltung. Stattdessen übernehmen sie durch den Einsatz von Touchscreens und dynamischen Steuerungen eine zentrale Rolle bei der Bedienung des Fahrzeugs.
Darüber hinaus kombinieren die neuesten fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme (ADAS) Sensoreneingaben mit Head-up-Displays, die Fortschritte in der erweiterten Realität bieten. Diese ermöglichen es, eine Vielzahl von Informationen, einschließlich Navigationsanweisungen und Straßenhindernisse, in das reale Blickfeld des Fahrers zu projizieren und dadurch das Situationsbewusstsein sowie die Sicherheit zu verbessern.
Diese Technologien werden eine beruhigende, angenehme und sichere Umgebung schaffen, die zentral für das Konzept des dritten Lebensraums ist. Dies wird über den heimischen Markt hinausgehen und es Betreibern von Nutz- und Industriefahrzeugen ermöglichen, von der Technologie zu profitieren, die in Familienautos Pionierarbeit geleistet hat. Lkw, Baumaschinen und sogar landwirtschaftliche Fahrzeuge werden die gleichen Techniken einsetzen, um die besten Fahrzeugerlebnisse zu bieten.
Autonome Fahrzeuge
Autonome Fahrzeuge werden diese Technologien noch einen Schritt weiterführen. Während ADAS bereits fortschrittliche Lösungen für die Verkehrssicherheit bietet, werden Technologien, die das Fahren des Fahrzeugs unterstützen können, verfügbar.
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Automobilfachleuten ergab, dass über vier Fünftel der Experten glauben, dass autonomes Fahren der Stufe IV innerhalb der nächsten 10 Jahre als Standardmerkmal in neuen Fahrzeugen verfügbar sein wird. Selbstfahrende oder autonome Fahrzeuge ziehen sicherlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, und Hersteller entwickeln robuste und sichere Lösungen, um der Öffentlichkeit zu helfen, diese Technologie anzunehmen.
Das autonome Fahrzeug stellt eine Kombination der neuesten automobilen Trends in einem einzigen Produkt dar. Der Aufstieg der Elektromobilität, die Nutzung von C-V2X-Konnektivität und die Einführung fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen für den Fahrer bereiten den Weg für das selbstfahrende Auto. Es ist selten, dass so viele neue Innovationen gleichzeitig ausreifen und eine derartige Neubeurteilung unserer Reisegewohnheiten bewirken. Diese Trends repräsentieren die Zukunft der Automobilindustrie, und Molex entwickelt Produkte und Strategien, die es Herstellern ermöglichen, diese neuen Technologien voll auszuschöpfen. Mit einem Produktportfolio, das Steckverbinder, Verkabelungen und Antennen umfasst, steht Molex an der Spitze der Automobilbranche.
Artikel Tags