RECOM Demo: R-78 Serie
Als Alternative zu einem herkömmlichen linearen Spannungsregler hat RECOM eine Serie von kostengünstigen, leistungsstarken Schaltreglern mit einem identischen Footprint für Drop-in-Implementierungen eingeführt. Insbesondere ist die R-78 Serie universell für jede Anwendung einsetzbar und sogar für den Einsatz im IoT geeignet, wo Stromverlust ein erhebliches Anliegen ist. Um mehr über die Vorteile von RECOM’s Schaltregler zu erfahren, sehen Sie sich das obige Video an, das die Fähigkeiten der R-78 Serie hervorhebt.
Um den Unterschied der R-78-Serie gegenüber der veralteten LM78-Linienregler-Serie zu bewerten, vergleicht diese Demonstration speziell die Ein- und Ausgangsspannungen und -ströme zwischen den beiden verschiedenen Komponenten und hebt einige der wesentlichen Betriebsunterschiede hervor. Auf Anhieb ist zu erkennen, dass die Stückzahl der LM78 aus mehreren Komponenten einschließlich eines Kühlkörpers, Wärmeleitpaste, Schrauben und Muttern sowie natürlich dem zusätzlichen Arbeitsaufwand besteht – während die R-78-Lösung nur aus einer einzigen Teilenummer besteht.
Es ist wichtig zu verstehen, was hier passiert und wie ein Linearregler tatsächlich funktioniert. Ein Linearregler ist einfach ein Spannungsregler, sodass der Eingangsstrom und der Ausgangsstrom immer gleich sind. Ein Schaltnetzteil hingegen ist ein Leistungswandler. Wenn die Eingangsspannung steigt, sinkt der Eingangsstrom. Dies hat den Vorteil, dass Leistungsverluste, die zu übermäßiger Wärme im Einsatz führen, erheblich reduziert werden. Unsere Schaltnetzteile arbeiten mit Wirkungsgraden über 90 %, unabhängig von der Eingangsspannung.
Werfen wir einen Blick darauf, was das in der Praxis wirklich bedeutet. Wenn ich den Linearregler so konfiguriere, dass er 5V ausgibt, sehen Sie, dass Eingangs- und Ausgangsstrom gleich sind, was bedeutet, dass der Leistungsverlust ziemlich hoch ist. Auf den Wärmebildaufnahmen können Sie sehen, dass dies zu einer erheblichen Hitzeentwicklung führt, die die Lebensdauer der gesamten Anwendung verkürzt. Wenn der Linearregler durch einen der R-78-Schaltregler von RECOM mit derselben Last ersetzt wird, sehen Sie, dass die Eingangsspannung immer noch gleich ist, aber der bezogene Eingangsstrom viel geringer ist. Dies führt dazu, dass eine größere Menge an Leistung auf die Last übertragen wird, anstatt als Wärme abgegeben zu werden. Ein Blick auf das Wärmebild zeigt, dass die Lösung viel kühler läuft.
Die Gesamtkosten eines Designs müssen in diesem Fall berücksichtigt werden. Während das initiale Stückverzeichnis (BOM) des linearen Reglers möglicherweise leicht günstiger ist als ein R-78, spielen andere lebenslange Faktoren eine Rolle bei den Gesamtkosten. Die Wärmeableitung, die die Lebensdauer der nahegelegenen Komponenten verringert, muss berücksichtigt werden. Zudem wird die Teileanzahl reduziert, was die Beschaffung und das Stücklistenmanagement vereinfacht. Schließlich ist die Markteinführungszeit erheblich verbessert, da die Module vorab zertifiziert und EMV-getestet sind, im Vergleich zur Erstellung einer diskreten Lösung mit integriertem Wärmemanagement.
Artikel tags