Arrow Electronic Components Online

インバーターとシュミットトリガー

インバータ・シュミットトリガーは、入力信号のあらゆる形態をデジタル出力信号に変換する装置であり、デジタル入力とアナログの両方で動作します。反転シュミットトリガーの利点は、ヒステリシス装置でもあることです。つまり、現在出力されている信号が将来の出力に影響を与えることもあります。 これは、いかなる入力状態に対しても比例的または一定の出力が存在しないことを意味します。 シュミットトリガーでは、入力信号の幅が広範囲に存在し、2つの異なる出力状態のいずれかを生じさせることができます。

反転シュミットトリガーの場合、任意の時点で高出力状態と低出力状態が存在します。 入力信号が一定の高電圧閾値を超える電圧を生成すると、回路は低電圧の出力状態に戻り、入力信号がある低電圧閾値に達するまでその状態を維持します。その時点で 出力は高電圧に切り替わり、次の閾値に達するまでそのままです。 つまり、シュミットトリガーの出力は、入力信号の電圧が上限と下限の電圧閾値の間にある限り、入力の変化を受けることは完全になくなります。

シュミットトリガーはバイスタブルマルチバイブレーターの一種です。つまり、入力信号が変化するまで固定された2つの安定した状態を持つことを意味します。 これは特に特定の発振回路を作成する際に多くの重要な応用があります。

3,550

総製品数

すべて表示