Arrow Electronics Components Online

感知、供电与守护:Murata元器件如何支撑AI与人形机器人的技术底座

Arrow Times12 10月 2026
Illustration of an Advanced Driver Assistance System (ADAS) around a top-view car.
查看所有文章

当人形机器人从实验室走向工厂、医院和家庭,当AI服务器承载着越来越庞大的模型推理任务,一个根本性问题浮出水面:智能的落地,最终要依靠硬件的可靠性来托底。一台人形机器人要稳稳地行走、灵巧地抓取、安全地与人类协作,背后是无数电子元器件在毫秒级时间尺度上的精密配合。AI服务器要持续输出算力,同样离不开稳定供电与热管理的保障。本文将为您介绍Murata(村田制作所)的惯性测量单元(IMU)、毫米波雷达、软端子多层陶瓷电容器(MLCC)、热敏电阻与同轴电缆供电(PoC)电感的产品特性,梳理这些产品在AI与人形机器人中的功用与特色,试图呈现一幅“从感知到执行、从信号到电源”的硬件支撑图景。

IMU帮助机器人在复杂环境中保持稳定并实现自主导航

在人形机器人领域,Murata的IMU(惯性测量单元)主要扮演着平衡感知的核心角色,它通过精准测量机器人的姿态、运动和方位,帮助机器人在复杂环境中保持稳定并实现自主导航。
 
IMU是人形机器人实现高精度运动控制的基础传感器,其功用覆盖了从局部稳定到全局导航的多个层面,像是应用在头部可感知融合与视觉防抖,与摄像头、激光雷达等配合,在视觉传感器受干扰或失效时(如快速移动、光线差),提供稳定的姿态和定位基准,确保SLAM(即时定位与地图构建)的连续性。当应用在髋部/躯干时,则可实时姿态与步态控制,以高帧率实时监测身体倾斜角度和重心变化,为双足行走的平衡控制提供关键反馈,确保机器人能应对不平整地面或外力干扰。
 
此外,IMU也可应用于手臂/手部进行精细运动跟踪,可捕捉手臂和手指的微小姿态变化,辅助力控系统实现更精确的抓取、放置等操作。应用在人形机器人整体时,则可进行自主导航与定位,在无GPS的室内环境中,通过惯性导航算法推算位置,支持机器人在复杂地形中自主移动。
 
以SCH1633-D05为代表的Murata IMU,其设计精准回应了人形机器人对传感器高精度、高稳固性、小尺寸和易集成的严苛要求。传感器经过出厂校准,实现高精度与集成简化,由于人形机器人的安装空间极其有限,导致安装后的现场校准非常困难。SCH1633-D05采用扩展工厂校准技术,在出厂前就对全工作温度范围(-40至110℃)内的传感器行为进行了表征和补偿,这意味着客户无需再进行繁琐且昂贵的二次温度校准。同时,它在出厂时就完成了各轴正交性校正,简化了系统集成商的开发流程,其陀螺仪总偏移性能低于0.15∘/s,保证了长期稳定性。
 
此外,Murata IMU还具备高稳固性与功能安全设计,面对工业及户外场景的振动、冲击和温度剧变要求传感器极其可靠。SCH1633-D05基于成熟的3D MEMS工艺,具备高抗震性。更关键的是,它内置了超过200个内部监控信号,支持ISO 26262功能安全标准,能实现强大的故障检测,这对于安全至上的机器人应用至关重要。
 
Murata IMU还拥有小型化与集成友好的特性,为了适应机器人关节内部极度受限的空间,SCH1633-D05采用了带集成EMC屏蔽的低矮塑料SOIC封装,既节省空间,又能有效抵御来自处理器和通信模块的电磁干扰,这在处理多传感器融合的机器人系统中非常关键,并支持多传感器融合与同步,机器人需要融合视觉、IMU和力矩等多种传感器数据。SCH1633-D05支持SafeSPI v2.0接口,内置SYNC输入、数据就绪输出和时间戳功能,能轻松实现与摄像头、主控芯片的时钟域同步,显着降低了多传感器融合系统的开发难度。

Technical illustration showing a multilayer ceramic component with labeled internal structure. The dielectric layer is identified as ceramic, and the inner electrode is labeled nickel. The termination section highlights plated layers of tin and nickel, conductive resin electrodes, and copper electrodes. Red text notes that resin electrodes relieve the stress, emphasizing performance and reliability characteristics.

Murata软端子MLCC的结构示例

软端子MLCC确保了供电的稳定与系统的安全

在AI与人形机器人领域,Murata的软端子MLCC(以GCJ系列为代表)主要扮演着高可靠性电源与信号链路保障者的角色。它的核心价值在于,当机器人关节进行剧烈、高频的运动时,普通电容可能会因电路板弯曲而开裂失效,而软端子MLCC通过其独特的结构设计,确保了供电的稳定与系统的安全。
 
在人形机器人和AI服务器的工作环境对电子元器件的机械应力提出了极高要求。软端子MLCC的功用正是为了解决这些痛点,像是用于抵御机械应力,防止断裂,因为人形机器人的关节在运动时,电路板会承受持续的弯曲、振动和冲击。传统的MLCC陶瓷体是脆性的,容易因此产生裂纹,导致短路或开路。软端子MLCC在外部电极中加入了导电树脂层,它能有效吸收和释放电路板形变产生的应力,从而大幅降低陶瓷体开裂的风险。这对于关节伺服驱动板等关键部位至关重要。
 
此外,软端子MLCC还可稳定AI运算与电源供给,AI芯片(如GPU/NPU)在运算时功耗波动巨大,需要电容紧贴芯片进行瞬时供电(去耦),以稳定电压。软端子MLCC在提供高容值的同时,其高可靠性确保了在机器人运动过程中,电源滤波和稳压功能不会因机械应力而失效,从而保障AI推理和动作控制的实时性与稳定性。
 
以Murata GCJ系列为例,其产品特色体现了Murata在材料、设计和工艺上的综合实力,其核心创新在于树脂电极可吸收应力,GCJ系列最显着的特征就是其“软端子”结构。它并非在陶瓷体上直接镀金属,而是在外部电极中引入了树脂层。当PCB板发生弯曲时,树脂层会优先发生形变,将应力从脆弱的陶瓷体上转移开,从而“抑制因板弯曲导致的裂纹”。这项技术在不牺牲电容性能的前提下,极大地提升了机械可靠性。
 
Murata GCJ系列还具有小型化与高容量特性,为了适应机器人内部紧凑的空间,Murata持续在更小的封装内实现更高的容值。例如,其GCJ系列推出了世界首款在0805英寸(2.0 x 1.25mm)封装下实现2.2µF/100Vdc的软端子MLCC,相比之前只能使用更大1206英寸的产品,其贴装面积减少了约51%,为设计者节省了宝贵的板级空间。此外,Murata GCJ系列还支持完整的应用覆盖,提供了丰富的产品线,覆盖多种封装尺寸,低压产品包括0603至1210规格,高压产品则涵盖0805至2220规格,以及25V、50V、100V等不同额定电压,并提供X7R、X7T、X7S等多种温度特性,以满足从AI计算模组到关节驱动板等不同位置的需求。

The image shows several tiny surface mount electronic components arranged in front of a white carrier tape. The components vary in size, with the largest in the foreground and progressively smaller parts behind it. The carrier tape features evenly spaced pockets and two circular indexing holes along one edge. The scene is clean and minimal, emphasizing precision manufacturing and miniaturized electronics.

Murata的热敏电阻产品线

热敏电阻负责精密的温度监测与主动的过流/过热保护

在AI服务器与人形机器人领域,Murata的热敏电阻(NTC与PTC)扮演着“热管理安全卫士”的角色。它们分别负责精密的温度监测与主动的过流/过热保护,确保高算力芯片和精密电机在安全温度范围内运行。
 
NTC(负温度系数)热敏电阻主要用于高精度温度监测,NTC热敏电阻的阻值随温度升高而下降,主要用于温度检测与补偿。NTC热敏电阻可用于AI服务器,紧贴GPU、CPU等发热大户,实时监测温度,为风扇调速和系统降频提供关键数据,防止过热宕机。在人形机器人应用中,则可监测电机绕组、驱动板及电池的温度,防止关节电机因过热烧毁,保障运动安全。
 
Murata的NTC热敏电阻具备高精度与高可靠性,阻值公差低至±0.5%,B值公差可达±0.5%,确保测温准确,并具有优异的热响应,采用小型化SMD封装(如0402、0603),能快速感知温度变化,及时反馈,且产品线丰富,可提供从消费级到车规级(如NCU系列)的多种选择,工作温度最高可达150℃,适应严苛环境。
 
PTC(正温度系数)热敏电阻(POSISTOR)可支持主动式过流与过热保护,PTC热敏电阻的阻值在超过特定温度(居里点)后会急剧增大,主要用于过流保护与过热检测,其核心功用在于电路保护,可串联在电源或电机驱动回路中,当电流异常增大导致自身发热超过居里点时,阻值骤增,过流保护的适用性将取决于特定的产品额定值和应用条件。此外,PTC热敏电阻还支持过热检测,贴装在功率晶体管(FET)、功率IC等发热源附近,当温度超过设定阈值,阻值急剧变化,触发保护电路。
 
Murata的PTC热敏电阻具有快速响应与精确保护的特性,凭借阻值的急剧变化,抗噪能力强,可使用简单电路实现精确的过热探测,减少对MCU端口的占用,并具备高可靠性,基于陶瓷器件,具备固态结构,耐机械振动和冲击,适合机器人关节等振动环境,还拥有灵活的阈值设定,提供多种居里点选择(如50℃至130℃),可根据不同电机或功率器件的耐受温度灵活匹配。

Illustration of a sensor detecting objects within a wide arc-shaped field of view. A car, a tree, and a person are positioned at different locations around the sensor. Arrows indicate measured parameters such as distance, speed, and angle for the detected objects. The diagram uses simple icons and colored labels to explain the sensing concept.

利用毫米波雷达进行目标检测的示意图

60 GHz毫米波雷达通过提供可靠的存在侦测、障碍物感知来增强机器人的感知能力

在AI与人形机器人领域,Murata的60 GHz毫米波雷达模块主要扮演着“全天候环境感知的安全冗余”角色。毫米波具有不受光照变化影响、且在恶劣天气条件下比视觉感知更稳健的特性,因此能够在严苛的运作环境中与摄像头及激光雷达形成互补,为机器人提供可靠的存在检测、避障和安全防护能力。
 
毫米波雷达在人形机器人中的价值,集中体现在它能为系统提供一种独立于视觉的感知维度,像是弥补视觉盲区,实现全天候避障,在低光源强眩光或高对比度环境下,摄像头的性能可能会显著下降,面对玻璃、镜子等透明或高反射表面时,深度感知也容易出错;這種情況下,引入额外的传感方式能够提升系统的可靠性。与仅依赖视觉的系统相比,60 GHz雷达往往能更可靠地侦测到玻璃门或反射表面等障碍物,从而为安全导航提供互补的环境信息。
 
此外,毫米波雷达还可进行人体存在检测,且毫米波能穿透衣物和织物,检测呼吸、心跳等微动,可执行粗略的运动或活动感知。这使得它非常适合用于存在检测,即使人静止不动也能感知到。对于人形机器人,这意味着它能更可靠地判定人员的存在、位置及移动特征,已有研究展示了仅用单个毫米波雷达实现人形机器人手臂的实时遥操作。另一方面,毫米波雷达还可作为安全冗余,满足功能安全要求,在功能安全设计中,不同原理的传感器互为冗余至关重要。
 
以Murata的Type1VN与Type2LP 60 GHz雷达模块为例,是高度集成的系统级封装方案,其特色在于集成了TI的芯片组、天线和外围电路,降低了客户的设计门槛。
 
Type1VN的尺寸非常紧凑,适合对空间要求苛刻的机器人关节或头部区域。其集成的DSP和MCU可以直接在模块内部处理雷达信号,输出经过初步处理的目标信息(如距离、速度、角度),减轻机器人主控的计算负担。
 
当前的主流方向并非用雷达替代摄像头,而是融合。TI与NVIDIA的合作就是一个例证,将毫米波雷达数据与摄像头数据融合,接入NVIDIA Jetson Thor等机器人计算平台,可以显着提升目标检测和跟踪的准确性,同时减少误报,实现更可靠的实时决策。Murata的模块作为高性能的雷达前端,可以轻松集成到这类融合感知架构中。

Image shows a group of compact electronic inductors of various shapes and sizes. The components feature gray housings with visible copper windings on some units. They are arranged on a clean white background, emphasizing their form and construction details. The scene suggests small surface-mount and power inductors used in electronic circuit design.

Murata的PoC电感产品线

PoC 电感可简化布线、减轻重量并提升可靠性

在AI与人形机器人领域,Murata的PoC(同轴电缆供电)电感主要扮演着“信号与电力高速公路的智能分隔器”角色。它的核心价值在于,当机器人的视觉传感器通过一根同轴电缆同时传输高清视频信号和直流电源时,确保两者互不干扰,从而简化布线、减轻重量并提升可靠性。
 
PoC技术的原理是在一根同轴电缆上,叠加高频数据信号与直流电源。PoC电感(也称Bias-T电感)在电路中构成了一个“Bias-T电路”,其作用是阻断高频信号流入电源线,同时让直流电顺畅通过。
 
在人形机器人中,这项技术直接解决了几个关键痛点,像是可简化关节与头部布线,机器人的视觉传感器(如摄像头、激光雷达)通常安装在头部或躯干,而主控板在身体中心。传统方案需要一根信号线加一根电源线,PoC技术只需一根同轴电缆即可完成供电与通信,大幅减少了穿过关节的线束数量,使布线更简洁、轻量化。
 
此外,PoC技术可保障高清视频信号完整性,机器人需要实时处理高清视频流以进行AI推理和导航。PoC电感必须在很宽的频带内保持高阻抗,防止高速信号(如GMSL2可达6 Gbps)泄漏到电源线,从而避免信号衰减或波形失真,确保AI视觉系统获得清晰、无干扰的图像数据。
 
另一方面,PoC技术还可提升系统可靠性,更少的电缆和连接器数量,可降低互连故障点的数量。PoC简化了系统架构,减少了潜在的机械故障点,对于需要频繁运动的人形机器人而言,这一点至关重要。
 
Murata的PoC电感,特别是其LQW32FT系列,是专为应对上述严苛需求而设计的,其产品特色直接回应了机器人设计中的挑战,像是支持宽带高阻抗,单颗替代多颗,传统的Bias-T电路为了在宽频带内维持高阻抗,往往需要串联多个不同感值的电感。Murata的LQW32FT系列通过自研的陶瓷材料和绕线结构,实现了在宽带范围内的高阻抗特性,使得单个电感就能替代过去需要的多个器件,这不仅节省了宝贵的PCB空间,也降低了总直流电阻(DCR)。
 
Murata的PoC电感还支持大电流,适应紧凑空间,人形机器人的视觉模组功耗不低,且空间极其有限。该系列中的LQW32FT_8H型号在1210英寸(3.2 x 2.5mm)的小尺寸下,实现了高达1.6A的额定电流(如LQW32FT1R6M8H型号),满足了高功耗摄像头在狭小空间内的供电需求。此外,Murata的PoC电感具备-40℃至+125℃的宽工作温度范围,支持在广泛的热环境范围内运行。

结语

本文中所讨论的Murata元器件在AI与人形机器人中的价值,可以归结为三个关键词:感知、供电、守护。这些元器件的共同特点是:它们并不直接构成AI算法或机器人运动控制的核心,却是这些核心功能得以稳定运行的前提。在人形机器人追求更高自由度、更紧凑结构、更长续航的趋势下,元器件的可靠性、集成度与能效将愈发成为系统设计的瓶颈与突破口。Murata通过材料、工艺与封装技术的持续迭代,正在为AI与机器人产业提供一条可依赖的硬件底座。

文章标签

文章和视频
Arrow Times
亚太地区
Murata Power Solutions

Related Content