Arrow Electronics Components Online

机器人领域所面临的挑战与解决方案

Arrow Times07 8月 2026
Illustration of an Advanced Driver Assistance System (ADAS) around a top-view car.
查看所有文章

在当今快速发展的机器人领域,工程师们正面临着前所未有的挑战。随着机器人从受控的工业环境过渡到动态且不可预测的环境,从家庭到复杂的服务环境,对精准传感反馈的需求也达到了前所未有的高度,日益增长的复杂性、集成难题和经济压力,正威胁着机器人领域的发展进程。本文将为您介绍机器人领域所面临的挑战与复杂性,以及由Melexis所推出的相关解决方案。

整合增强型感知能力的机器人系统

试想一下,如果机器人能够像人类一样在复杂环境中灵活穿梭,它不仅能够识别障碍物,还能以直觉般的精准度与周围环境互动,那该有多好?真正智能、适应性强的机器人系统的创建,可以说取决于两个关键领域的创新。首先,智能控制至关重要,这需要复杂的软件和高性能的硬件。近年来,人工智能(AI)的进步使得机器人能够更快、更准确地解读复杂的数据流,从而获得接近人类的自主性和决策能力。与此同时,电子行业不断追求缩小晶体管尺寸,从而提升半导体的性能,这极大地增强了控制算法的处理能力。
 
然而,机器人能否灵活智能地运行,完全取决于其能否正确感知自身运动和周围环境。这必须通过一系列传感器来实现,这些传感器能够为机器人提供相当于人类感官的信息,例如温度、视觉、听觉和触觉反馈。
 
尽管机器人技术发展迅速,但如何使机器具备接近人类灵巧性和决策能力的感知水平,仍然是一个巨大的挑战。传统的传感器系统在面对机器人应用中复杂的挑战时往往力不从心。集成难题、高昂的制造成本以及缺乏标准化的设计方法,持续阻碍着真正响应迅速且安全的机器人平台的实现。
 
机器人市场正迅速拓展至新的应用领域,持续的创新为从制造业到医疗保健等各个行业创造了新的机遇和应用。传统工业市场的强劲势头与新兴行业的爆炸式增长相辅相成,这使得机器人系统在能够克服关键规模化挑战的前提下,成为重塑行业和社会格局的理想时机。

Promotional graphic highlighting Melexis technology that gives robots a sense of touch. A robotic hand and humanoid robot are shown interacting with an orange to illustrate tactile sensing. The Tactaxis prototype sensor appears as a compact black component with a glowing element above it. Text emphasizes a fully integrated sensor that is soft, compact, and provides a 3D force vector acting on its surface.

提供实时触觉反馈的Tactaxis®传感器

Melexis推出的尖端传感器技术经过精心设计,旨在满足现代机器人技术的多方面需求。凭借其在汽车和工业领域的丰富经验,Melexis的工程团队与机器人市场紧密合作,开发出符合行业和工程师需求的全新核心解决方案。在此我们将探讨其三款核心机器人产品,包括Tactaxis®和Arcminaxis®——它们旨在增强机器人的传感和控制能力,以及介绍Melexis丰富的传感和驱动解决方案产品组合,这些解决方案同样适用于机器人应用环境。
 
Tactaxis®通过采集3D力数据,提供实时触觉反馈,这对于安全的人机交互和精确的操作控制至关重要。每个触觉像素(taxel)都由一个嵌入柔软弹性体材料中的磁体组成,该材料位于Triaxis® 3D磁传感IC上方。这种独特的结构创造了一个柔软的接触界面,模拟了人体皮肤的特性,并提供无与伦比的灵敏度,即使是微小的力也能被检测到并产生响应。
 
该传感器的结构使其能够在传感器层面,以惊人的精度测量高达5 N的法向力和高达2 N的剪切力。30 mN的力分辨率使机器人能够检测到低至3克的重量变化,从而提高其感知细微力变化的能力,并动态调整抓取和操作。此外,尽管精度有所降低,但传感器可承受高达15N的扩展力范围。这种扩展有助于应对非受控环境中可能发生的瞬时冲击和碰撞,以及机器人系统可能承受超出其典型工作范围的高瞬时力的情况,并能够适应各种物理形状,例如将传感器配置成阵列,可实现为复杂的表面或多指机械手,配备一个统一的触觉传感网络。
 
除了3D传感功能和可扩展性之外,Tactaxis®还专为实际集成而设计。Tactaxis®传感器尺寸仅为6 x 6 x 4.4 mm³,高度紧凑,非常适合狭小空间。其梯度测量方法可消除杂散磁场引起的误差。此外,该设计本身具有极高的稳固性,工作温度范围为-20℃至85℃,确保在各种环境下都能可靠运行。而且,与其他光学技术不同,Tactaxis®传感器采用完全集成的设计和半导体制造工艺,可实现工厂校准传感器的批量生产,从而显着降低成本并提高可靠性。

Digital illustration featuring a striped circular ring in beige, blue, and dark teal colors. A green polygonal shape with a small black integrated circuit chip is positioned behind the ring. The composition appears floating on a white background, emphasizing geometric forms and technology elements. The overall style is modern and minimalistic with a clean, abstract aesthetic.

支持精准定位与速度传感的Arcminaxis®传感器

许多机器人应用的核心在于对精准可靠的运动控制的迫切需求,Melexis开发的Arcminaxis®正是为了应对这一挑战,它提供先进的定位和速度传感功能,帮助机器人以卓越的精度运行,同时降低通常与旋转编码器相关的成本和集成难题。
 
Arcminaxis®采用Melexis的专利Triaxis®技术,集成了独特的双磁体设计和创新的片上校准技术,在360°范围内实现了18位分辨率,即使是最细微的位置变化也能以卓越的重复性捕捉。这项突破性技术利用游标式磁体,包含主磁体和Nonius磁体,用于测量两个正交磁场分量——轴向和切向。
 
该系统利用四个独特的信号和复杂的算法,有效降低了来自主磁体的串扰,从而能够精确提取Nonius角。Arcminaxis进一步最大限度地减少了由偏心和残余磁干扰等机械错位引起的谐波失真,而查找表(LUT)则补偿了由磁体缺陷引起的非线性。这款多轴传感系统和先进的信号处理技术实现了灵活的装配,磁体与传感器之间的定位公差仅为±0.5 mm,并可兼容更大的磁极以及1.5 mm的气隙。对于关注机器人设计装配和可扩展性的工程师而言,Arcminaxis®固有的灵活性显着降低了机械复杂性,简化了生产流程,提高了长期可靠性,并且与传统的高性能光学传感器相比,更具成本效益。
 
Arcminaxis®系列的首款产品MLX90384采用紧凑的TSSOP-16封装,并集成了磁体和包含专用校准程序的软件套件。其与磁体间距无关的设计无需精确匹配磁体和传感器,而高速6MHz SPI接口则支持精确采集角度位置、速度和旋转数据,并可进行误差检测和现场校准。MLX90384解决方案也可作为即用型评估套件的一部分提供,该套件已预先组装、预先校准并配备了预编程的微控制器,使工程师能够快速评估这项先进技术。

Illustration of a Melexis magnetic position sensor system with labeled components. A green printed circuit board hosts the MLX90510 and MLX90517 sensor chips alongside other electronic parts. The board connects to a circular target rotor with multiple radial blades and a patterned coils set. Blue annotation text highlights the target and coils set for technical clarity.

全面的Melexis机器人传感集成电路产品组合

除了核心机器人解决方案外,Melexis还提供全面的传感集成电路(IC)产品组合,可帮助工程师设计下一代机器人系统。产品组合包括位置传感器、温度传感器、电流传感器以及锁存开关IC等元器件,每款产品都旨在应对现代机器人技术的独特挑战。
 
位置反馈是实现安全、精确机器人运动的基础,Melexis基于其磁性和电感技术,提供广泛的位置传感IC解决方案,位置传感器可助力增强控制,采用霍尔技术的Triaxis®系列产品适用于各种机器人系统,提供性能和价值优化的解决方案,包括Triaxis®旋转变压器、Triaxis®编码器和线性霍尔传感器系列。与仅测量垂直于其表面的磁通量的传统霍尔传感器不同,Triaxis®传感器采用专利技术,可在单个集成电路(IC)内测量所有三个磁通量分量(BX、BY和BZ)。
 
作为一种替代方案,或作为组合式异构传感部署的一部分,Melexis还提供一系列电感式位置传感器、旋转变压器和编码器。Melexis电感式位置传感器IC专为旋转和长行程线性应用(行程可达30 cm)而设计,是工业自动化(尤其是执行器)的理想之选。它们采用坚固耐用的设计,可提供高精度实时性能,同时不受电磁干扰和热漂移的影响。凭借灵活的输出,它们可无缝集成到各种机器人系统中,为制造商和最终用户提供可靠性和精度。Melexis的电感式产品组合中还包括模拟电感式旋转变压器,这些IC可为高速电机提供高精度旋转反馈(电精度±0.36°),最高转速可达240,000 rpm,并且不受杂散磁场的影响(符合ISO 11452-8标准)。
 
温度监测不仅对机器人的内部健康至关重要,而且对确保环境安全也至关重要。从机器人关节监测到外部充电,Melexis的温度传感器专为各种需要精确温度控制的机器人部署而设计。其产品组合包括高精度单点温度计(例如采用TO封装的即插即用型数字红外温度计),以及先进的红外传感器阵列。Melexis热成像IC可测量-40℃至300℃范围内的物体温度,典型精度为±1℃,其32x24像素阵列还可用于复杂的AI操作,例如人员和手势识别,从而以经济高效且精确的方式改进机器人的导航和引导。
 
高效的电源管理是先进机器人技术的基石,Melexis的电流传感器能够为工程师提供关于机器人内部以及辅助充电和电源系统能耗模式的关键信息,帮助他们优化性能并降低整体能耗。无论您的电源监控需求是简单还是复杂,Melexis都能提供合适的传感器,其产品组合涵盖了从传统的霍尔传感器和分流传感器到创新的IMC-Hall传感器、无芯集成传感器和无芯外部主传感器,每种型号都提供不同的功能,完美适用于各种机器人应用。
 
Melexis还提供一系列配套集成电路(IC),可提升机器人系统的性能。其照明驱动IC,包括创新的MeLiBu技术,能够实现动态、节能的视觉指示器,通过指示运行状态、错误或模式转换来增强人机交互,这对于需要清晰视觉反馈的服务机器人和协作机器人至关重要。同样,Melexis的风扇和泵驱动IC可对冷却风扇和流体泵进行精确控制,而其压力传感器IC则可为气动和液压系统以及环境传感提供精确的实时监测。这些配套解决方案共同构成了一个完整的产品组合,简化了设计和集成,使工程师能够构建高效且响应迅速的下一代机器人系统。

结论

人工智能(AI)经常占据新闻头条,但新型或更先进的传感技术的集成也在革新机器人领域,使我们离能够媲美人类感知灵敏度和精确度的机器越来越近。Melexis的全面传感器解决方案,从触觉灵敏的Tactaxis®到精准定位的Arcminaxis®,再搭配其他的机器人传感集成电路产品组合,均可支持这场变革,帮助工程师克服集成挑战并加速创新,机器人技术将与人类智慧相融合,共同推动社会进步。

文章标签

文章和视频
Arrow Times
ADI Electronics
亚太地区

Related Content