Arrow Electronics Components Online

快速发展的AI服务器高压热插拔保护与遥测技术

Arrow Times20 7月 2026
Illustration of an Advanced Driver Assistance System (ADAS) around a top-view car.
View all articles

随着GPU功耗的持续攀升,AI服务器环境中的供电需求不断增长,其采用的供电架构从48V向800V的转型变化,驱动着AI数据中心基础设施的演进,这种高压架构为系统保护与监控带来了新的挑战,尤其是在托盘带电插拔的过程中。本文将为您介绍数据中心热插拔控制器的未来发展趋势,以及ADI在高压热插拔保护领域的持续创新成果。

数据中心热插拔控制器的未来发展

随着AI工作负载不断加重,服务器环境中的GPU催生了前所未有的供电需求,推动机柜级供电架构向800V转型,这对服务器的系统保护与监控带来严苛的挑战。为应对这些挑战,需要新一代的热插拔控制器,其不仅要具备管理高压浪涌电流的能力,还要能提供可靠的遥测功能,以支持系统诊断与安全防护。
 
在AI服务器基础设施中,有两大核心趋势正推动机柜级供电向更高电压转型。首先是GPU功耗持续攀升,随着GPU的计算性能不断提升,其供电需求也在大幅增加。其次,则为单机柜计算密度增高,为实现大规模AI训练与推理场景下的性能最大化,并尽可能降低互联延迟,越来越多的GPU被整合到单个机柜中。这种共置方式通过缩短加速器之间的数据传输路径,不仅提升了带宽效率,还减少了通信开销。
 
为满足由此激增的机柜级供电需求,行业正逐渐转向分布式供电架构。在这种模式下,传统供电元器件(如配电单元(PDU)、电池备份单元(BBU)与电容单元(CU))不再部署在IT主机柜内,而是转移至相邻的供电侧柜(sidecar)中。这种分离设计不仅支持800V等更高电压的电力传输,还能腾出机柜内的宝贵空间,用于容纳更多计算资源。
 
现有AI机架的供电方式采用48V汇流排进行供电,交流电通过机柜内的电源单元(PSU)转换为48V直流电源(VDC)。48V汇流排可为以下设备供电,包括IT设备(包括服务器PSU、GPU节点、交换机)、自带双向直流-直流转换器的电池备份单元(BBU),以及用于快速暂态支撑与瞬态处理的超级电容单元(SCU)。
 
机柜上的每个节点(例如服务器托盘)都需要具备在设备运行状态下实现接入与断开的能力。试想这样一个场景,一名技术人员到现场更换服务器,为了更换单台服务器而关闭整个机柜是不可行的。这种操作会对数据中心的运行造成极大干扰,更不用说服务器停机带来的巨额损失了。只有在出现重大电力问题(如汇流排或设施供电相关故障)时,才会将机柜下线。除此之外,节点均采用热插拔方式,因此技术人员无需关闭其他任何设备,即可取下待更换节点、完成替换并重新装回。
 
在此过程中,节点的热插拔控制器会在内部切断电源,确保节点可安全移除;而机柜的汇流排仍保持通电状态,继续为其他所有节点、BBU及SCU供电。当替换节点安装到位后,预充电电路会在完全接通前限制浪涌电流,这也是热插拔控制器的一项关键功能。随后,替换节点会自动启动并重新接入AI集群(通常由编排工具负责负载再平衡)。

Block diagram illustrating a 48 V power input feeding a processor power chain. A 48 V hot swap controller and power switch connect to an intermediate bus converter that outputs 12 V. This 12 V rail feeds multiphase controllers and power stages that generate a Vcore range from 0.8 V to 1.0 V. The final block represents a processor such as a GPU or CPU. The layout uses soft colors and simple rectangular blocks connected by arrows for clarity.

48V AI服务器

机柜级电压向更高水平转型将驱动不断攀升的供电需求

机柜级电压向更高水平转型的主要驱动力,是单机柜不断攀升的供电需求。随着供电功率增加,流经汇流排的电流也会相应增大。为维持符合要求的热性能与电性能,电流增大意味着需要更大、更重的汇流排,而这在机械实用性与系统设计层面带来了巨大挑战。通过提高供电电压,所需电流可按比例降低,从而能够使用尺寸更紧凑、更易管理的汇流排及互联器件。这种向更高电压的转型,对于在下一代AI服务器机柜中实现可扩展、高效且机械可行的配电至关重要。
 
值得注意的是,这种架构演进过程中可能存在过渡阶段,机柜内仍使用48V汇流排。在此情况下,PSU会升级至更高功率规格,在机柜侧接收±400V/800V电压,然后降压转换为48V,以适配现有的48V汇流排。但这并非长期方案,因为其供电能力存在局限(单机柜功率可能最高仅达250kW);而行业目标是实现单机柜算力最大化,到本十年末将单机柜供电功率提升至1MW。因此,PSU与BBU最适合部署在IT计算机柜外部。未来,固态变压器有望投入使用,可直接向每个IT计算机柜分配高压,无需再依赖这些供电侧柜。
 
要实现高压热插拔,需明确诸多设计考虑,也需攻克各类技术难题,方能打造出最优解决方案。首先功率密度是关键因素,因为±400V/800V热插拔电路最终需集成在IT机柜内的服务器卡上。这些服务器卡的空间极为宝贵,且随着机柜密度提升(即在单个机柜内集成更多服务器),空间限制将愈发严格。因此,高压热插拔解决方案必须设计为占用尽可能小的空间。
 
此外,高压控制与保护是另一个重要关键,由于数据中心向±400V及800V电压转型,带来了严峻的安全挑战。48V电压的触电风险极低,而高电压则可能危及生命。因此,热插拔电路必须在微秒级时间内处理大幅电流浪涌,精准控制变得至关重要。管控浪涌电流上升斜率是核心,这能避免机柜设备损坏,同时保障技术人员安全。此外,系统还需协调时序、检测过流或欠压事件,并在必要时实现平稳关机。
 
另一方面,遥测是高压控制的重要应用需求,作为节点供电路径中的首个器件,热插拔控制器是数据采集的理想位置。它必须精准测量电压、电流与功率,以满足系统规格要求,同时还需记录过流、欠压、热关断等事件日志。此外,热插拔制器还应上报功率开关(MOSFET)或附近印刷电路板(PCB)区域的温度数据。精准的热插拔遥测技术能为系统带来显着价值,通过实时分析负载电流,改善能源需求预测。热插拔环节收集的历史电流数据,既支持预测性维护(例如在PSU触发故障前识别异常),也能为机柜级配电容量规划模型提供数据支撑。

Diagram illustrating a high voltage busbar power architecture for IT infrastructure. On the left, an AC-to-DC PSU and BBU/SCU block receive 200 Vdc to 350 Vdc input. A large blue arrow labeled 380 V connects this block to a high voltage busbar on the right. The busbar feeds IT compute, networking, and storage systems. The layout emphasizes centralized power conversion and distribution in a data center environment.

数据中心±400V/800V机柜供电架构

ADI开发下一代机柜级高压供电解决方案

ADI在数据中心电源领域拥有深厚的专业技术积淀,正与云服务提供商及半导体制造商合作,共同开发下一代机柜级高压供电解决方案。ADI在12V与48V热插拔技术领域是公认的领军企业,如今正将这方面的技术专长拓展至800V领域,以支持行业向高压架构转型。
 
机柜侧已定义新的配电电压等级(±400V或800V),由供电侧柜直接输送至IT机柜。ADI正积极开发新型高压热插拔控制器解决方案,以支持新兴的机柜级供电架构。依托在电源保护与遥测领域经过验证的知识产权,ADI正将自身的技术能力拓展至±400V与800V领域。通过与领先的数据中心OEM及功率开关供应商合作,ADI的下一代解决方案在设计上充分满足热插拔系统不断演进的需求,包括紧凑的外形尺寸、精准的大功率控制及更高的数采精度。这些创新对于保障高压AI服务器环境安全高效运行至关重要。

A detailed electronic circuit schematic is displayed in white lines on a black background. The diagram centers on a large integrated controller block labeled with multiple pins and connections. Surrounding components include resistors, capacitors, diodes, and transistors arranged in various subcircuits. Technical labels and reference designators are visible throughout, giving the image a precise engineering and blueprint-like appearance.

LTC4286电路图

ADI拥有支持热插拔技术的多款产品系列

ADI拥有丰富的48V热插拔控制器产品系列,具备PMBus®电源监控功能,例如LTC4286与LTC4287二者均为7 mm x 7 mm QFN封装的热插拔控制器,分别采用单栅极与双栅极架构。最近,该产品系列又新增了LTC4284双栅极解决方案,其封装规格为5 mm x 8 mm QFN。
 
ADI LTC4286与LTC4287是适合热插拔应用的集成解决方案,可将电路板安全地插入带电背板上,或从带电背板上移除。LTC4286利用断路器定时器来限制MOSFET温度,LTC4287的双栅极驱动器则与可配置的多模式启动排序和操作相结合,可针对各种功率电平优化了MOSFET安全工作区(SOA),两者均可防止MOSFET过热,从而实现可靠的过载保护。
 
LTC4286与LTC4287均支持SMBus 3.1接口、PMBus命令结构和具有可选均值和速度的板载ADC允许监控电路板电流、电压、功率、温度和故障状态。LTC4286还具有响应输入欠压(UV)和过压(OV)功能,能在发生故障时中断主机,在输出功率良好时通知主机,检测板的插入,并在主机命令关闭后的可编程延迟时间之后自动重新启动。LTC4287则具有可选的外部EEPROM可用于部件配置,并提供过去故障情况的黑盒捕获,还具有多种附加功能,包括响应输入欠压和过压,在发生故障时中断主机,在输出功率良好时发出通知,检测电路板的插入,当外部电源监视器未能在超时周期内指示电源良好时关断MOSFET,并在主机命令关断后经过一段可编程的延迟再自动重新启动。
 
ADI LTC4284则是一款负电压热插拔控制器驱动外部N通道MOSFET,以便电路板能在带电背板中安全插入和拔出。双栅极、多模式驱动器可针对各种功率级别优化MOSFET的安全工作区(SOA)。SOA定时器限制MOSFET的温升,以提供可靠的过应力保护,并支持I2C接口和板载变速器ADC可以监控电路板电流、电压、功率、能量和故障状态。可用的单线广播模式通过移除两个隔离器来简化接口,附带的EEPROM对故障行为进行黑盒记录和非易失性配置。
 
LTC4284的其他特性还包括可响应输入UV/OV,在发生故障时中断主机,发送输出功率良好通知,检测电路板插入,如果外部电源监视器在超时期间内未能指示电源正常,则关闭MOSFET,在主机命令关闭后,在可编程延迟后自动重启。

结语

随着AI服务器机柜朝向800V供电架构转型的关键趋势发展,这一转型旨在满足先进GPU日益增长的功耗需求,并支持更高的计算密度。新架构将供电器件迁移至独立的供电侧柜,从而优化主机柜内计算资源的空间配置。ADI处于这一技术发展的前沿,所开发的下一代高压热插拔控制器能够有效管理浪涌电流、提供全面的系统诊断与安全遥测功能,并确保运行可靠性。从系统层面审视机柜供电的演进后,开发者可助力云服务器提供商与系统集成商获得新的洞察,实现成本节约。

文章标签

文章和视频
Arrow Times
ADI Electronics
亚太地区

Related Content