Arrow Electronics Components Online

扩展您的 NVIDIA 平台以支持多传感器 AI

NVIDIA Lattice30 6月 2026
多个工业电源装置在前景的多层平台上展示。
查看所有文章
NVIDIA 的计算能力并不总是足以满足多传感器系统的需求。以下介绍如何将其与基于 FPGA 的传感器聚合以及 Holoscan 相结合,以解锁实时、高输入应用。
 

现代 AI 应用依赖多个高速数据源——摄像头、LiDAR、雷达等。
 
尽管 NVIDIA 平台提供强大的计算能力,但通常需要额外支持以实现:

  • 聚合多个传感器输入
  • 对数据流进行规范化
  • 减少系统瓶颈

解决方案
Holoscan + FPGA = 可扩展的传感器集成
 
NVIDIA Holoscan 支持实时数据处理流水线,但依赖高效的输入编排。FPGA 通过以下方式充当桥梁:
  • 整合并预处理传感器数据
  • 在 NVIDIA 系统中标准化通信
  • 实现确定性、低延迟性能

 
从 Lattice FPGA 入手,实现高效的边缘设计
Lattice FPGA 提供一种轻量、节能的方式来支持多传感器系统。

主要特性

A central FPGA chip is shown mounted on a circuit board, highlighted by a bright blue glow. Fiber-like light beams connect the FPGA to a square network port on the right, suggesting high-speed data transfer. On the left, a compact device is linked via a cable, completing the visual of an active digital system. The overall scene uses a futuristic blue palette to emphasize advanced electronics and connectivity.

基于FPGA的互连

为各种传感器实现可适配的接口,并以最小延迟执行数据包封装

Digital illustration shows an FPGA chip connected to a GPU block via a glowing arrow. On the left, icons represent a camera, cloud, car, wireless signal, and display feeding data into the FPGA. The scene uses a blue neon color palette over a dark grid background, suggesting high-tech and real-time processing. Text labels "FPGA" and "GPU" are clearly visible on the central chip and the right-hand block.

优化的 GPU 访问

高效地将数据从 DRAM 传输到计算引擎,实现快速 AI 推理

Digital illustration shows multiple glowing arrows pointing upward above a stylized bar chart. A smooth, wavy line graph runs across the scene, suggesting data trends and analytics. The image uses a blue neon color palette on a dark background, creating a modern, futuristic feel. Overall, it conveys growth, progress, and positive performance metrics.

端到端效率

减少传感器输入与决策输出之间的瓶颈

A central microchip is depicted glowing with bright blue light on a detailed circuit board. Light beams rise from the chip, suggesting data processing or high performance computing. The surrounding board features intricate electronic traces and components in a dark, high-tech environment. The overall visual emphasizes advanced technology, speed, and digital innovation.

可扩展且模块化的设计

使开发人员能够集成多个传感器,而无需重新设计整个系统,从而缩短产品上市时间

最适用于:

  • 边缘 AI 和嵌入式视觉
  • 低功耗环境
  • 快速原型设计与部署

其他 FPGA 合作伙伴
Altera
  • 高性能、可扩展的架构
  • 适用于复杂的高带宽系统

Microchip
  • 在工业和安全关键环境方面表现强劲
  • 确定性性能与可靠性

更快构建您的多传感器系统

文章标签

全球
文章
现场可编程门阵列 - FPGAs
NVIDIA
Lattice Semiconductor

相关内容